Petroquímicas investem em soluções de climatização para manutenções programadas e aumento de produtividade

April 04, 2023

 

 

Considerada alternativa ágil e econômica, demanda por aluguel de equipamentos deve crescer em 2023

 

São Paulo, 30 de março de 2023 – Diferentemente da maioria das indústrias, por gerar produtos de muito valor agregado, as companhias do setor petroquímico devem ter o mínimo possível de paradas para a manutenção de equipamentos. E, quando ocorrem, devem ser realizadas com rapidez e conforme programação para evitar perdas e garantir aumento da produção.

De acordo com Luiz Mendes, gerente de Serviços de Locação da Trane do Brasil, empresa líder do setor de HVAC, uma alternativa ágil e de menor custo é a locação de equipamentos para resfriamento de processos e soluções de climatização. Entre os benefícios dessa opção está o planejamento das manutenções, sem a necessidade de parar a indústria, evitando perdas de produção.

“No setor petroquímico, são realizadas paradas anuais ou bianuais para manutenção de espaços confinados – grandes tanques, vasos etc. –, que necessitam de uma temperatura interna aceitável pela NR-15, permitindo que o trabalho na fábrica seja realizado. Caso contrário, a produtividade fica comprometida e isso torna o processo mais lento e oneroso”, explica Luiz.

O executivo da Trane destaca ainda que as demandas desse setor, ao contrário de outros segmentos industriais, ocorrem o ano todo e não estão vinculadas a sazonalidades. “A procura por soluções de climatização na indústria petroquímica tende a crescer ainda mais; e nós, da Trane, buscamos acompanhar esse movimento com as nossas aplicações e soluções”, acrescenta.

Embora as soluções de controle de temperatura implementadas nessas indústrias variem de acordo com o perfil de cada cliente, grande parte deles utiliza os chillers. O equipamento – importante para o sistema de refrigeração – é o carro-chefe da área de locação da Trane e recorrente nas soluções customizadas da companhia.

Entre as vantagens apontadas por Luiz Mendes ao optar pela locação de uma solução customizada, estão a economia de custo e tempo, pois, alternativas como a compra do equipamento demanda alocação de recursos significativos, além do prazo de entrega, que pode ser um fator decisivo em função da necessidade imediata.

 

Sobre a Trane®

A Trane® possui soluções que otimizam ambientes internos com um amplo portfólio energeticamente eficiente em aquecimento, ventilação e sistemas de ar-condicionado, serviços de construção e contratação, suporte de peças e controle avançado. Fundada em 1885, conquistou sua posição como pioneira no controle de temperatura nos últimos 100 anos. Para mais informações: https://www.trane.com/commercial/latin-america/br/pt.html. 

INFORMAÇÕES PARA A MÍDIA

 

Mônica Pileggi

monica.pileggi@cdicom.com.br

+55 11 3817-7926 

+55 11 98537-6909

 

Thais Bonanno

thais.bonanno@cdicom.com.br

+ 55 11 3817-7964

+ 55 11 96848-7640