Locação de soluções de resfriamento atende alta demanda do setor de bebidas e alimentos no verão

February 24, 2023

 

 

Estação aumenta procura por equipamentos para reforçar, com agilidade, o fornecimento de água gelada durante processo de produção e armazenamento

 

São Paulo, 24 de fevereiro de 2023 – Durante o verão, muitas empresas do setor de bebidas e alimentos se deparam com o aumento da produção, exigindo, por exemplo, um reforço no fornecimento de água gelada. A fábrica, no entanto, nem sempre comporta equipamentos suficientes para dar conta da alta demanda. Enquanto um investimento para a compra exige tempo, espaço e gastos com obras de adequação das instalações, a saída é alugar uma solução de controle de temperatura.

“O maior benefício é que o cliente consegue fazer o planejamento de suas manutenções sem a necessidade de parar a empresa e sem perdas de produção. E, em um período crítico, no qual ele precise de incremento na produção e não há equipamentos suficientes na planta, o cliente pode reforçar sua capacidade de resfriamento”, destaca Luiz Mendes, gerente de Serviços de Locação da Trane do Brasil, empresa líder do setor de HVAC.

No verão, com o aumento do consumo de bebidas, a produção nas fábricas aumenta em cerca de 30%. Luiz conta que diversos processos de produção e armazenamento exigem controle de temperatura que podem variar entre -12 °C a 6ºC, como é o caso de laticínios. Os chillers – de capacidades variadas – são os equipamentos mais demandados. E, por se tratar de um país de clima tropical, a procura pela solução de resfriamento se dá em todo o Brasil.

Assim como o verão, a Páscoa também demanda equipamentos extras para a produção dos ovos de chocolate e no armazenamento nos Centros de Distribuição. De acordo com o gerente da Trane, as empresas chegam a locar as soluções meses antes – em setembro ou outubro –, para que esteja tudo certo nessa época do ano.  

O executivo destaca que, ao alugar esses equipamentos, o cliente pode atender uma demanda de resfriamento ou climatização de forma rápida já que a locação é uma solução ágil. O período entre o pedido e a instalação leva, no máximo, uma semana. “A opção pela compra de um equipamento novo, às vezes, acaba não sendo a melhor alternativa em função do prazo de fabricação. Outros fatores são a característica sazonal da demanda e a falta de investimento aprovado para o ano corrente, pois o custo da locação entrará nas despesas operacionais da planta”, explica Luiz, que acrescenta que o tempo médio de locação das soluções de resfriamento vai de três a seis meses.

 

Sobre a Trane®

A Trane® possui soluções que otimizam ambientes internos com um amplo portfólio energeticamente eficiente em aquecimento, ventilação e sistemas de ar-condicionado, serviços de construção e contratação, suporte de peças e controle avançado. Fundada em 1885, conquistou sua posição como pioneira no controle de temperatura nos últimos 100 anos. Para mais informações: https://www.trane.com/commercial/latin-america/br/pt.html. 

INFORMAÇÕES PARA A MÍDIA  

 

Mônica Pileggi

monica.pileggi@cdicom.com.br

+55 11 3817-7926 

+55 11 98537-6909

  

Thais Bonanno

thais.bonanno@cdicom.com.br

+ 55 11 3817-7964

+ 55 11 96848-7640