英格索蘭連續七年入選Dow Jones可持續發展全球指數及北美指數

    

斯沃茲,愛爾蘭,2017年9月13日  —— 創造舒適、可持續發展及高效環境的全球領導者英格索蘭公司(紐交所代碼:IR)已連續第七年入選Dow Jones可持續發展全球指數及北美指數,充分彰顯英格索蘭在經濟、環境和社會等領域的業界領導地位。

      英格索蘭的產品和服務專注於改善家用住宅和樓宇建築的溫度管理和自動化、提高商業和工業領域的生產率、保障食品及易腐品的運輸安全和新鮮,並提供高效可靠的運輸方案。公司的營運業務實踐英格索蘭在創新、可持續發展和企業公民領域的長期承諾,並致力於創造一個更美好的世界。

      英格索蘭全球董事長兼首席執行官Michael W. Lamach表示,“一個企業的目標不僅僅是追求經濟效益,我們有義務對那些影響我們生活、工作和營運的全球緊迫趨勢加以預測,並採取行動。因此,我們重視企業、社會和環境的可持續發展,並貫徹落實到我們的日常工作中。能夠連續七年入選Dow Jones可持續發展全球指數及北美指數,不僅是一種榮譽,更是對我們長期、積極的全球影響力的認可。”

       Dow Jones可持續發展指數設立於1999年,是全球第一個可持續發展基準指數,並由RobecoSAM和S&P Dow Jones公司共同提供。Dow Jones指數為在投資組合中貫徹可持續發展的企業設立參照基準,並為展開可持續發展最佳實踐的公司提供了有效的參與平臺。 

 

英格索蘭的“氣候承諾”

       英格索蘭承諾到2030年,減少公司產品和運營所產生的溫室氣體排放。英格索蘭的“氣候承諾”保證:

·       到2020年,減少產品中冷媒的溫室氣體足跡50%。到2030年,在公司的產品系列中採用低全球暖化潛值(GWP)的替代品;

·       在未來五年內,投資5億美元開展產品相關的研發,以實現減少溫室氣體排放的長期目標;

·       到2020年,減少35%與公司營運相關的溫室氣體排放。

       截至2016年年底,英格索蘭的“氣候承諾”已減少約670萬噸二氧化碳的排放,這相當於超過70萬戶家庭每年因能耗而產生的二氧化碳的排放量。為履行氣候承諾,英格索蘭發佈了採用新一代、低全球暖化潛值的冷媒和高效率運轉系統的EcoWise™系列產品,以減少產品對環境的影響。到2030年,公司預計將減少5000萬噸的碳排放足跡。

 

關於英格索蘭

英格索蘭(Ingersoll Rand,紐約證券交易所代碼:IR)通過創造舒適、可持續發展及高效的環境來全面改善生活品質。我們的員工和旗下品牌:Club Car®英格索蘭(Ingersoll Rand®)冷王(Thermo King®)詮宏空調(Trane®)共同致力於改善家用住宅和樓宇建築的空氣品質及舒適度,運輸和保護食品及其他易腐品安全,並提高工業領域的生產率和效率。作為年銷售額逾130億美元的全球性公司,英格索蘭致力於建設一個持續進步、基業長青的世界。更多資訊,請訪問www.ingersollrand.comwww.irco.com.cn

 

 

關於S&P Dow Jones指數

       S&P Dow Jones公司,隸屬McGraw Hill Financial公司,是基於指數的概念、資料和研究的最大全球資源。同時,它也是圖示金融市場指示器的鼻祖,例如S&P Dow Jones 500®和Dow Jones工業平均指數TM。S&P Dow Jones公司在設計創新及透明的解決方案上已擁有超過115年的經驗,滿足投資者的各種需求。基於該指數進行產品投資所涉及的資產遠高於其他同類指數。通過覆蓋全球的多達830,000個資產評級指數,S&P Dow Jones指數為投資者奠定進行市場衡量及交易的確切方法。更多資訊,請訪問www.spdji.com

 

媒體聯繫:

Dan Berei, Ingersoll Rand

704-655-5018, dand.berei@irco.com

 

媒體聯繫

TRANE Taiwan 行銷部

(02)8861-5458

TraneTW.MKT@trane.com