임대 서비스 신청

옳아야 할 때

트레인 렌탈 서비스는 복잡한 건물에 맞춘 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

병원, 아이스링크, 데이터 센터, 행사장, 교육 기관이 공통적으로 가진 점은 무엇인가요? 사소해 보일 수 있지만, 사람들이 살고, 일하고, 놀고, 배우고, 치유하는 모든 건물은 공간을 쾌적하고 생산적으로 유지하는 데 도움이 되는 HVAC 솔루션의 필요성을 제시합니다. 트레인 렌탈 서비스는 전 세계 산업과 시장의 고객의 요구에 따라 애플리케이션 특화 솔루션을 30년 이상 만들어 왔습니다.


Whether you need to rent portable air conditioning units for a one-time event in the park, contingency cooling for planned factory maintenance or immediate help keeping servers cool, Trane Rental Services has the experience and application expertise to keep your business thriving.



단기 해결책

확장, 업그레이드 및 유지보수 중 계획된 가동 중단 시간을 위한 임대 HVAC.

The benefits

긴급 필요

임시 난방 임대 및 냉방 솔루션—24시간 365일 운영됩니다

Have an emergency?

비상 계획

예상치 못한 상황에 대비하는 데 도움이 되는 문서화된 접근법

Plan ahead

임대 서비스 신청

저희가 모든 애플리케이션에 맞게 접근 방식을 어떻게 맞춤화하는지 살펴보세요.

제품 제작 사업을 할 때는 학생 교육 사업과 시설 요구사항이 상당히 다릅니다. 그리고 병원의 냉방 수요는 소규모 식당이나 대규모 데이터 센터의 에너지 요구와는 완전히 다릅니다. 귀사의 미션이 무엇이든, 우리의 미션은 명확합니다: 귀사의 비즈니스와 고유한 요구에 맞게 선별되고 크기가 정해진 임대 HVAC 솔루션을 제공하는 것입니다. 

표면 너머에서 안전하고 단순하며 지속 가능한 곳입니다.

저희는 어떤 계절에서도 최고의 아이스 경험을 제공하기 위해 협력합니다. 트레인 렌탈 서비스는 비용 효율적이고 지속 가능한 OEM 렌탈 냉각기, HVAC 솔루션, 그리고 영구 및 임시 링크를 위한 전력 생산을 제공합니다. 저희의 임대 솔루션은 거의 모든 아이스링크 용도에 대응할 수 있으며, 다양한 성능, 수용 능력, 비용 요구사항을 충족합니다. 이곳은 여러분의 홈 아이스이며, 짜증나는 젖은 얼음 없이 자랑스럽게 만들어드리겠습니다!

  • 원스톱 솔루션으로 계절별 야외 스케이팅장을 빠르게 건설할 수 있었으며; 수익 증대에 5만 달러를 기여했습니다. 전체 이야기는 여기에서 읽어보세요.
  • 보조 냉방 시스템은 한 NHL 팀이 플레이오프에 집중하게 만들었고, 기온과 습도 상승에 신경 쓰지 못하게 했습니다. 더 알아보기.
  • 멀티스포츠 아이스 콤플렉스는 링크별로 다양한 애플리케이션 요구사항을 처리할 수 있는 파트너가 필요했습니다. 여기에서 어떻게 하는지를 확인하세요.
빅데이터가 반드시 큰 에너지 수요를 의미하는 것은 아닙니다. 

AI, 5G, 그리고 '스마트 모든 것'은 데이터 센터에 대한 전례 없는 수요를 창출했습니다. 엔터프라이즈, 콜로케이션, 하이퍼스케일러 모두 전력을 유지하면서 전력망이나 지구에 감당할 수 없는 부담을 주지 않도록 신경 써야 합니다. 트레인의 공랭식 및 수냉식 냉각기 렌탈 차량은 에너지 부하를 최적화하는 데 필요한 필수 냉각을 제공할 수 있습니다. 다운타임이 불가능할 때는 Trane 렌탈 서비스가 계속 운영을 유지해 줄 것입니다.

오차 여유 없음—정밀 HVAC 솔루션

첨단 제조에서는 엄격한 환경 요구사항에서 아주 작은 이탈만으로도 제품 품질에 영향을 미칠 수 있습니다. 트레인의 임대 HVAC 솔루션은 임시방편, 단기 확장 또는 지속적인 백업 냉방을 제공하여 정밀하게 온도, 습도, 공기질을 보장할 수 있습니다. 이는 시설을 관리해야 할 부담이 늘어나지 않고 제품 우수성의 자산으로 만듭니다.

  • 제조사는 시스템 설계, 고객 서비스 및 종합 임대 솔루션 분야에서 신뢰받는 협력자를 찾았습니다. 더 알아보기. 

차량 이용 가능

대여 장비를 얼마나 빨리 받을 수 있나요?

우리는 휴식 시간이 절대 선택지가 아니라는 것을 이해하고 있습니다. 필요한 장비를 최대한 신속하게 준비해 드리겠습니다—많은 경우 24-48시간 이내에 준비해 드립니다.   

업타임

엄격한 가동 시간 요구사항이 있습니다; 생산성과 성과를 보장하는 데 도움을 줄 수 있나요?

예상치 못한 상황에 대비하는 것은 우리의 DNA의 일부입니다. 장비가 오프라인 상태가 될 경우 시설에 필요한 정확한 비상 계획을 함께 수립하겠습니다. 문제가 처음 감지되면 Trane Rental Services가 백업 또는 보조 HVAC 또는 전력 생산을 제공하여 시스템을 계속 가동할 수 있도록 도와드립니다. 

프로젝트 관리

우리가 가동할 수 있도록 도와줄 수 있나요? 설치와 시작을 지원할 대역폭이 부족합니다.

우리는 전국 기업의 영향력과 동네 계약업체의 대응 속도로 운영됩니다. 프로젝트 규모나 필요 사항이 무엇이든, 저희는 임시 HVAC 장비의 시동 및 점검을 포함한 종단 간 지원을 제공합니다. 우리를 네 쉬운 버튼이라고 생각해. 

장기 임대

저희는 빠르게 성장하며 새 시설을 짓고 있지만, 영구 HVAC 시스템의 납기 기간이 1년 이상 걸려서 그동안 도와주실 수 있나요?

트레인 렌탈 서비스는 긴급 및 단기 솔루션을 훨씬 넘어섭니다. 일주일, 한 달, 1년 동안 필요한 장비가 필요하다면 성장 목표를 유지할 수 있도록 임 시 냉방, 난방 또는 전력 장비를 제공함으로써 여러분과 협력하여 확장할 수 있도록 도와드립니다. 

솔루션 설계

저희는 평범한 3층 사무실 건물이 아니에요. 무엇을 임대해야 할지 어떻게 결정하시나요?

트레인 렌탈 서비스는 단순한 임시 HVAC 장비 보관 시설 그 이상입니다. 저희 솔루션은 주요 OEM에서 기대할 수 있는 HVAC 및 빌딩 자동화 시스템 설계 전문성을 갖추고 있습니다. 저희 애플리케이션 엔지니어, 기술자 및 영업팀이 귀하의 요구사항을 파악하고 문서화하며, 필요에 맞는 임시 HVAC 솔루션을 설계하고, 시스템이 정확히 필요한지 확인하기 위해 장비를 설치합니다. 저희는 독자적인 사이즈 및 디자인 도구를 사용하여 고객님의 필요에 딱 맞는 맞춤을 제공합니다. 

원격 모니터링

HVAC 시스템이 항상 정상적으로 작동한다는 확신과 문제를 신속하게 해결할 수 있다는 확신이 필요합니다. 어떻게 하면 저희를 항상 가동시키고 작동하게 할 수 있을까요?

Trane 렌탈 서비스를 얼마나 오래 이용할 계획이든, 임시 장비가 본인의 HVAC 시스템에서 신뢰할 수 있는 정밀도와 신뢰성으로 작동해야 한다는 점을 저희는 잘 알고 있습니다. 엄격한 테스트 및 업데이트 외에도, 저희 유닛은 원격 모니터링과 많은 경우 문제 해결이 가능한 디지털 제어 기능을 활성화할 수 있습니다. 필요한 지원 수준을 파악하기 위해 함께 노력하여, 장비가 서비스 지원이 필요할 수 있는 초기 신호를 누군가가 주시하고 있다는 점을 안심하실 수 있습니다. 

Air-Cooled & Water-Cooled Chillers

칠러 렌탈

속도, 설치의 용이성, 신뢰성이 가장 중요한 공랭식 칠러 렌탈이든, 빠른 임시 백업이나 추가 용량을 제공하기 위해 쉽게 개조할 수 있는 임시 수냉식 칠러든, Trane Rental Services가 도와드릴 수 있습니다.

Learn More
Air Conditioners

에어컨 대여

최첨단 패키지 루프탑 렌탈 에어컨은 조용하고 효율적인 온도 조절을 제공하며, 크레인이나 지게차로 들어 올릴 수 있도록 개조되어 있습니다.

Learn More
Air Handlers

에어 핸들러 렌탈

트레인은 업계에서 가장 견고한 AHU를 제공합니다. 저희 맞춤형 공기 처리 장치는 대형 작업에 적합한 솔루션이며, 100% 외부 공기를 위한 야외 등급과 크기로 설계되었습니다.

Learn More

냉각탑 임대

수냉식 적용이 필요할 때는 냉각탑을 독립형 또는 쌍으로 임대할 수 있습니다.

Learn More

모든 직무와 지원은 고유하며; 분해 또는 재조립 소요 시간, 필요한 도구, 기술자 수는 추정치이며, 특정 용도와 작업에 따라 달라질 수 있습니다.