건물 재개장을 준비하는 동안, 많은 질문이 있으실 것을 잘 알고 있습니다. 실내 공기질이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 에너지 효율성과 지속 가능성은 항상 중요했습니다. 하지만 건물 성능을 개선하고 향상시키려면 경험과 실무 경험이 필요합니다. 우리는 통찰과 데이터를 즉시 실행할 수 있는 실행 계획으로 전환합니다. 그래서 자신감 있게 건물을 다시 열고 내일을 위해 더 탄력적으로 만들 계획을 세울 수 있습니다.
실내 공기질 평가
실내 공기질은 전 세계적으로 그 어느 때보다도 중요한 관심사입니다 정상으로 돌아가기 위해 준비한다. IAQ 평가는 더 나은 결과를 제공합니다 건물 전체의 공기질에 대한 통찰. 우리가 조사하고 실내 공기에 영향을 미치는 네 가지 중요한 분야에서 관련 데이터를 제공합니다 품질. 그 후 권고안을 제시하고 실행 가능한 자료를 제공합니다 지금 개선할 수 있는 전략들. 그래서 오늘을 준비할 수 있어 — 그리고 내일을 계획하는 중이었다.
에너지 점검
점유율과 현금 흐름에 대한 의문이 제기된 우리는 어려운 경제 상황에 처해 있습니다. 지금이 그 어느 때보다도, 소유주와 관리자들은 건물이 효율적이고 지속 가능하게 운영되기를 원합니다. 에너지 점검은 비효율적인 부분을 정확히 파악하고 개선 기회를 찾는 데 도움을 줍니다. 그래서 오늘 건물을 준비할 수 있고, 내일 계획이 바뀌면 진화할 수도 있습니다.
시스템 시작 서비스
유휴 상태인 건물은 다시 가동하기가 까다로울 수 있습니다. Trane® System Startup과 함께 HVAC 시스템에서 발생하는 원치 않는 예상치 못한 문제를 피하세요. Trane 전문가들은 시스템이 신뢰성 있고 최적의 수준으로 작동하는지 철저히 점검합니다. 우리는 공기질부터 공기 처리기, 공랭식 시스템, 칠러와 보일러, 냉각탑, 배기 팬, 건물 자동화 시스템까지 모든 것을 살펴볼 것입니다. 저희는 테스트, 청소, 문제 해결을 통해 시스템이 제대로 작동하도록 합니다.
원격 진단 서비스
건물 소유주나 리더로서 건물을 재개장할 때 고려해야 할 중요한 요소가 매우 많습니다. 시스템이 제대로 작동하고 있나요? 그들이 최대한 효율적으로 운영되고 있나요? 만약 앞으로 몇 주, 몇 달 동안 이런 것들을 원격으로 감시하고 감시해주는 두 번째 눈이 있다면 어떨까요? 원격 진단 서비스를 통해 문제를 간과하거나 개선 기회를 놓치지 않도록 할 수 있습니다. 그리고 오늘과 미래를 계획할 수 있다는 마음의 평화를 누릴 수 있을 것입니다.