화학 실험실

압축기 오일, 흡수 용액, 냉매를 검사할 수 있는 여러 실험실이 있습니다. 하지만 이러한 솔루션들을 분석할 때는 Trane Chemical Laboratory를 선택하세요.

  • 저희는 HVAC 전문 분야로, 경험과 연구를 통해 거의 모든 종류와 제조사의 HVAC 장비에 적합한 조건을 알고 있습니다.
  • 저희는 유지 관리 권고 사항을 제공하며, 검사 결과를 바탕으로 다음 샘플 시각 시기를 제안합니다.
  • 과거 테스트 결과와 권고 안의 기록을 보관하여 솔루션 구성의 미묘한 변화도 감지하고 해결할 수 있도록 합니다.
  • 수십 년간의 경험 은 문제를 미리 파악하고 해결하는 데 도움을 줍니다.
  • HVAC 장비 제조업체 - 저희는 HVAC 장비 전문가와 방대한 산업 데이터 및 연구를 보유하고 있습니다. 이 자료들은 검사 결과의 정확한 해석을 보장하는 데 도움을 줍니다. 장비가 도입되고 개정될 때, 실험실은 즉시 새로운 정보에 접근할 수 있습니다.
  • 온라인 보고서 접근 – 안전한 사이트에서 검사 결과를 확인하거나 다운로드할 수 있습니다.

시작하는 것은 쉽습니다

가까운 Trane 부품 센터에서 분석 키트를 간단히 받으세요. 주문 번호는 다음과 같습니다:

  • 압축기 오일 분석 - KIT06497
  • 8팩 오일 분석 - KIT06579
  • 흡수 분석 - KIT06498
  • 냉매 분석 - KIT06499
  • 냉매 샘플 실린더 - KIT06500