建筑自动化系统(BAS)

用先进的自动化改造您的空间,赋能您的未来

为了集中控制暖通空调及其他设施,需要一套先进的建筑自动化系统。建筑公用设施的互联使得监控和调整运营比以往任何时候都更简单高效。

建筑自动化系统是如何工作的?

建筑自动化系统作为单一计算机网络单元运行,用于控制和监控全楼资产。
为此,他们通过五个主要组成部分收集、处理和调整信息。

传感器

输入设备测量湿度或房间占用率等数据。

控制器

“决策者”负责从传感器中获取数据并决定如何应对。

输出设备

这是执行控制器指令的关键部件。

通信协议

系统各部分相互“对话”的语言。

用户界面

仪表盘、屏幕或其他界面,用户可以与BAS互动并查看建筑数据报告。

这些部分跨平台、跨语言和软件进行通信,以执行期望的动作。例如,如果建筑的传感器检测到办公室湿度,控制器会处理这些数据并与输出设备通信以降低温度。一旦BAS调整了建筑温度,用户界面将更新为可视化显示数据,方便使用者审查并优化建筑资产。

建筑自动化系统的优势

建筑自动化系统是一种单源管理解决方案,用于访问数据、控制舒适度并获得绩效可视化。这包括对近期问题的认识,以及通过可作的数据点优化系统的洞察。这赋予你以下能力:

与BAS专家会面

联系表格 – 与您所在地的特灵专家联系 / 我们将帮助您找到所需的解决方案