CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Mini Split: La Mejor Opción de Control de Temperatura En El Hogar

Se avecina el inicio de la temporada de calor, y la contingencia sanitaria por coronavirus sigue obligándonos a adaptar hábitos y adoptar cambios. Con la llegada del calor, se requiere ahora más que nunca ante la necesidad de mantenernos en casa, de espacios confortables y seguros para la salud de los nuestros. Y por esto, comienza la temporada de mayor uso de los equipos de aire acondicionado en los hogares. Por higiene y por seguridad, hoy es fundamental ventilar bien la vivienda.

Es por eso la importancia en estos tiempos instalar en tu hogar, un sistema de aire acondicionado y calefacción y estar seguro de que es la mejor opción. Un mini Split puede ser la alternativa más rentable y podría ayudarte a reducir costos de energía.

De acuerdo con Trane, proveedor global y líder de soluciones y servicios de confort interior, los sistemas de aire acondicionado crean un ambiente cómodo para espacios interiores separados donde podría ser poco práctico o costoso agregar nuevos ductos. Estos tipos de sistemas tienen dos componentes: una unidad exterior y una unidad interior.

Es una excelente oportunidad de prever la temporada de “La canícula” que es un fenómeno climático que se presenta en México y en varios países y dura 40 días aproximadamente. Este año inicia el domingo 12 de julio, lo que se consideran como los días más calientes del año, y concluirá el 20 de agosto.

La canícula se caracteriza por ser un periodo de aumento de la temperatura de hasta 37 grados celsius, debido a un calentamiento excesivo del aire, cielos despejados y disminución de lluvias, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)1.

Cómo funciona el aire acondicionado y la calefacción

La unidad exterior será similar a un sistema aire acondicionado tradicional. La única diferencia es si está conectado a una sola unidad interior o a varias unidades interiores. Las unidades interiores tienen en una variedad de estilos, que incluyen unidades de pared alta, diseños ocultos y de casete, así como unidades de piso / techo y consola. Puede elegir su unidad interior según su estilo personal, diseño de espacio y características deseadas.

Razones para escoger un sistema de aire acondicionado

Los ductos para los sistemas de aire central o tipo paquete pueden perder energía, especialmente si atraviesan espacios no acondicionados como áticos o sótanos. Un sistema sin ductos asegura que todo el aire ingrese directamente a su espacio, reduciendo costos de energía y el impacto en el medio ambiente.

En Trane contamos con una gama de equipos de última generación”, señala Carlos García Villareal, Director General para México. Además, comparte: “La innovación es parte fundamental para nosotros pues buscamos desarrollar nuevas tecnologías que permitan que nuestros aires acondicionados no sólo brinden comodidad sino que también ahorren energía”.

  • Control de temperatura personalizado

La mayoría de los sistemas de calefacción y aire acondicionado utilizan controles inalámbricos o cableados que les permiten operar fácilmente, incluso si las unidades interiores están montadas en el techo o la pared. Si lo que buscas es una experiencia más personalizada, existen soluciones como las que ofrece Trane. Sus controles llevan la comodidad al siguiente nivel con una función “I Feel” que permite al control leer la temperatura desde su ubicación exacta en la habitación y ajustar la calefacción y la ventilación para obtener la máxima comodidad. ¡No más puntos calientes o zonas frías!

Combina temperaturas según las necesidades de cada espacio

Un mini Split proporciona calefacción y aire acondicionado que funciona por separado, por lo que tu dormitorio principal o la sala de juegos pueden ser tan fríos o cálidos como desees. También puedes combinar múltiples unidades interiores para crear un sistema multizona para una comodidad personalizada. Si deseas en un futuro seguir agregando ventilación y aire acondicionado a nuevos espacios, con puertos adicionales, podrás expandirte a otras habitaciones en el momento que así lo quieras.

Trane te recomienda los siguientes consideraciones al hacer una instalación segura frente al Covid-19 un sistema de aire acondicionado y calefacción:

El instalador mantenga la distancia de seguridad, entre uno y medio, y dos metros, intentando que dentro de la habitación donde se esté realizando el trabajo haya el menor número de personas posible.

Una vez realizada la instalación lo recomendable es que sea el propio instalador quien desinfecte el equipo de aire acondicionado instalado, así como el mando a distancia.

  • Ya fuera de la vivienda, el instalador deberá desinfectar todo el material en un lugar limpio y seguro, y preparar el kit de protección para su siguiente visita. De esta manera se garantizará la seguridad tanto del instalador como de los usuarios de la instalación.

También se deben realizar actividades de inspección, mantenimiento y revisión de instalaciones domésticas de aire acondicionado.

Con la entrada de la primavera debemos de estar preparados, ya que es una temporada de alergias, sumando el calor y días más largos. Convirtiéndose en el momento justo para encontrar la mejor opción de control de temperatura para nuestro hogar, El mini Split es el equipo perfecto por su mantenimiento y función, es imprescindible para cuando el calor llegue.

El objetivo final del aire acondicionado es tener la seguridad de la temperaturaperfecta dentro de tu hogar, principalmente cuando acerque el verano.

Fuentes:

  1. Comisión Nacional del Agua (Conagua)

 

 

 

 

 

Acerca de Trane:

Trane, de Trane Technologies (NYSE: TT), compañía innovadora global de clima, crea ambientes interiores cómodos y energéticamente eficientes para aplicaciones comerciales y residenciales. Para obtener más información, visite www.trane.com o www.tranetechnologies.com.