AdobeStock_315614170.jpeg

Haga que la tecnología funcione para usted ahora y en el futuro

Mantener una comodidad constante en espacios de alta ocupación puede ser un desafío, aún más si los espacios se reconfiguran con frecuencia. Nuestras soluciones para edificios conectados eliminan gran parte de la complejidad. La tecnología inalámbrica confiable facilita el movimiento de los sensores según sea necesario. La automatización de edificios que integra HVAC con iluminación y seguridad hace que los edificios respondan mejor a la ocupación real, ahorrando energía y mejorando la comodidad y la seguridad. Y debido a que nuestra tecnología se basa en plataformas abiertas como BACnet®, podrá mantener su edificio a la vanguardia a medida que avanza el IoT para edificios. Hoy y en el futuro, podrá realizar las actualizaciones que necesita para mejorar la calidad del aire interior (IAQ) u obtener las certificaciones LEED® y WELL®.

AdobeStock_106219582.jpeg

Obtenga una imagen completa con el acceso de un solo punto

Si opera varios edificios, podemos proporcionar acceso de un solo punto para que pueda monitorear los sistemas del edificio en su empresa o campus nacional. Trabajaremos con usted para establecer precios y contratos empresariales, diseñar soluciones preliminares para su cartera de edificios y brindar coherencia a cada ubicación.

AdobeStock_146216308.jpeg

Lleve los Edificios Sostenibles al siguiente nivel

Hoy en día, LEED® y ENERGY STAR® se consideran puntos de partida. Trane puede llevarlo más lejos, con equipos de alta eficiencia, refrigerantes de próxima generación y sistemas y software BAS que hacen que los edificios sean más inteligentes que nunca en cuanto al uso de energía. Nuestra amplia cartera de servicios de energía incluye generación de energía en el sitio, adquisición de energía renovable, acuerdos de compra de energía virtual y mucho más. Incluso podemos proporcionar experiencia en la financiación de proyectos de sostenibilidad, como PACE.

Listos ahora. Resiliente para mañana.

Mientras se prepara para reabrir sus edificios, reconocemos que tiene muchas preguntas. De repente, la calidad del aire interior es más importante que nunca. La eficiencia energética y la sostenibilidad siempre han sido importantes. Pero mejorar y mejorar el rendimiento del edificio requiere experiencia y conocimientos prácticos. Convertimos la información y los datos en un plan de acción que puede seguir de inmediato. Por lo tanto, puede planificar la reapertura de su edificio con confianza y hacerlo más resistente para mañana.

Principales Soluciones CRE

Cuando sea complicado cumplir con las demandas de los inquilinos, acuda a Trane. Ofrecemos una amplia gama de soluciones para edificios comerciales. Estos son solo algunos de los favoritos de la industria.

Crosstown Concourse

Nuestro objetivo era reducir la capacidad del enfriador al 10 por ciento; los vimos reducirlo al 5 por ciento. Pudimos comprar menos enfriadoras con más tonelaje. Era más eficiente, menos costoso y ahora tenemos espacio abierto para almacenar o alquilar.
Dan Chancey Vicepresidente Senior de Gestión de Activos, Asesores Comerciales