CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Estudio de caso

  1. Shopping Pátio Brasil ahorra un 44% en su factura de energía.

    Uno de los principales centros comerciales del Distrito Federal ha estabilizado su gestión energética con las soluciones de aire acondicionado de Trane y ya ha obtenido un retorno de la inversión.


  1. GV Shopping – Gobernador Valadares – Minas Gerais – Brasil

    Inaugurado en diciembre de 1999, el centro comercial GV Shopping se ubica en la zona central de la ciudad de Governador Valadares, cerca de tres importantes carreteras brasileñas (BR 116, BR 381 y BR 259). Con una superficie de 70.000 m², de los cuales 37.340,68 m² corresponden a una superficie construida, el centro comercial fue creado para impulsar la generación de ingresos en la ciudad de Governador Valadares.


  1. El Hotel Sun

    El Sun es un gran complejo que comprende un hotel, pisos y apartamentos.


  1. Centro comercial Casa Park

    Casa Park es un centro comercial dedicado a la decoración, el mobiliario y el entretenimiento. Abrió sus puertas en el año 2000 y, en 2011, decidió modernizar su maquinaria y sus sistemas de refrigeración por agua.


  1. Trane climatiza Paddock e boxes do Autódromo de Interlagos

    Los equipos y los invitados del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 tendrán acceso a zonas con aire acondicionado.


  1. El extravagante centro comercial Flamboyant ShoppingCenter invierte en eficiencia energética y moderniza su sistema de agua fría

    El proyecto ha supuesto una reducción de aproximadamente el 36% en la factura energética del centro comercial.


  1. Las soluciones de Trane mejoran el entorno de trabajo del fabricante al tiempo que avanzan hacia los objetivos de sostenibilidad y reducción de costes.

    Las soluciones basadas en datos generaron un ahorro anual de 30 000 dólares en costes energéticos y redujeron las emisiones de carbono en 423 toneladas de CO2e al año.


  1. Equipos eficientes en el sector de la industria médica.

    La eficiencia energética en la industria médica es fundamental para reducir el impacto financiero y ambiental, brindar atención médica sostenible y cumplir con las normativas y certificaciones. La adopción de prácticas energéticamente eficientes beneficia a las instalaciones industriales dedicadas a la fabricación de equipos médicos, contribuyendo a un entorno más eficiente y ambientalmente responsable.


  1. Una solución personalizada de gestión energética reduce los costes energéticos del minorista en un 20%.

    La colaboración con un minorista nacional ha dado lugar al desarrollo de una herramienta personalizada para integrar datos y proporcionar una gestión de la construcción a medida en 600 emplazamientos, generando un ahorro energético del 20 % y una reducción de costes de 5 millones de dólares anuales.

     


  1. Automatizacion Trane, centrada en la reducción de la huella de carbono en centros comerciales

    La implementación de mejoras en el sistema de automatización de aire acondicionado generará un ahorro de 92 KUSD al año, equivalente a 560 MWh/año con un impacto ambiental de 97 toneladas de CO2/año 


  1. La primera piscina de olas cubierta y climatizada de Brasil transforma la experiencia de surfistas y aficionados

    El Clube Surf Center, ubicado en la ciudad de Curitiba, cuenta con la única piscina de olas cubierta y climatizada de Brasil, ofreciendo una experiencia de surf inédita en una ciudad que no tiene playa. Para garantizar una temperatura agradable del agua durante todo el año y, así, ofrecer una experiencia más cómoda al público, el complejo eligió a Trane Brasil para desarrollar una solución de climatización no solo eficiente, sino también sostenible.