Recursos energéticos distribuidos (DERs) para la resiliencia

Liberar el potencial de los recursos energéticos distribuidos y potenciar la independencia energética

Trane puede ayudarle a desarrollar una estrategia integral que incorpore los DER óptimos para satisfacer sus requisitos y objetivos.

Aerial view of power line pylon in mountaineous area in Switzerland through valley in Canton of Valais

Los recursos energéticos distribuidos (DERs) son tecnologías de generación y almacenamiento de energía que pueden complementar o reemplazar la generación eléctrica proporcionada por las empresas de servicios públicos centrales. Independientes o conectados a través de una microrred, pueden generar valor organizacional al ayudar a gestionar los gastos energéticos, garantizar la fiabilidad y acelerar las iniciativas de sostenibilidad.

Las tecnologías de DERs incluyen:

  • Generadores/grupos electrógenos
  • Turbinas
  • Pilas de combustible
  • Cogeneración o cogeneración

Determine el enfoque adecuado de implementación y financiamiento del programa para satisfacer sus necesidades

  • Interior of empty warehouse industrial storage building

    Disponer de una fuente de energía siempre disponible para garantizar el tiempo de actividad y la resiliencia operativa

  • A handyman installing solar panels on the rooftop.

    Utilizar fuentes de combustible con bajas emisiones de carbono independientemente de la red eléctrica para reducir su huella de carbono

  • Engineers are examining solar panels in an installation at a power plant where solar panels are installed using solar energy.

    Implementar un programa de cogeneración en el sitio para producir energía para sus instalaciones y minimizar los subproductos residuales.

  • Commercial buildings in Hongkong are low angle, China,

    Mitigar los altos costos de la energía y evitar cargos por demanda máxima

Beneficios/Resultados

Los DER ofrecen una vía para la autosuficiencia energética. Son especialmente esenciales cuando se trata de electricidad costosa, infraestructura eléctrica precaria o fuentes de energía de red con alto consumo de carbono.

  • tc-icon-sustainability-outline-blue-100.png

    Resolver problemas de acceso y confiabilidad de la energía eléctrica

  • tc-icon-renewable-energy-outline-blue-100.png

    Contribuya a sus iniciativas de sostenibilidad

  • tc-icon-life-cycle-cost-outline-blue-100.png

    Optimice la gestión de sus costes energéticos


Póngase en contacto con Trane