• TVR Series
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
  • TVR Series
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
Customer Story & Case Study

Centro comercial Casa Park

Datos rápidos

Ubicación
Brasil
Industria
Retail
Productos
Building Automation Systems
Temas
Innovation • Cost-Saving

Casa Park es un centro comercial dedicado a la decoración, muebles y entretenimiento para el hogar. Abrió sus puertas en el año 2000 y, en 2011, decidió modernizar su flota de maquinaria, incluyendo enfriadores refrigerados por agua. Contaban con dos enfriadores refrigerados por agua y uno refrigerado por aire con compresores de tornillo y 200 toneladas de refrigeración. La decisión fue instalar un enfriador centrífugo de 600 toneladas y dejar los antiguos enfriadores refrigerados por agua como respaldo. El cliente sabía que, para obtener un retorno financiero de su inversión, necesitaría invertir en un sistema que garantizara la mejor eficiencia de aire acondicionado. La consultora Termacon ya conocía lo que el enfriador centrífugo CenTravac podía ofrecer y decidió unir a Trane y Casa Park. Trane presentó el producto al cliente y, tras una simulación con el exclusivo software TRACE 700, pudo demostrar la recuperación de la inversión en el enfriador CenTravac. El cliente no tuvo dudas; Querían un CenTravac con variador de frecuencia adaptativo, sabiendo que esto les permitiría alcanzar la eficiencia deseada.

CenTravac se lanzó en 2012 y, mediante un análisis histórico del consumo energético del centro comercial a lo largo de los años, se pudo verificar que los costos energéticos se redujeron aproximadamente un 30%, generando un retorno de la inversión en tan solo tres años. Además del ahorro energético, esta modernización proporcionó otros beneficios operativos. Por ejemplo, en 2011, el centro comercial necesitaba encender los enfriadores 1 hora y 30 minutos antes de su apertura diaria para lograr las condiciones de aire acondicionado deseadas. Ahora, el nuevo enfriador centrífugo se enciende tan solo unos minutos antes de la apertura al público.

Ficha técnica:
CenTravac con 600 TR
Modernización
CenTravac con AFD 600 TR