Charge du bâtiment et profils météorologiques
Les profils de charge des bâtiments inclus dans ce programme ont été générés à partir des fichiers EnergyPlusTM du domaine public développés par Pacific Northwest National Labs (PNNL) pour les travaux d’analyse énergétique en collaboration et sous la supervision de l’ASHRAE, pour l’élaboration de la norme énergétique ASHRAE/IES 90.1-2010 pour les bâtiments à l’exception des bâtiments résidentiels de faible hauteur. Le site Web des fichiers PNNL se trouve à l’adresse suivante : https://www.energycodes.gov/development/commercial/prototype_models. PNNL a utilisé le programme de simulation EnergyPlus pour différents types de bâtiments dans les dix-sept zones climatiques différentes de la norme ASHRAE 169.
Aux fins de l’analyse myPLV, toutes les charges de refroidisseurs dans les profils de bâtiment de moins de 1 % de la capacité maximale de l’installation ont été mises à zéro. Cela est dû à un problème dans certaines des simulations PNNL qui a entraîné un grand nombre d’heures de fonctionnement pour les centrales de refroidissement à des charges extrêmement faibles. Généralement, ces charges étaient composées de chaleur de pompe, alors que les commandes normales du bâtiment et/ou du refroidisseur sont censées inhiber le fonctionnement de la centrale de refroidissement. La suppression de ces charges très faibles entraîne une durée de fonctionnement plus typique pour la centrale de refroidissement, comme le confirme la comparaison des profils modélisés et réels des bâtiments. Il est important de noter que l’entrée de l’utilisateur pour « Ville » est fournie pour la commodité de l’utilisateur afin de rechercher le climat approprié zone. Les modèles PNNL utilisent les données météorologiques les plus représentatives pour représenter l’ensemble de la zone climatique, de sorte que le profil de charge du bâtiment peut être généralisé à l’ensemble de la zone et limiter la portée à un nombre raisonnable de simulations. De plus, le profil de charge du bâtiment est mis à l’échelle de l’entrée Charge de pointe du bâtiment, comme spécifié par l’utilisateur sur la feuille de calcul myPLV® . Les quatre points de performance répertoriés sur la feuille de travail myPLV comme le « myPLV Les points d’essai et de soumission » sont élaborés en regroupant les données de charge dans (4) plages de charge de l’usine de refroidissement : 0 à 37,5 %, 37,5 à 62,5 %, 62,5 à 87,5 % et 87,5 à 100 %. Ces regroupements sont les bacs où les points de test pondérés au centre sont de 25 %, 50 %, 75 % et 94 %. Notez que le point de conception de 100 % n’est pas inclus dans les critères de pondération du rendement, car le bac le plus élevé du groupe à 94 % comprend le coefficient de performance au point de charge de 100 %.
Cependant, le point de conception à 100 % est requis dans l’entrée du livrable avec l’utilisateur spécifiant la température du condenseur entrée. Il est essentiel de spécifier ce point car le refroidisseur est sélectionné pour fonctionner à ce point de conception et répondre aux codes énergétiques. Des performances certifiées à ce stade sont également essentielles pour dimensionner en toute confiance le câblage électrique, le courant admissible du circuit, les disjoncteurs et autres dispositifs de protection, la correction du facteur de puissance, les démarreurs, les commandes, les sécurités, remplir la plaque signalétique sur l’équipement, ainsi que pour se conformer aux listes et codes UL et autres agences.
Sélections de la méthode de contrôle de la tour (refroidie à l’eau uniquement)
L’outil myPLV développe quatre points de livrable pour les refroidisseurs évalués. Pour les refroidisseurs refroidis à l’eau, chaque point de livrable est spécifié en % de charge à une température d’eau de condenseur d’entrée (ECWT). L’outil myPLV utilise la méthode de performance des conditions de conception de la tour de refroidissement et de contrôle de la tour pour déterminer l’ECWT heure par heure pour les refroidisseurs afin de calculer finalement une ECWT pondérée en tonnes-heures pour chaque point de soumission.
Remarque : Tous les calculs supposent qu’une cellule tour est séquencée avec chaque refroidisseur. Les refroidisseurs sont autorisés à fonctionner jusqu’à 100 % de leur capacité nominale avant qu’un refroidisseur supplémentaire ne soit activé.
Sélections de la méthode de contrôle de la tour :
Débit du ventilateur de la tour complète - Cette sélection déterminera la température de l’eau du condenseur à l’entrée qui résulte du fonctionnement de la tour de refroidissement à pleine vitesse du ventilateur dans toutes les conditions, à moins que la température de l’eau du condenseur à l’entrée résultante ne soit inférieure au minimum spécifié par l’utilisateur. Si la pleine puissance du ventilateur entraîne une température inférieure à la valeur minimale spécifiée, La température de l’eau du condenseur à l’entrée sera réglée sur la valeur minimale spécifiée. La performance de la tour est supposée avoir une approche de la tour (Tsortant - Twb ambiant) qui est égale à l’entrée de l’utilisateur pour la cellule étiquetée Rendement de conception de la tour à pleine charge - Approche du bulbe humide de la tour (F). Cette approche de la tour se dégrade linéairement jusqu’à zéro sans rejet de chaleur (charge de l’installation de refroidissement de 0). L’approche de la tour change également avec l’extérieur température du bulbe humide lorsque la capacité thermique du flux d’air humide change avec les conditions ambiantes du bulbe humide.
Température fixe - Cette sélection est typique de nombreuses installations qui font fonctionner les tours de refroidissement jusqu’à un point de consigne de température constant. Cette sélection nécessite une saisie du point de consigne de température par l’utilisateur. Les calculs supposent que cette valeur de consigne de température sera la température de l’eau du condenseur d’entrée pour les refroidisseurs, à moins que la capacité de la tour dans les conditions spécifiques rencontrées ne puisse pas atteindre la température de consigne. Dans ce cas, la tour de refroidissement de sortie La température sera égale à une valeur dans des conditions d’écoulement du ventilateur de la tour complète.
Approche de la tour fixe - Cette sélection calculera une température de l’eau du condenseur d’entrée égale à la valeur de la température du bulbe humide extérieur plus l’approche de la tour saisie par l’utilisateur. Si la tour de refroidissement ne peut pas atteindre cette valeur de température, la température sera renvoyée comme celle obtenue par la condition de débit du ventilateur de la tour complète. Si cette méthode aboutit à une valeur de température inférieure à la température minimale de l’eau du condenseur spécifiée, La valeur minimale de consigne de température sera utilisée.
Optimisation de la tour de refroidissement - Cette sélection simule le comportement de la stratégie de contrôle de l’optimisation de la tour de refroidissement de Trane, qui se traduit par un changement dynamique du point de consigne de la température de l’eau du condenseur en fonction de la charge du refroidisseur et de la température ambiante du bulbe humide. Si la tour de refroidissement ne peut pas atteindre la valeur de consigne cible, le débit complet du ventilateur de la tour sortant de la température de l’eau sera renvoyé. Si cette méthode aboutit à une valeur de température inférieure à la température minimale de l’eau du condenseur spécifiée, la valeur minimale de consigne de la température sera utilisée.