myPLV® Foire aux questions
Cette version fournit :
- Programmation modifiée pour améliorer les performances associées à la version 2013 d’Excel
- Une nouvelle feuille de travail est ajoutée pour explorer les performances du système lors de la variation du débit de conception de l’eau du condenseur (voir les 2 questions suivantes et la section pertinente dans l’onglet « Mise en route »)
La valeur de charge partielle intégrée (IPLV) est une mesure de performance élaborée par l’AHRI comme moyen d’évaluer l’efficacité d’un refroidisseur en fonction de la moyenne pondérée de quatre points de charge, chacun à une température de condenseur prescrite. Selon l’annexe D des articles 550 et 590 de l’AHRI, la valeur IPLV n’a pas été conçue pour prédire la consommation d’énergie annualisée d’un refroidisseur dans une application particulière ou un ensemble de conditions de fonctionnement. parce que les points opérationnels et les pondérations respectives qui composent la méthode IPLV ne représentent pas la conception, l’emplacement ou le fonctionnement d’une installation de refroidissement individuelle et ne fourniront donc pas de données fiables pour estimer la consommation d’énergie du refroidisseur. Voir l’article de décembre 2009 de l’ASHRAE Journal « A Closer Look at Chiller Ratings » pour une discussion plus complète de l’IPLV et de son utilisation.
Vous devez d’abord sélectionner une région et un pays dans les menus déroulants. La carte de la zone météorologique appropriée pour cet emplacement s’affichera alors.
La modification de l’unité de mesure convertit toutes les entrées de l’utilisateur dans l’onglet du calculateur myPLV en nouvelle unité de mesure, et remplace toutes les étiquettes et références représentant une unité de mesure par la convention appropriée. La capacité de refroidissement est indiquée en tonnes ou en kW ; les températures sont indiquées en °F ou °C ; et l’efficacité est indiquée en kW/Tonne ou en kW/kW, selon l’unité de mesure sélectionnée.
Remarque : Les données de chargement et météorologiques saisies par l’utilisateur dans l’onglet « Chargement personnalisé » ne sont pas converties de cette manière, car cela pourrait entraîner l’écrasement involontaire des données saisies par l’utilisateur.
Si elle est cochée, la case à cocher à côté de la liste déroulante « Région » affichera l’onglet « Charge personnalisée » permettant aux utilisateurs de saisir des données personnalisées sur la charge du bâtiment et les données météorologiques pendant 8760 heures comprenant une année civile.
Remarque : Lorsque la charge du bâtiment et les données météorologiques sont calculées par cet outil pour un emplacement sélectionné dans la feuille de calcul du calculateur myPLV® , les données sont copiées dans l’onglet « Charge personnalisée » à la fois comme référence et comme point de départ pour les données de charge et météorologiques personnalisées fournies par l’utilisateur.
Cela se produit pour forcer l’utilisateur à recalculer, en s’assurant que les sorties correctes pour les valeurs d’entrée sont affichées.
L’entrée de l’utilisateur pour la ville est utilisée pour cartographier les zones climatiques appropriées (voir l’onglet ClimateZones). La charge du bâtiment est généralisée à cette zone climatique plutôt qu’à la ville spécifique. Les profils de charge sont issus du programme de simulation Energy Plus créé par Pacific Northwest National Labs (PNNL) pour justifier les niveaux d’efficacité de la nouvelle norme ASHRAE 90.1 (2010) et représentent divers types de bâtiments dans 20 zones climatiques selon l’ASHRAE Norme 169-2013.
Sélectionnez une ville dans la liste qui se trouve dans la même zone climatique. Pour identifier la bonne zone, localisez d’abord votre emplacement sur l’onglet bleu de la carte de la zone climatique qui s’affiche en fonction du pays sélectionné. Ensuite, dans la liste déroulante « Région », sélectionnez « Par zone climatique ». Cette action changera la liste déroulante « Pays » en « Zone climatique », vous permettant de sélectionner la zone climatique souhaitée dans la liste.
Si votre bâtiment ne figure pas sur la liste, choisissez un type de bâtiment dont les caractéristiques et l’horaire d’exploitation sont similaires à ceux de votre bâtiment. Les profils de charge sont en partie basés sur des hypothèses d’occupation dans les modèlesEnergyPlusMCet les détails peuvent être trouvés sur le site Web des « codes de l’énergie » (un lien est donné dans cette section FAQ). L’occupation des différents types de bâtiments peut être généralisée comme suit :
- Bureau – 12 heures de fonctionnement ; 5 jours par semaine
- Hôpital – fonctionnement 24 heures sur 24 ; 7 jours sur 7 ; Occupation plus importante pendant la journée
- High Rise Apts – fonctionnement 24 heures sur 24 ; 7 jours sur 7 ; occupation plus légère pendant la journée
- École primaire – 12 heures sur 12 ; 5 jours par semaine ; saisonnier
- École secondaire – 12 heures d’ouverture ; 5 jours par semaine ; saisonnier
- Hôtel – Fonctionnement 24 heures sur 24 ; 7 jours sur 7
Les profils de charge des bâtiments inclus dans l’outil myPLV® sont générés à partir des fichiers EnergyPlus du domaine public. Ces fichiers ont été élaborés par Pacific Northwest National Labs (PNNL) pour les travaux d’analyse énergétique en collaboration avec l’ASHRAE et sous la supervision de celle-ci pour l’élaboration de la norme énergétique ASHRAE/IES 90.1-2010 pour les bâtiments à l’exception des bâtiments résidentiels de faible hauteur. Le site Web des fichiers PNNL se trouve à l’adresse suivante : http://www.energycodes.gov/development/commercial/90.1_models.
La simulation de la feuille de calcul d’optimisation du débit d’eau du condenseur suppose que l’utilisateur sélectionne généralement les refroidisseurs pour une utilisation à un débit d’eau de condenseur de 3 gpm/tonne. Afin d’effectuer une comparaison énergétique, la condition de 3 gpm/tonne est utilisée comme point de départ et les performances de la tour sont saisies comme typique pour votre emplacement. Notez que les deux premières lignes ne sont pas des données saisies par l’utilisateur (cellules orange) – elles sont uniquement informatives et décrivent le conditions de bulbe humide pour la ville de référence sélectionnée par l’utilisateur fournissant les données de la zone TMY. Notez que le refroidisseur entrant dans la température de conception de l’eau du condenseur est essentiel au choix du refroidisseur et que les performances et le contrôle de la tour doivent être en mesure de fournir une température de l’eau du condenseur qui ne cause pas de problèmes de fonctionnement du refroidisseur.
Exemple de jeu de données pour les « Conditions de sélection de la tour à 3 gpm/t »
Étiquette de point de données
| Valeur | Explication |
Thermomètre humide de conception pour les données de zone météorologique, 0,4% d’humidité | 78,1 F | Ces données sont sélectionnées automatiquement et ne sont utilisées qu’à titre d’affichage informatif. Il s’agit de la valeur du bulbe humide ASHRAE de 0,4 % pour la ville de référence de la zone sélectionnée
|
Bulbe humide maximal pour les données de zone météorologique | 81,8 F | Ces données sont sélectionnées automatiquement et ne sont utilisées qu’à titre d’affichage d’information. Ce point de données est le thermomètre humide maximal observé dans l’ensemble de données TMY pour la zone sélectionnée.
|
Entrez le thermomètre humide de conception pour la sélection de la tour de refroidissement associée à un fonctionnement à 3 gpm/t
| 78 ET | Point de données saisi par l’utilisateur. Une entrée typique peut être 78F, mais elle doit représenter votre emplacement ! |
Approche de conception de la tour | 7F | Point de données saisi par l’utilisateur. Une valeur typique est une approche de degré 7F.
|
Conception du refroidisseur Entrée Température de l’eau du condenseur | 85F | Point de données saisi par l’utilisateur. Souvent, il s’agit simplement de l’ampoule humide de conception ajoutée à l’approche de conception (rangées 3 et 4). Mais elle peut être plus élevée si l’utilisateur souhaite ajouter un peu de marge de conception après avoir réfléchi au bulbe humide maximal rencontré (ligne 2).
|
Montée en pression de conception de la pompe du condenseur | 80 pieds H2O | Il s’agit de l’augmentation de la pression de la pompe qui serait attendue lorsque l’ensemble de l’usine fonctionne à des charges nominales. La simulation énergétique suppose que certains des composants de la chute de pression dans le système hydronique diminueront considérablement lorsque l’usine fonctionnera à des débits plus faibles. |
Les conditions nominales standard pour les produits refroidis à l’eau AHRI sont les suivantes : une température de sortie de l’eau glacée de 44 °F, un débit d’eau d’évaporation de 2,4 gpm/tonne, une température d’eau de condenseur de 85 °F, et un débit d’eau de condenseur de 3 gpm/tonne. En fonction de la performance du refroidisseur entrée par l’utilisateur (kW/tonne) dans ces conditions, le programme estimera la même performance attendue de conception de refroidisseur à chaque nouvelle condition de sélection pour chaque débit. Cette efficacité révisée est affichée sur l’eau du condenseur tableau d’optimisation des flux.
L’outil myPLV® utilise les profils de charge EnergyPlusTM créés par PNNL. Les profils de charge PNNL fournissent le tonnage pour chacune des 8 760 heures par an. L’outil myPLV place chaque valeur de charge dans la bonne cellule et additionne le nombre total de tonnes-heures pour chaque plage de cellules. Le nombre total de tonnes-heures est la somme des tonnes-heures pour toutes les (4) cellules.
Le pourcentage de pondération est déterminé à partir du nombre de tonnes-heures dans chaque tranche. Le calcul est le suivant :
[tonnes-heures à l’intérieur de cette tranche] x 100 % / [total des tonnes-heures annuelles]
Solution refroidie à l’eau : Pour chaque heure, il y a une charge et une température d’eau du condenseur correspondante qui est calculée en fonction du bulbe humide coïncident et de l’approche de la tour à cette heure-là, calculée par la méthode de commande de la tour de refroidissement sélectionnée. Chaque température d’entrée du condenseur est pondérée par la valeur de charge de cette heure et additionnée avec d’autres températures pondérées à l’intérieur de cette tranche. Cette somme globale est divisée par les tonnes-heures pour cette tranche pour obtenir une température globale pondérée de l’eau d’entrée du condenseur.
Solution refroidie à l’air : La méthodologie est similaire à la solution refroidie à l’eau ; Cependant, la température ambiante extérieure sèche est utilisée directement comme température d’entrée du condenseur, car il n’est pas nécessaire de tenir compte des performances de la tour de refroidissement.
KW/tonne refroidi à l’eau : myPLV est calculé de la même manière que l’IPLV :
myPLV = 1/[a/A + b/B + c/C + d/D]
... où les lettres minuscules sont les valeurs décimales pour la pondération, et les lettres majuscules sont le kw/tonne du refroidisseur pour ce bac dans les conditions myPLVTM .
EER refroidi à l’air : l’EER myPLV est calculé de la même manière que l’IPLV :
myPLV EER = a*A + b*B + c*C + d*D
Refroidi à l’eau : La valeur en tonnes-heures dans chaque cellule est multipliée par ses performances respectives en kW/tonne et les (4) cellules sont additionnées.
Refroidi à l’air : La valeur en tonnes-heures dans chaque bac est multipliée par 12 et divisée par la valeur EER respective, puis les (4) cellules sont additionnées.
Les kW-h annuels peuvent être utilisés dans l’onglet Formulaire d’appel d’offres pour déterminer les coûts d’exploitation des différentes options de refroidisseurs. Ces coûts d’exploitation électrique comprennent à la fois la demande ($/kW) et la consommation d’énergie ($/kWh).
Le taux à cliquet est un terme pour décrire les frais de demande minimum imposés par une société de services publics contre la consommation d’énergie de pointe. Par exemple, si votre bâtiment a atteint une consommation d’énergie de pointe de 500 kW en août et que vous avez un taux à cliquet de 50 %, vous serez facturé au minimum pour une demande de 250 kW chaque mois. si votre consommation d’énergie de pointe en janvier n’était que de 100 kW, vous seriez toujours facturé pour une demande de 250 kW. Un taux à cliquet est courant chez de nombreuses entreprises de services publics.
Le retour sur investissement simple est calculé en prenant la différence de prix d’une option par rapport à la base, puis en la divisant par le delta d’économies pour les frais d’énergie annuels totaux.
Cette application nécessite une liaison à diverses bibliothèques système. Afin de résoudre ces références, les macros de l’application doivent être autorisées à s’exécuter en arrière-plan et Excel doit être correctement configuré pour permettre cela se produire. L’activation des macros au démarrage du programme n’est pas suffisante, le centre de gestion de la confidentialité dans Microsoft Excel doit être configuré pour permettre l’exécution de ces macros par le programme. Pour ce faire pour Excel 2010 et 2013 ...
Démarrez Excel et sélectionnez le menu déroulant « Fichier »
Sélectionnez « options », puis sélectionnez « Trust Center »
Appuyez sur le bouton « Sélections du Centre de gestion de la confidentialité...
Sélectionnez « Paramètres de macro » dans la liste de sélection
Les 2 cases suivantes doivent être cochées :
- Activer toutes les macros
- Accès de confiance au modèle objet du projet VBA
Appuyez sur OK et quittez Excel
Vous pouvez maintenant exécuter l’application myPLV.