Setores que Transformamos: Climatização sob medida para a sua indústria

Cada setor possui desafios térmicos únicos. Adaptamos nossas soluções temporárias de resfriamento e aquecimento para proteger a continuidade das suas operações, independentemente da complexidade dos seus processos.

CONTEXTO DE MERCADO E CONTINUIDADE DOS

NEGÓCIOS NA AMÉRICA LATINA


Para os comitês executivos e diretores industriais da América Latina, a gestão da matriz energética deixou de ser uma questão puramente operacional para se tornar um fator determinante para a resiliência corporativa e a competitividade financeira. Historicamente, o fornecimento de calor para processos de manufatura, esterilização, lavagem e climatização hidrônica tem dependido de óleo bunker, GLP ou gás natural. No entanto, essa dependência introduz um risco estrutural difícil de mitigar: a alta volatilidade dos preços das commodities energéticas, associada às tensões geopolíticas globais e às incertezas cambiais locais, que desestabiliza as projeções de custos de operação e manufatura (COGS).

Aos desafios financeiros atuais soma-se uma realidade inevitável: a pressão do mercado global. As grandes multinacionais já não buscam apenas qualidade e preço; agora exigem que seus fornecedores na América Latina demonstrem, com dados reais, que estão reduzindo suas emissões diretas nas instalações, o chamado Escopo 1. Continuar dependendo de caldeiras tradicionais significa, na prática, permanecer preso a tecnologias do passado.

Isso não apenas desacelera nosso avanço ambiental, como também nos distancia dos investidores globais que hoje priorizam a sustentabilidade e os critérios ESG (Ambiental, Social e Governança).

Em um mercado orientado pelos princípios da sustentabilidade (ESG), modernizar-se é a única maneira de garantir nosso espaço nas cadeias de suprimentos do futuro. De fato, as melhores opções de financiamento disponíveis atualmente, como os títulos verdes, seguem uma regra muito clara: são concedidas àqueles que substituem seus sistemas de combustão por tecnologias limpas.

Hoje, proteger o negócio já não significa buscar mecanismos de proteção para amortecer o custo dos combustíveis convencionais; significa transformar a matriz energética da planta. A transição para a eletrificação do calor nos permite proteger nossos custos contra a volatilidade dos hidrocarbonetos. Este é o momento de aproveitar uma das maiores vantagens competitivas da América Latina: uma das matrizes elétricas mais limpas, renováveis e sustentáveis do planeta.

Portanto, avançar em direção à eletrificação do calor industrial representa uma estratégia definitiva para proteger nosso orçamento e garantir que a empresa continue competitiva, viável e relevante no futuro.

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS: NOSSA MATRIZ DE VALOR

Na Trane Technologies, entendemos que a eletrificação do calor industrial vai muito além da instalação de equipamentos individuais; trata-se de conectar sistemas de maneira inteligente. Combinamos nossa liderança global em soluções de climatização (HVAC) de grande escala com um portfólio de tecnologias térmicas totalmente elétricas. Sabemos que cada planta possui características diferentes, por isso analisamos detalhadamente a demanda térmica de seus processos para projetar a solução exata necessária de acordo com suas faixas de temperatura. Dessa forma, não apenas garantimos total confiabilidade operacional, como também ajudamos sua organização a reduzir drasticamente suas emissões de carbono e otimizar ao máximo o uso da água.

  • Bombas de Calor Ar-Água (Air-to-Water): Tecnologia desenvolvida para capturar a energia térmica do ar ambiente e transferi-la diretamente para os circuitos de água quente da planta. É uma solução extremamente rentável para a América Latina, pois aproveita as condições climáticas da nossa região para maximizar a eficiência operacional e reduzir drasticamente os custos de energia durante os 365 dias do ano.
  • Bombas de Calor Água-Água com Recuperação de Calor: Esta solução de engenharia avançada integra-se diretamente aos circuitos de água de rejeição dos chillers existentes na planta. Em vez de desperdiçar o calor residual descartado pelos chillers de refrigeração, esses equipamentos o interceptam e o reciclam diretamente para alimentar os processos de água quente. Ao recuperar essa energia térmica remanescente e reinjetá-la imediatamente no circuito de aquecimento, ambos os sistemas são otimizados simultaneamente. Esse equilíbrio perfeito entre refrigeração e aquecimento permite alcançar alguns dos mais altos índices de eficiência energética da indústria.
  • Sistemas Hidrônicos em Cascata para Alta Temperatura: Desenvolvidos para processos de alta exigência térmica, esses equipamentos combinam múltiplas etapas mecânicas de compressão para fornecer água quente de maneira constante a até 110°C (230°F). Seu grande benefício financeiro e operacional é funcionar como uma substituição direta (drop-in) das caldeiras convencionais. Isso permite descarbonizar a planta de maneira ágil, reduzindo drasticamente os custos de investimento (CapEx) ao aproveitar 100% da rede de tubulações existente.
  • Sistemas de Acumulação Térmica com Fonte de Armazenamento: Esta solução integra bancos de armazenamento térmico que aproveitam as propriedades da mudança de fase da água para acumular grandes quantidades de energia de maneira compacta. Permite realizar o deslocamento da carga elétrica (load shifting): coleta calor residual ou absorve energia da rede durante a noite, aproveitando tarifas de menor custo, para fornecer aquecimento em grande escala durante as horas de operação diurna. Trabalhando com rendimento constante superior a 500% (COP > 5,0), ajuda a estabilizar a rede elétrica da planta e a reduzir drasticamente os picos de faturamento de energia elétrica.
Tecnologia Térmica
COP / Eficiência Nominal
Temperatura Típica de Saída
Consumo de Combustível no Local
Economia Estimada de OPEX Energético
Caldeira de Combustão Tradicional
0.80 - 0.85
140°F - 180°F (60°C - 82°C)
Alto (Gás Natural, GLP, Óleo Combustível)
Línea Base Operativa
Bomba de Calor Ar-Água
3.00 - 4.40
Até 140°F (60°C)
Zero (100% Eletrificado)
Redução de 35% - 50%
Bomba de Calor Água-Água (Recuperação)
4.50 - 5.50
Até 230°F (110°C)
Zero (100% Eletrificado)
Redução de 50% - 65%
Sistema de Fonte de Armazenamento (SSHP)
5.00 - 5.50+
Até 230°F (110°C)
Zero (100% Eletrificado)
60% - 75% (por arbitragem tarifária)

Tabela 1: Matriz Comparativa de Desempenho Tecnológico vs. Caldeira Tradicional

Soluções práticas e eficientes de resfriamento e aquecimento

Manter um controle de temperatura confiável e sem interrupções é essencial para qualquer indústria. No entanto, sabemos que até mesmo o sistema mais bem administrado pode ser sobrecarregado por demandas imprevistas. Por isso, um plano de contingência eficaz precisa contar com o suporte de soluções temporárias de climatização que respondam com rapidez. Com os serviços de locação da Trane, você pode eliminar completamente as incertezas e reduzir os riscos diante de emergências, falhas inesperadas ou paradas programadas para manutenção, garantindo que sua operação nunca pare.

descarbonizacion-electrificacion-de-calor-2.jpg