Soluções práticas e inovadoras aceleram a descarbonização de edificações

February 20, 2025


Solucoes-praticas-e-inovadoras-aceleram-a-descarbonizacao-de-edificacoes.jpg

Combinando eficiência energética, inovação tecnológica e foco na redução de emissões, a Trane Brasil oferece caminhos para a sustentabilidade em instalações comerciais e industriais

A descarbonização ocupa um papel central na agenda ESG de empresas de diversos setores. De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), edifícios e galpões comerciais são responsáveis por 26% das emissões globais de gases de efeito estufa (GEE), principalmente devido ao consumo de energia para aquecimento/resfriamento de equipamentos, como ar-condicionado, iluminação e outras operações diárias. Nesse contexto, diminuir as emissões dessas estruturas tornou-se uma prioridade, impulsionada por políticas globais que demandam maior eficiência energética e cortes significativos nas emissões de CO2.

No entanto, a transição para operações de baixo carbono não é simples. Os altos custos iniciais, a falta de conhecimento técnico e a complexidade de integrar novas tecnologias são desafios comuns. A Trane Brasil, referência no setor de climatização e controle de temperatura, atua como parceira estratégica para ajudar empresas a superarem essas barreiras e implementarem soluções eficazes e econômicas.

“As emissões de GEE, classificadas nos escopos 1, 2 e 3, abrangem desde gases diretos das operações até aqueles associados à geração de energia e à cadeia produtiva. Trabalhamos para ajudar nossos clientes a reduzir emissões em todos os níveis, conciliando sustentabilidade e desempenho econômico”, destaca Giancarlo Delatore, Engenheiro de Energia e Aplicação da Trane Brasil.

Para apoiar empresas nessa jornada, a Trane Brasil trabalha com quatro pilares fundamentais:

  • Eficiência energética (Escopo 2): equipamentos modernos e controles avançados otimizam o consumo energético, reduzindo a pegada de carbono associada a cada kWh
  • Eletrificação do aquecimento (Escopo 1): a substituição de queimadores de combustíveis fósseis por bombas de calor que utilizam eletricidade de forma mais eficiente e sustentável
  • Gestão de refrigerantes (Escopo 1): soluções que utilizam fluidos com baixo potencial de aquecimento global (GWP) e manutenções preventivas minimizam vazamentos e emissões
  • Energia renovável (Escopo 2): a adoção de fontes limpas, como solar e eólica, reduz emissões associadas à geração de energia elétrica

Benefícios econômicos e ambientais

Além de reduzir impactos ambientais, essas estratégias sustentáveis trazem benefícios diretos no custo total de propriedade (TCO). Operações mais eficientes e bem projetadas permitem a otimização de ativos, tornando as empresas mais competitivas. “A transição para operações de baixo carbono exige planejamento estratégico e tecnologias adequadas, e trazem resultados duradouros e benéficos para o meio ambiente e negócios”, afirma Giancarlo.

Casos práticos reforçam os resultados, como o exemplo de sucesso de uma indústria automobilística no Brasil que implantou uma bomba de calor e teve como resultado a redução de cerca de 620 toneladas de CO2 equivalente por ano.

Além disso, a substituição de chillers antigos por modelos com refrigerantes de baixo GWP pode reduzir emissões em até 1.300 vezes, ou mais, dependendo do refrigerante utilizado, comprovando a eficiência tecnológica das soluções.

Sete medidas para acelerar a descarbonização

Confira algumas dicas para a reduzir emissões de CO2, economizar energia e tornar suas operações ainda mais sustentáveis:

  • Realizar auditorias energéticas: entender onde e como a energia está sendo consumida. As auditorias identificam desperdícios e pontos críticos de melhoria, ajudando a criar um plano de ação personalizado e eficiente.
  • Investir em manutenção preventiva: manter sistemas e equipamentos em pleno funcionamento é essencial para evitar perdas de eficiência, reduzir custos com falhas inesperadas e prolongar a vida útil dos ativos. Além disso, a modernização e substituição periódica de equipamentos antigos são fundamentais para otimizar o desempenho e reduzir emissões.
  • Apostar em monitoramento e automação: tecnologias avançadas possibilitam o controle remoto, a análise de dados em tempo real e a gestão inteligente do uso de energia. Sistemas integrados podem ajustar automaticamente a iluminação, o aquecimento ou o resfriamento do equipamento, garantindo eficiência máxima e redução de custos operacionais.
  • Adotar soluções de integração energética: combinar diferentes fontes de energia pode aumentar a eficiência. Por exemplo, sistemas híbridos alternam entre fontes renováveis, como bombas de calor ou reutilização de calor residual, conforme as condições externas. Além disso, o armazenamento de energia térmica permite que calor ou frio gerado em excesso seja utilizado em momentos de maior demanda.
  • Modernizar o sistema de iluminação: trocar lâmpadas tradicionais por LEDs, que são mais eficientes e duráveis, é uma medida simples e de impacto imediato. Integrações entre iluminação e sistemas HVAC, como sensores que ajustam luzes e climatização com base na ocupação do espaço, também ajudam a economizar energia.
  • Optar por refrigerantes de baixo impacto ambiental: substituir fluidos refrigerantes antigos por opções de última geração, com baixo potencial de aquecimento global (GWP). Lembre-se: sistemas modernos minimizam vazamento.
  • Gerar energia renovável no local: instalar painéis solares ou operar com energia eólica pode suprir parcial ou totalmente as necessidades energéticas da edificação.

Sobre a Trane®  

A Trane – marca do grupo Trane Technologies (NYSE: TT), inovador em clima global - cria ambientes internos confortáveis e energeticamente eficientes por meio de um amplo portfólio de sistemas, controles, serviços, parte e peças para ar-condicionado, aquecimento e ventilação. Para mais informações, visite trane.com.br.

  

Informações para a mídia

CDI Comunicação

      
Sarah Abrão - sarah.abrao@cdicom.com.br (11) 94821-0883

Renata Franca - renata.franca@cdicom.com.br (11) 98228-2877

Jorge Valério - jorge@cdicom.com.br (11) 99822-9013