CONTACT A TRANE EXPERT

Recursos energéticos distribuidos (DERs) para la resiliencia

Liberar el potencial de los recursos energéticos distribuidos y potenciar la independencia energética

Trane puede ayudarle a desarrollar una estrategia integral que incorpore los DER óptimos para satisfacer sus requisitos y objetivos.

Aerial view of power line pylon in mountaineous area in Switzerland through valley in Canton of Valais

Los recursos energéticos distribuidos (DERs) son tecnologías de generación y almacenamiento de energía que pueden complementar o reemplazar la generación eléctrica proporcionada por las empresas de servicios públicos centrales. Independientes o conectados a través de una microrred, pueden generar valor organizacional al ayudar a gestionar los gastos energéticos, garantizar la fiabilidad y acelerar las iniciativas de sostenibilidad.

Las tecnologías de DERs incluyen:

  • Generadores/grupos electrógenos
  • Turbinas
  • Pilas de combustible
  • Cogeneración o cogeneración

Determine el enfoque adecuado de implementación y financiamiento del programa para satisfacer sus necesidades

  • Interior of empty warehouse industrial storage building

    Disponer de una fuente de energía siempre disponible para garantizar el tiempo de actividad y la resiliencia operativa

  • A handyman installing solar panels on the rooftop.

    Utilizar fuentes de combustible con bajas emisiones de carbono independientemente de la red eléctrica para reducir su huella de carbono

  • Engineers are examining solar panels in an installation at a power plant where solar panels are installed using solar energy.

    Implementar un programa de cogeneración en el sitio para producir energía para sus instalaciones y minimizar los subproductos residuales.

  • Commercial buildings in Hongkong are low angle, China,

    Mitigar los altos costos de la energía y evitar cargos por demanda máxima

Beneficios/Resultados

Los DER ofrecen una vía para la autosuficiencia energética. Son especialmente esenciales cuando se trata de electricidad costosa, infraestructura eléctrica precaria o fuentes de energía de red con alto consumo de carbono.

  • tc-icon-sustainability-outline-blue-100.png

    Resolver problemas de acceso y confiabilidad de la energía eléctrica

  • tc-icon-renewable-energy-outline-blue-100.png

    Contribuya a sus iniciativas de sostenibilidad

  • tc-icon-life-cycle-cost-outline-blue-100.png

    Optimice la gestión de sus costes energéticos



Producto Relacionado

Thermal Battery Cooling System

Almacenamiento de energía térmica Trane

Compensar los picos de energía de los servicios públicos mediante la recolección, el almacenamiento y la descarga de energía de forma continua y según demanda.



Póngase en contacto con Trane