CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

4 preguntas para determinar su estrategia de actualización de equipos

December 10, 2018


Retrofit, Replace

Es posible que se encuentre en una encrucijada entre reemplazar o modernizar el equipo de HVAC de su edificio debido a su antigüedad. Lo sabemos porque la Administración de Información Energética de los EE. UU. informó que casi la mitad de todos los edificios comerciales se construyeron antes de 1980.1 A medida que estos edificios envejecen, también lo hace su equipo de HVAC. Cuando el equipo se vuelve obsoleto o se acerca al final de su vida útil, debe tomar una decisión: modernizarlo o reemplazarlo.

Para ayudarle a elegir el camino más apropiado para sus instalaciones y las necesidades específicas de su edificio, considere estas cuatro preguntas:

1. ¿Cuál es el retorno de la inversión (ROI) entre modernizar y reemplazar?

El retorno de la inversión (ROI) de una modernización o una renovación puede tener un gran impacto en su decisión. El ROI le ayudará a descubrir posibles pérdidas y ganancias de dinero con cualquiera de las decisiones. Para comenzar a medir el ROI, asegúrese de calcular el costo total de propiedad, ya que es importante considerar todos los costos (costos de instalación y operación, así como los requisitos de servicio) al evaluar sus opciones.

Los costos de electricidad, por ejemplo, consumen la mayor parte de los costos de vida útil del equipo, por lo que actualizar el equipo con una actualización de eficiencia energética puede ayudar a reducir el costo total de propiedad. Si una actualización no genera ahorros en costos de electricidad, considere reemplazarlo.

Una vez que conozca el costo total de propiedad, busque descuentos especiales u oportunidades de incentivos de energía. Trane tiene una variedad de opciones de financiamiento y usted puede ser elegible para descuentos de energía, que pueden ayudar a compensar los costos iniciales de los equipos nuevos.

2. ¿Dónde se encuentra ubicado el equipo en la instalación?

Los equipos que se guardan en espacios de difícil acceso o regulados, como un lavadero en el sótano o un lugar con alta exposición a la electricidad y sensible al ruido, pueden tener barreras extremas. Si su equipo es de fácil acceso dentro o fuera del edificio, puede quitarlo y reemplazarlo por uno nuevo sin necesidad de instalación adicional.

Trane ofrece una variedad de soluciones diseñadas específicamente para actualizar o reemplazar equipos en áreas problemáticas. Los enfriadores centrífugos refrigerados por agua Agility™, por ejemplo, son un 20 por ciento más cortos que las unidades de la competencia y caben fácilmente en un conjunto de puertas dobles estándar de 72 pulgadas de ancho por 80 pulgadas de alto. Para los equipos que aún no están listos para ser reemplazados, un R’newal™ o un Refresh™ pueden reemplazar componentes críticos para recuperar la eficiencia y extender la vida útil del equipo.

3. ¿Cuál es el rendimiento de vida útil restante de su equipo?

Con el tiempo, los equipos antiguos no podrán seguir el ritmo de los avances tecnológicos y de la infraestructura, pero saber en qué etapa de su vida útil se encuentra su equipo puede ayudarle a determinar el camino a seguir. Por ejemplo, si el equipo está demasiado anticuado, podría no ser apto para una modernización. Si aún puede realizar su trabajo, dejarlo funcionando hasta el final le dará tiempo para acceder a la mejor opción de reemplazo.

Por otro lado, si su equipo es lo suficientemente nuevo como para albergar una pieza de modernización, la vida útil del equipo podría extenderse y el rendimiento podría mejorar. Con esto en mente, considere la vida útil promedio de su equipo y pida a su socio de HVAC que lo guíe a través de las opciones de modernización para ayudarlo a tomar la mejor decisión para sus necesidades de actualización.

4. ¿Cuáles son sus capacidades conectadas?

Su edificio está lleno de datos que podrían afectar sus decisiones comerciales. Cuando se analizan, los datos pueden brindarle información valiosa sobre su edificio y el equipo que se encuentra dentro de él. Para comenzar a recopilar esta información, deberá conectar su edificio, lo que significa que todo funcionará en conjunto para brindar un entorno eficiente y cómodo. Pero las capacidades conectadas podrían no ser posibles con equipos obsoletos.

Para que los equipos puedan conectarse, se necesitarán controles y tecnología inteligente. Si no es posible realizar una modernización con su equipo actual, un reemplazo le permitiría instalar estas funciones. El socio de HVAC adecuado puede ofrecer aplicaciones que conecten el sistema de HVAC con otros sistemas del edificio (iluminación, seguridad y agua) para equipos antiguos o nuevos y la capacidad de analizar activamente los datos.

Conocer las respuestas a estas preguntas le ayudará a mejorar el rendimiento de su equipo durante su vida útil. Sea cual sea el camino que elija (renovación o reemplazo), Trane lo tiene cubierto. Trane puede diseñar una solución en función de sus necesidades específicas de renovación u ofrecerle la mejor actualización de equipo. Es importante contar con un socio que pueda brindarle la mejor solución para sus necesidades, así que haga clic aquí para obtener más información.

Visite nuestro stand B2661 en la AHR Expo para obtener más información sobre nuestras soluciones de modernización y reemplazo para su edificio, incluidos los programas Agility, R’newal y Refresh.


1
Navigant Research, Base de datos mundial de existencias de edificios, Superficie de suelo comercial y residencial por país y tipo de edificio: 2014-2024, pág. 1

 

Trane, el logotipo circular e IntelliPak son marcas comerciales de Trane en los Estados Unidos y otros países.

© 2018 Trane. Todos los derechos reservados.