Trane ressalta a importância de solução de serviços digitais para economia de energia

November 28, 2023

 

 

Variedade de serviços conectados permitem maximizar a eficiência energética e aumentar a produtividade por meio da otimização do sistema

 

São Paulo, 27 de novembro de 2023 – Um edifício comercial geralmente possui diferentes necessidades energéticas, considerando que dispõe de uma variedade de espaços como, por exemplo, lojas, salas de reuniões, restaurantes, entre outros. Para isso, é importante que a operação das instalações seja a mais eficiente possível, conforme destaca a Trane, líder no setor de soluções de climatização e controle de temperatura.

Pensando em como melhorar a experiência humana - aliada à redução dos custos com energia e pegada de carbono dos edifícios -, a Trane ressalta a importância de soluções em serviços digitais. Trata-se de uma variedade de serviços conectados e projetados de forma a aproveitar os dados e análises para elaborar painéis (dashboards) simples que dão suporte à operação dos edifícios por meio da avaliação de desempenho dos equipamentos, além de auxiliar na gestão ativos.

“Os painéis ajudam o cliente a identificar, com clareza, as oportunidades para maximizar a eficiência energética e aumentar a produtividade por meio da otimização do sistema. Isso é criado a partir de uma linha base estabelecida por nossos consultores após uma análise minuciosa”, completa Carlos Camargo, Engenheiro de Otimização da Trane.

Ele explica que o conjunto de soluções inclui serviços mecânicos conectados, por meio dos quais é possível realizar a manutenção e gerenciar remotamente os chillers, serviços de edifícios conectados, que permitem a manutenção e o gerenciamento remoto do desempenho total do sistema de climatização do prédio e serviços inteligentes, que oferecem uma abordagem personalizada e colaborativa para gerenciar o edifício de forma alinhada aos objetivos da organização.

“Todos os serviços da solução contemplam o acesso ao Trane Connect, um portal baseado em nuvem no qual o cliente tem acesso aos sistemas prediais para realizar o monitoramento, gerenciamento e a manutenção de rotina de forma remota e transparente”, destaca Carlos.

Com possibilidade de personalização, os painéis do Trane Connect são orientados por widgets que dão visibilidade aos pontos de dados, tendências e análises mais importantes para o usuário. Além disso, o portal possui um espaço de trabalho que identifica os impactos das oportunidades e o progresso das metas definidas pelos responsáveis pela operação.

“A plataforma também é capaz de carregar as contas de serviços públicos para estabelecer uma referência de intensidade de uso e de custo de energia em comparação com a média da região, bem como disponibilizar um conjunto de programas que fornecem rastreamento, tendências e análises em tempo real do uso de energia dividido por equipamento, sistema ou edifício”, finaliza o engenheiro.

Para mais informações, acesse a página de serviços digitais da Trane.

Sobre a Trane®  

A Trane® possui soluções que otimizam ambientes internos com um amplo portfólio energeticamente eficiente em aquecimento, ventilação e sistemas de ar-condicionado, serviços de construção e contratação, suporte de peças e controle avançado. Fundada em 1885, conquistou sua posição como pioneira no controle de temperatura nos últimos 100 anos. Para mais informações, visite o  site.

  

  

INFORMAÇÕES PARA A MÍDIA  

CDI Comunicação

Mônica Pileggi

monica.pileggi@cdicom.com.br

+55 11 98537-6909 
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
Nosso objetivo é fornecer a você as informações mais úteis o mais rápido possível. A maioria das perguntas pode ser respondida pelo escritório de vendas local ou loja de peças. Entre em contato através dos canais abaixo:

Telefone: 0800 727 7023
Whatsapp: (11) 94566-6659 
E-mail: sac@trane.com
Horário de atendimento: das 8h às 12h - 13h às 17h
 

Política de Privacidade  |   Privacy Policy  |   Termos de Uso
 

Contato Encarregado LGPD
lgpd@tranetechnologies.com

 

Todas as marcas comerciais mencionadas são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. © 2021 Trane. Todos os Direitos Reservados.

Trane Technologies