Trane Brasil lança a campanha //THE TIME IS NOW//

July 11, 2023

 

 

Iniciativa tem como objetivo apresentar e disponibilizar ao mercado brasileiro o portfólio global de soluções inovadoras e sustentáveis da companhia

 

São Paulo, 10 de julho de 2023 – Em mais um movimento para acelerar e liderar os esforços rumo à transformação na indústria de climatização, a Trane Brasil acaba de lançar a campanha //THE TIME IS NOW//. Com isso, a companhia – no mercado há 110 anos – passa a disponibilizar para o Brasil um portfólio global com tecnologia de ponta tanto em seus produtos, quanto nos serviços, com alta eficiência energética.

 

“Este momento é marcado pelo impacto positivo que queremos gerar no mundo, através da entrega de soluções tecnológicas e sustentáveis. Além disso, trata-se de uma oportunidade de mostrarmos ao mundo que somos uma indústria com visão de futuro, ao apresentarmos as medidas que estamos adotando para reduzir as emissões de carbono e contribuir com a sustentabilidade do planeta”, destaca Diogo Prado, diretor geral da Trane Brasil.

 

Confira abaixo os lançamentos exclusivos da Trane para atender as necessidades específicas de diferentes setores e ambientes do mercado brasileiro:

 

Chiller RTAG – Chiller parafuso a ar de alta eficiência certificado AHRI, conta com a experiência da Trane em todos os aspectos do projeto HVAC para atender aos requisitos acústicos, energéticos e de espaço das edificações.

 

Chiller Modular Aquacube CXAU | Bomba Calor - Lançamento da Trane para o mercado de chiller modulares, alia eficiência e confiabilidade em um equipamento com compressores e ventiladores variáveis. Além disso, dispõe de operações de aquecimento ou resfriamento, é uma solução versátil para diversas aplicações de água gelada.

 

UTA CLCA - Unidade de tratamento de ar flexível com elevada integridade e estanqueidade. A resistência do gabinete foi concebida para cumprir a norma europeia EN 1886:2007 e é projetado para atender o padrão de estanqueidade da Eurovent.

 

Fancoil LPCQ - Nova série de tratamento de ar, cujas unidades foram desenvolvidas com a faixa de volume de ar de 2000-38000 m³/h. Adota painel de parede dupla, estrutura robusta, desempenho superior e qualidade confiável. Pode ser amplamente utilizado em aplicações como varejo, shopping, escritório, hotel, teatro, aeroporto e outras edificações.

 

Soluções em Serviços

 

Controles & Automação - Solução ancorada pela plataforma de automação predial Tracer® SC+, inclui produtos de ponto-a-ponto, desde sensores e controles de equipamentos até gerenciamento predial completo. A solução permite transformar a forma como os sistemas interagem entre si e como as pessoas interagem com os equipamentos.

 

Serviços Digitais – Nesta solução, os serviços digitais aproveitam os dados do usuário e as análises da Trane para criar painéis simples que podem ajudar a entender o desempenho do edifício e seus ativos, tais como encontrar oportunidades para aumentar a eficiência, diminuir o uso de energia e aumentar a produtividade por meio da otimização do sistema.

 

Rental - Serviços de aluguel da Trane que fornecem refrigeração, escaláveis para aplicações customizadas, manutenções planejadas e eventos emergenciais.

 

Upgrades – Permite atualizar ou substituir o sistema sem a necessidade de troca do equipamento HVAC. A Trane identifica o equipamento instalado para apresentar as opções de atualização.

 

Servipartes - Ampla rede de lojas e pontos de venda na América Latina para assessorar e atender os clientes da companhia.

 

//THE TIME IS NOW//

 

 

Para mais informações sobre a campanha acesse: https://bit.ly/trane_thetimeisnow
 

Sobre a Trane® 

A Trane® possui soluções que otimizam ambientes internos com um amplo portfólio energeticamente eficiente em aquecimento, ventilação e sistemas de ar-condicionado, serviços de construção e contratação, suporte de peças e controle avançado. Fundada em 1885, conquistou sua posição como pioneira no controle de temperatura nos últimos 100 anos.

Para mais informações: https://www.trane.com/commercial/latin-america/br/pt.html. 

  

INFORMAÇÕES PARA A MÍDIA 

CDI Comunicação

Mônica Pileggi

monica.pileggi@cdicom.com.br

+55 11 98537-6909
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
Nosso objetivo é fornecer a você as informações mais úteis o mais rápido possível. A maioria das perguntas pode ser respondida pelo escritório de vendas local ou loja de peças. Entre em contato através dos canais abaixo:

Telefone: 0800 727 7023
Whatsapp: (11) 94566-6659 
E-mail: sac@trane.com
Horário de atendimento: das 8h às 12h - 13h às 17h
 

Política de Privacidade  |   Privacy Policy  |   Termos de Uso
 

Contato Encarregado LGPD
lgpd@tranetechnologies.com

 

Todas as marcas comerciais mencionadas são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. © 2021 Trane. Todos os Direitos Reservados.

Trane Technologies