Tecnologias são aliadas às novas concepções de qualidade do ar em ambientes internos 

June 02, 2022

Por Rafael Dutra

O interesse geral sobre a qualidade do ar em ambientes internos já era crescente antes mesmo da Covid-19. Desde então, a preocupação sobre como é medido, tratado ou filtrado o ar que respiramos em ambiente residencial ou corporativo vem aumentando consideravelmente, bem como a demanda pelas novas tecnologias em controle de qualidade do ar, especialmente em ambientes climatizados e compartilhados.

Temos assistido à migração da demanda por tecnologias já existentes para manter a qualidade do ar - até então quase restrita a ambientes clínicos e hospitalares - agora para áreas empresariais, comerciais e residenciais. A tendência é que tecnologias eficientes para inativação de vírus e bactérias, além de mofos e fungos, sejam cada vez mais solicitadas.

O mercado de climatização está preparado para atender a essa demanda está seguro, pois tem como referência as normativas da Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar-Condicionado (ASHRAE) e da Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento (ABRAVA), que se atualizaram, com todo o setor.

Atualmente é possível, por exemplo, adotar um sistema de limpeza de ar catalítico da Trane (TCACS), que além de eliminar mofo, fungos e odores, reduz bactérias e vírus do ambiente. São três tecnologias dispostas em sequência: filtragem de partículas de alta eficiência MERV 13, luz ultravioleta de alta intensidade (UV) e oxidação fotocatalítica (PCO).

Além disso, o processo conhecido como foto hidro ionização (PHI), também pode ser feito antes da instalação dos aparelhos, nos equipamentos ou nos dutos dos sistemas existentes. Além da ação germicida direta da lâmpada UV, o peróxido de hidrogênio e os íons gerados eliminam os microrganismos. 

O fato é que a inovação está ao nosso alcance. Estamos diante de tecnologias que podem melhorar, de fato, a qualidade de vida das pessoas. Cabe a cada um de nós utilizá-las com responsabilidade, com respeito às normas de segurança, de aplicação e de sustentabilidade. O caminho é promissor.
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
Nosso objetivo é fornecer a você as informações mais úteis o mais rápido possível. A maioria das perguntas pode ser respondida pelo escritório de vendas local ou loja de peças. Entre em contato através dos canais abaixo:

Telefone: 0800 727 7023
Whatsapp: (11) 94566-6659 
E-mail: sac@trane.com
Horário de atendimento: das 8h às 12h - 13h às 17h
 

Política de Privacidade  |   Privacy Policy  |   Termos de Uso
 

Contato Encarregado LGPD
lgpd@tranetechnologies.com

 

Todas as marcas comerciais mencionadas são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. © 2021 Trane. Todos os Direitos Reservados.

Trane Technologies