Indústria da climatização tem compromisso de reduzir o impacto ambiental dos fluidos refrigerantes

September 29, 2022

Atualmente o Chiller Centrifugo CVHF da Trane utiliza o fluido refrigerante de baixíssimo GWP (2) e é 13,5% mais eficiente que os chillers similares




São Paulo, 28 de setembro de 2022 - O Brasil está no caminho da adesão ao Protocolo de Montreal no que se refere à redução da emissão de gases hidrofluorcarbonos (HFCs), que provocam aquecimento global. Isso deve alterar a maneira como muitas empresas fazem a gestão de seus recursos para evitar as emissões e repensar o uso dos fluidos de gás refrigerantes, indispensáveis para indústria da refrigeração. A Trane já se antecipou a esse contexto e utiliza os refrigerantes de menor impacto possível, desde 2014, e continua se aperfeiçoando na busca de fluidos cada vez mais ambientalmente responsáveis.

Em 5 de agosto último, o Senado federal publicou o Decreto Legislativo 95, aprovando o texto da Emenda Kigali, que faz parte do protocolo de Montreal e dispõe sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio. No caso da indústria da climatização, do frio ou da refrigeração, os próprios fluídos refrigerantes, que são substâncias que transportam energia térmica dentro dos equipamentos, e, portanto, fundamentais para o seu funcionamento, são também Gases de Efeito Estufa. (GEE). 

 

A alternativa da Trane é usar gases com menor Potencial de Aquecimento Global (GWP) - sigla do inglês para Global Warming Potential. “A Trane foi pioneira na transição dos fluidos refrigerantes com o lançamento do seu portfólio ECOWISE de equipamentos com alternativas de fluidos refrigerantes com baixo e baixíssimo GWP. Temos um amplo portfólio disponível para os clientes que pretendam realizar a transição de fluidos refrigerantes conforme o cronograma de phasedown a qual o Brasil estará submetido dentro da emenda de Kigali ao Protocolo de Montreal”, explica Rafael Dutra, Coordenador de Aplicação da Trane.

 

Devido às recomendações de sustentabilidade, a indústria, de um modo geral, está migrando para fluidos de baixo ou baixíssimo GWP. Fluidos como R514A ou R1234ze possuem GWP de 2 e 1 respectivamente e estão despontando como soluções para chillers de baixa e média pressão, enquanto algumas soluções, como R513A, R454B e R32 também estão sendo amplamente adotados mesmo com um GWP mais elevado, na casa dos 460 a 670. Os sistemas de alta pressão que costumam usar o R410A são os que estão apresentando maior desafio para transição, e boa parte das soluções de mercado até o momento possuem um grau de flamabilidade maior do que os da geração de fluidos que está sendo descontinuada.

 

A linha de equipamentos de baixa pressão da Trane utiliza hoje o fluido R514A; nos de média pressão, o R134,a com opções de R513A e R1234ze; e os de alta pressão utilizam o R410A. Segundo Dutra, a partir de 2023 a Trane também passará a adotar novos fluidos, como o R454B e o R32 para algumas linhas.

 

Atualmente o Chiller Centrifugo CVHF da Trane utiliza o fluido refrigerante de baixíssimo GWP, igual a 2. Este produto é líder de mercado em níveis de eficiência, atingido COP na casa de 7 e IPLV na casa de 11 a 12 nas condições padrão. Essa linha em geral costuma ser pelo menos 13,5% mais eficiente que chillers similares no mercado. Este chiller aliado, às demais soluções de automação e serviços digitais inteligentes da Trane, são capazes de entregar o estado da arte em termos de eficiência e sustentabilidade no mercado.

 

Sobre a Trane® 

 A Trane® possui soluções que otimizam ambientes internos com um amplo portfólio energeticamente eficiente em aquecimento, ventilação e sistemas de ar-condicionado, serviços de construção e contratação, suporte de peças e controle avançado. Fundada em 1885, conquistou sua posição como pioneira no controle de temperatura nos últimos 100 anos. Para mais informações visite o link.

 

 

INFORMAÇÕES PARA A MÍDIA  

Angélica Muller

angelica.muller@cdicom.com.br

+55 11 3817-7926

+55 11 98334-5486 

 

Alexandre Augusto

alexandre.augusto@cdicom.com.br

+ 55 11 3817 796

+ 55 11 94875-4868
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
Nosso objetivo é fornecer a você as informações mais úteis o mais rápido possível. A maioria das perguntas pode ser respondida pelo escritório de vendas local ou loja de peças. Entre em contato através dos canais abaixo:

Telefone: 0800 727 7023
Whatsapp: (11) 94566-6659 
E-mail: sac@trane.com
Horário de atendimento: das 8h às 12h - 13h às 17h
 

Política de Privacidade  |   Privacy Policy  |   Termos de Uso
 

Contato Encarregado LGPD
lgpd@tranetechnologies.com

 

Todas as marcas comerciais mencionadas são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. © 2021 Trane. Todos os Direitos Reservados.

Trane Technologies