Confira os cinco sinais de alerta de que o sistema HVAC precisa de manutenção

September 14, 2022

É possível reconhecer que algo não vai bem em seu equipamento, prestando atenção a alguns sinais básicos no funcionamento do sistema de ar-condicionado. Com dicas simples, o especialista da Trane mostra como evitar prejuízos e desgaste



São Paulo,13 de setembro de 2022 – Com o clima mundial cada vez mais extremo, a exemplo do atual verão no hemisfério norte, com de altíssimas temperaturas, e do inverno brasileiro atípico - com o mês de julho mais quente desde o início das medições - é possível que os equipamentos de climatização estejam sendo muito mais exigidos pelos usuários. E talvez esse uso nem sempre esteja sendo feito da maneira correta. Por isso é importante reconhecer os sinais de alerta de que algo não vai bem na instalação e José Eloy Neto, gerente de Vendas Nacionais de Serviços da Trane no Brasil, explica que analisando os sons, odores, e alguns outros aspectos básicos do equipamento, vai ser fácil evitar panes, desgastes ou maiores prejuízos ou transtornos ao longo da vida útil dos equipamentos.

Sistema HVAC é uma sigla em inglês que significa Aquecimento, Ventilação e Ar-Condicionado, na tradução para o português, é um sistema de climatização que promove o controle de temperatura, a ventilação e a refrigeração de um ambiente.
 

Eloy Neto explica que, em muitos casos, é possível identificar mau funcionamento ou desgaste do equipamento, observando esses cinco sinais básicos:  sons estranhos, odores diferentes, temperaturas que oscilam, temperatura não chega na graduação que queremos (para mais ou menos) e aumentos abruptos no consumo de energia. “Basicamente, qualquer um desses cinco sintomas no equipamento de climatização, obviamente que sem uma intercorrência que implique em maior consumo, maior uso por eventos ou aumento de população no espaço – indica que algo está errado no sistema e pede uma manutenção”, explica Eloy Neto.
 

O som estranho normalmente é o primeiro sinal a chamar atenção. Nem sempre as pessoas se atentam aos números ou à sensação térmica (que pode ser enganosa, pois varia a cada indivíduo). Então, a tendência é de que sons chamem a atenção primeiro e nos preocupem. Odores estranhos estão em segundo lugar, provavelmente porque tendem a causar incômodo e provocando chamados de manutenção.
 

Conhecendo melhor cada sinal de alerta:
 

1. Sons

Normalmente,  com o equipamento HVAC em operação é possível ouvir algum fluxo de ar, mas os sons geralmente não são altos ou estranhos. É preciso ficar atento se passar a ouvir sons diferentes desses. Qualquer ruído estranho pode indicar problema.
 

2. Odores

Seu equipamento de ar-condicionado não deve emitir odores. Um cheiro estranho pode ser uma indicação de algo errado. Os odores mais comuns de se sentir quando há algum problema são: ovos  cheiro de queimado e cheiro de mofo.
 

3. Temperaturas inconsistentes

Se o sistema HVAC não conseguir manter a temperatura, pode significar que há flutuações de energia ou fluxo de ar reduzido. As causas terão de ser investigadas.
 

4. Temperatura inatingida

Se o equipamento não puder fornecer a temperatura necessária, os motivos podem ser semelhantes aos problemas que levam a temperaturas inconsistentes. Mais uma vez a manutenção terá de investigar a origem do problema.
 

5. Conta de energia mais alta

E o último sinal que um sistema de climatização está falhando é aumento repentino da conta de serviços de energia elétrica, em desacordo com as condições climáticas ou fatores externos de aumento de consumo. Isso pode ser causado pelo mau gerenciamento do sistema de ar-condicionado ou projeto de sistema inadequado e equipamento sobrecarregado.
 

Muitos problemas comuns podem ser evitados se  o sistema for atendido seguindo a manutenção de rotina recomendada pelo fabricante. 
 

Ao menor sinal de falha do sistema, um técnico profissional de HVAC deve ser consultado. Esses problemas devem ser investigados imediatamente e reparados conforme necessário para recuperar a operação normal e evitar maiores danos ao sistema.

 

 Sobre a Trane®   

   

A Trane® possui soluções que otimizam ambientes internos com um amplo portfólio energeticamente eficiente em aquecimento, ventilação e sistemas de ar-condicionado, serviços de construção e contratação, suporte de peças e controle avançado. Fundada em 1885, conquistou sua posição como pioneira no controle de temperatura nos últimos 100 anos. Para mais informações visite o site.

   

INFORMAÇÕES PARA A MÍDIA   

Angélica Muller 

angelica.muller@cdicom.com.br   

+55 11 3817-7926   

+55 11 98334-5486  

  

Alexandre Augusto 

alexandre.augusto@cdicom.com.br

+ 55 11 3817 7964  

+ 55 11 94875-4868   
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
Nosso objetivo é fornecer a você as informações mais úteis o mais rápido possível. A maioria das perguntas pode ser respondida pelo escritório de vendas local ou loja de peças. Entre em contato através dos canais abaixo:

Telefone: 0800 727 7023
Whatsapp: (11) 94566-6659 
E-mail: sac@trane.com
Horário de atendimento: das 8h às 12h - 13h às 17h
 

Política de Privacidade  |   Privacy Policy  |   Termos de Uso
 

Contato Encarregado LGPD
lgpd@tranetechnologies.com

 

Todas as marcas comerciais mencionadas são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. © 2021 Trane. Todos os Direitos Reservados.

Trane Technologies