Tecnología y sostenibilidad se unen en el Clube Surf Center, en Curitiba, que se inaugura en el primer semestre de 2025
El Clube Surf Center, ubicado en la ciudad de Curitiba, cuenta con la única piscina de olas cubierta y climatizada de Brasil, ofreciendo una experiencia de surf inédita en una ciudad que no tiene playa. Para garantizar una temperatura agradable del agua durante todo el año y, así, ofrecer una experiencia más cómoda al público, el complejo eligió a Trane Brasil para desarrollar una solución de climatización no solo eficiente, sino también sostenible.
Desafío
El proyecto requería una solución que garantizara el confort térmico del agua, independientemente de las bajas temperaturas de Curitiba, sin comprometer la eficiencia energética. Además, era esencial combinar tecnología avanzada y sostenibilidad para reforzar el compromiso de las empresas con sus estrategias ESG y satisfacer las expectativas de quienes practican este deporte, un público atento a los impactos en el medio ambiente.
“La solución debía combinar una alta eficiencia con responsabilidad ambiental y, al mismo tiempo, garantizar una experiencia superior para los surfistas, profesionales o aficionados. Nuestro objetivo fue ofrecer una propuesta económica, innovadora, sostenible y de alta calidad”, explica Felipe Jabur, ejecutivo de ventas de Trane Brasil.
Solución
Para la climatización de la piscina, Trane Brasil implementó chillers de última generación que ayudan a mantener la temperatura del agua estable y cálida, entre 26°C y 30°C, según las necesidades del entorno.
La temperatura del agua puede predefinirse y ajustarse en cualquier momento, ofreciendo flexibilidad para garantizar el confort durante todo el año. Estos equipos utilizan tecnología avanzada para optimizar el consumo energético, reduciendo el impacto ambiental y los costos operativos.
Resultados y expectativas
El proyecto dio como resultado una operación eficiente y sostenible, garantizando el confort térmico de los surfistas y fortaleciendo el compromiso del Clube Surf Center con prácticas sostenibles y responsables. Además de minimizar el costo inicial y los gastos operativos, la solución mejoró la experiencia de los usuarios.
“La alianza con Trane marcó un antes y un después para nuestro espacio. Logramos eficiencia, ahorro y sostenibilidad en un solo proyecto, demostrando que es posible unir innovación y responsabilidad en beneficio de todos”, afirma Alexandre Marques, gerente de Proyectos de Surf Center.
Además de minimizar el costo inicial y los gastos operativos, la solución ofrecida por Trane Brasil también generó un ahorro considerable en el consumo de energía y los costos operativos, mejorando significativamente la experiencia de los usuarios mediante una innovación alineada con la sostenibilidad y la eficiencia.
Con el 100% de las membresías vendidas, Surf Center Curitiba es un club deportivo exclusivo para socios, orientado a la unión familiar y al bienestar de toda la familia, con un centro de entrenamiento completo para la práctica de diferentes disciplinas. Dentro de las instalaciones de Surf Center Curitiba, hay un gimnasio de musculación totalmente equipado y diversas modalidades deportivas, entre ellas el entrenamiento Crossurf®️, clases de surf con el Método Studio Surf Center, anteriormente Brasil Surf®️, artes marciales y pilates con aparatos. El club también ofrece un skatepark de 250 metros cuadrados y canchas de tenis de playa, además de un muro de escalada. El proyecto ya se ha lanzado en Ribeirão Preto y São Paulo, y se prevé abrir más de 20 nuevos clubes Surf Center para 2032 en diferentes ciudades. Todos los socios podrán disfrutar de las olas en cualquiera de las sedes de Surf Center en Brasil.
Acerca de Trane®
Trane, una marca del grupo Trane Technologies (NYSE: TT), innovador global en soluciones climáticas, crea ambientes interiores confortables y energéticamente eficientes mediante un amplio portafolio de sistemas, controles, servicios, partes y repuestos para aire acondicionado, calefacción y ventilación. Para obtener más información, visite trane.com.br.
Información para los medios
CDI Comunicação
Sarah Abrão - sarah.abrao@cdicom.com.br (11) 94821-0883
Renata Franca - renata.franca@cdicom.com.br (11) 98228-2877
Jorge Valério - jorge@cdicom.com.br (11) 99822-9013