Tecnologias de climatização mais eficientes ganham destaque no Dia Mundial da Refrigeração

June 18, 2025

 

 

Soluções como o sistema VRF reduzem custos operacionais e melhoram o conforto em edifícios comerciais e industriais

 

São Paulo, 18 de junho de 2025 – A climatização representa cerca de 25% do consumo final de energia em edifícios no mundo, segundo a Agência Internacional de Energia (IEA). O dado reforça a importância do tema no Dia Mundial da Refrigeração, celebrado nesta quinta-feira (26). Com os custos de energia em alta e a pressão crescente por metas ambientais mais rigorosas, o setor de refrigeração e ar-condicionado passa por uma transformação, com foco em soluções que conciliam desempenho, economia e sustentabilidade.

“A climatização deixou de ser um item de conforto opcional para se tornar um fator estratégico para a eficiência, a sustentabilidade e o bem-estar em qualquer tipo de empreendimento”, afirma Rodrigo Dores, Líder de Ductless da Trane no Brasil, que tem intensificado os investimentos em pesquisa e desenvolvimento para atender a essas novas demandas.

Entre as tecnologias que vêm ganhando protagonismo está o sistema VRF (Fluxo de Refrigerante Variável), uma solução que permite o controle térmico individualizado em diferentes zonas de um mesmo edifício. O sistema ajusta automaticamente a quantidade de refrigerante circulante de acordo com a demanda específica de cada ambiente, o que se traduz em maior eficiência energética, redução de consumo, menores custos operacionais e melhor conforto térmico para os ocupantes.

Flexibilidade de aplicação também é uma das vantagens do VRF. Por ser modular, o sistema pode ser instalado tanto em projetos novos quanto em obras de retrofit, atendendo desde edifícios corporativos, hotéis e hospitais até instalações industriais e centros de dados, onde a climatização é um fator crítico para o funcionamento de equipamentos e a segurança de processos.

Além do VRF, outras tecnologias estão moldando o futuro da climatização, como sistemas de automação predial, que permitem a gestão inteligente da operação, e análises preditivas, que monitoram o desempenho dos equipamentos em tempo real, prevenindo falhas e otimizando o consumo. Outra tendência é a adoção de equipamentos com menor impacto ambiental, seja pelo uso de refrigerantes de baixo potencial de aquecimento global (GWP) ou pelo desenvolvimento de sistemas mais silenciosos e compactos.

Tecnologias a favor da edificação

Outros avanços recentes no setor de climatização têm promovido ganhos significativos em eficiência energética e sustentabilidade. Entre os avanços estão sistemas de chillers de alta performance, bombas de calor para eletrificação de edificações e soluções customizadas para retrofit, que permitem modernizar instalações antigas sem a necessidade de grandes obras estruturais.

Segundo especialistas, o movimento em direção à eficiência energética não é apenas uma tendência, mas uma necessidade diante das metas de redução de emissões de carbono estabelecidas em acordos internacionais, como o Acordo de Paris. A eletrificação de sistemas prediais, impulsionada por tecnologias como os chillers e as bombas de calor, é apontada como um dos caminhos para descarbonizar o setor de edificações.

“O futuro da refrigeração passa pela combinação de tecnologia, inteligência e responsabilidade ambiental. Investir em sistemas mais eficientes é uma decisão econômica, como também representa um compromisso com o meio ambiente e com as próximas gerações” finaliza Rodrigo.

Sobre a Trane®  

A Trane – marca do grupo Trane Technologies (NYSE: TT), inovador em clima global - cria ambientes internos confortáveis e energeticamente eficientes por meio de um amplo portfólio de sistemas, controles, serviços, partes e peças para ar condicionado, aquecimento e ventilação. Para mais informações, visite trane.com.br.

  

Informações para a mídia

CDI Comunicação

      
Sarah Abrão - sarah.abrao@cdicom.com.br (11) 94821-0883

Renata Franca - renata.franca@cdicom.com.br (11) 98228-2877

Jorge Valério - jorge@cdicom.com.br (11) 99822-9013
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
Nosso objetivo é fornecer a você as informações mais úteis o mais rápido possível. A maioria das perguntas pode ser respondida pelo escritório de vendas local ou loja de peças. Entre em contato através dos canais abaixo:

Telefone: 0800 727 7023
Whatsapp: (11) 94566-6659 
E-mail: sac@trane.com
Horário de atendimento: das 8h às 12h - 13h às 17h
 

Política de Privacidade  |   Privacy Policy  |   Termos de Uso
 

Contato Encarregado LGPD
lgpd@tranetechnologies.com

 

Todas as marcas comerciais mencionadas são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. © 2021 Trane. Todos os Direitos Reservados.

Trane Technologies