Shopping Pátio Brasil economiza 44% na conta de energia

February 11, 2025


shopping-patio-brasil-economiza-44-na-conta-de-energia.jpg

Um dos principais shoppings do Distrito Federal estabilizou sua gestão energética com soluções de climatização da Trane e já teve retorno do investimento 

A Trane Brasil foi responsável pelo projeto de climatização de um dos principais shoppings do Distrito Federal, o Pátio Brasil. Com o objetivo de otimizar o consumo de energia, foi implementado um sistema de controle de demanda que monitora o uso energético e reduz o consumo nos momentos em que existe o risco de ultrapassar os limites estabelecidos. Essa medida ajuda a evitar multas e assegura o funcionamento do sistema com a máxima eficiência.

Desafio

A parceria entre o Pátio Brasil e a Trane teve início em 2021 quando o shopping identificou a necessidade de modernizar seus sistemas de climatização e automação para gerar redução nas contas de energia.

Ao analisar o potencial de economia, o shopping percebeu em 2023 uma oportunidade adicional de reduzir a demanda elétrica contratada, o que levaria a uma economia mensal de aproximadamente R$ 30.000,00 na conta de energia. A Trane foi novamente contratada para otimizar o uso da energia, mantendo o consumo abaixo do limite contratado e evitando custos adicionais decorrentes de picos de demanda, sem comprometer o conforto térmico dos visitantes.

“Após um estudo de caso, entendemos as necessidades do Pátio Brasil e oferecemos uma solução que reduzisse os custos e, claro, se alinhasse ao compromisso do shopping com a sustentabilidade e o conforto dos visitantes. Por isso, pensamos em uma proposta que proporcionasse uma economia significativa e que auxiliasse o estabelecimento a manter sua projeção de gastos sem abrir mão da eficiência”, destaca Morgana Ribeiro, Engenheira de Automação da Trane Brasil.

Solução

A Trane desenvolveu uma estratégia personalizada chamada de “implementação de lógicas de controle de demanda”. Esse sistema permite que o shopping ajuste o consumo em tempo real, administrando a energia utilizada em cada equipamento de climatização para evitar a sobrecarga. Ou seja, o controle de demanda monitora e reduz o consumo quando há riscos de ultrapassar a quantidade de energia controlada, o que evita multas e garante que o sistema funcione com eficiência máxima.

“Nossa solução permitiu que o Pátio Brasil otimizasse o consumo energético, maximizando a eficiência e mantendo o consumo dentro dos limites estabelecidos. Esse projeto representa como a tecnologia pode ser uma grande aliada na gestão energética, possibilitando economias e contribuindo para uma operação mais sustentável”, explica Ribeiro.

Resultados e expectativas

A economia na conta de energia foi implementada com sucesso e permanece estável até hoje, de forma segura e sem incidência de multas. O Pátio Brasil passou a economizar 44% no valor da conta de luz em apenas oito meses, liberando recursos para melhorias contínuas no sistema de climatização. Com um retorno sobre o investimento projetado para menos de seis meses, a solução da Trane Brasil estabilizou os custos energéticos e proporcionou mais segurança ao evitar ultrapassagens de limite, além das multas associadas.

A parceria entre o Pátio Brasil e a Trane é um exemplo de inovação na gestão energética, usando tecnologia e inteligência operacional para obter um resultado financeiro positivo e sustentável. A adoção de estratégias digitais avançadas de monitoramento e controle garantiu que o shopping mantivesse uma alta performance e confiabilidade, mesmo em períodos de grande demanda, além de reforçar o compromisso com a sustentabilidade e a eficiência energética.

Sobre a Trane®  

A Trane – marca do grupo Trane Technologies (NYSE: TT), inovador em clima global - cria ambientes internos confortáveis e energeticamente eficientes por meio de um amplo portfólio de sistemas, controles, serviços, parte e peças para ar condicionado, aquecimento e ventilação. Para mais informações, visite trane.com.br.

Informações para a mídia

CDI Comunicação      

Sarah Abrão - sarah.abrao@cdicom.com.br (11) 94821-0883

Renata Franca - renata.franca@cdicom.com.br (11) 98228-2877

Jorge Valério - jorge@cdicom.com.br (11) 99822-9013

Sobre a Pátio Brasil

Inaugurado em 1997, o Pátio Brasil hoje é um dos principais shoppings do Distrito Federal. Além da localização privilegiada, no coração de Brasília, ao lado do Setor Hoteleiro Sul, o Pátio também se destaca pelo mix de lojas, com cerca de 200 opções para o consumidor, incluindo desde grandes marcas e lojas de departamento aos mais variados serviços, que facilitam a vida e o dia a dia dos clientes.

O shopping disponibiliza diversos serviços, reunindo em um mesmo lugar: comodidades e facilidades para o público. À disposição do consumidor estão, por exemplo, agências de turismo, locadora de carro, certificado digital, casa lotérica, bordado e costura, relojoeiro, caixas eletrônicos, locker dos Correios, banco, academia e laboratório. A Praça de Alimentação é ampla e reúne mais de 20 operações desde fast food a restaurantes.

É importante ressaltar que o Pátio Brasil é o único shopping com cinema na área central de Brasília, disponibilizando toda a estrutura da rede Kinoplex, com 6 salas prontas para receber os clientes com conforto e segurança. Além disso, o Pátio também é pioneiro na cidade no quesito programação infantil, com destaque para as atrações voltadas às famílias.

O Pátio Brasil Shopping é o destino certo para quem busca variedade de lojas, entretenimento e excelente localização, tudo reunido em um mesmo local.

Informações para a mídia

Destak Comunicação

Carolina Strazer – Gerente de Marketing:  (61) 2107-7410 /  gerencia.mkt@patiobrasil.com.br

Vitor Galvão – Coordenador de Marketing:   (61) 2107-7414 / coordenacao.mkt@patiobrasil.com.br

Destak Comunicação – Assessoria:  (61) 99909-4547 -  redacao@destakcomunicacao.com.br