Sazonalidade: soluções flexíveis que garantem eficiência e competitividade

February 24, 2025


Sazonalidade.jpg

Empresas buscam tecnologias que melhoram a crescente demanda, especialmente diante de eventos extremos e da busca por economia energética

São Paulo, 24 de fevereiro de 2025 - Com as mudanças climáticas e a imprevisibilidade das temperaturas, empresas de diversos setores enfrentam desafios para manter a eficiência operacional diante de demandas sazonais. O calor extremo, por exemplo, pode sobrecarregar o sistema de climatização e refrigeração, enquanto períodos de manutenção podem comprometer a continuidade das operações. Diante desse cenário, soluções temporárias surgem como alternativas estratégicas para garantir a estabilidade e o desempenho das companhias.

Segundo um levantamento da Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento (ABRAVA), em 2024, o mercado de climatização registrou faturamento superior a R$41 bilhões e um aumento de 83% na produção de aparelhos de ar-condicionado no primeiro semestre do ano.

Nesse contexto, a utilização de equipamentos temporários, como chillers e sistemas de climatização, permite que corporações enfrentem períodos de alta demanda sem comprometer suas operações. A Trane Brasil, referência no mercado de climatização e refrigeração, possui em seu portfólio opções personalizadas para atender às necessidades de cada cliente.

“A flexibilidade das soluções temporárias é um diferencial competitivo. Empresas que adotam essa estratégia conseguem manter a produtividade e evitar impactos negativos, especialmente em setores como indústria, hospitais e data centers, onde a climatização adequada é essencial para o funcionamento contínuo”, destaca Luiz Mendes, Gerente de Rental da Trane Brasil.

Um exemplo do sucesso dessa abordagem é o projeto de climatização realizado pela Trane em um dos principais shoppings do Distrito Federal. Com o objetivo de otimizar o consumo de energia, foi implementado um sistema de controle de demanda que monitora o uso energético, ajudando na redução do consumo em momentos de pico. Com essa solução, o estabelecimento passou a economizar 44% no valor da conta de luz em apenas oito meses.

Além de evitar paralisações, a adoção de soluções temporárias também pode representar uma economia significativa. “Ao invés de investir em equipamentos fixos para demandas sazonais, as empresas podem contar com locação de sistemas de climatização e refrigeração, reduzindo custos operacionais e aumentando a eficiência energética”, explica Luiz.

 

Com os eventos climáticos extremos se tornando cada vez mais frequentes, a busca por alternativas flexíveis para lidar com essas oscilações deve crescer. Companhias que se antecipam a essas demandas sazonais garantem mais resiliência e competitividade no mercado.

 

Sobre a Trane®  

A Trane – marca do grupo Trane Technologies (NYSE: TT), inovador em clima global - cria ambientes internos confortáveis e energeticamente eficientes por meio de um amplo portfólio de sistemas, controles, serviços, parte e peças para ar condicionado, aquecimento e ventilação. Para mais informações, visite trane.com.br.

  

Informações para a mídia

CDI Comunicação

   
Sarah Abrão - sarah.abrao@cdicom.com.br (11) 94821-0883

Renata Franca - renata.franca@cdicom.com.br (11) 98228-2877

Jorge Valério - jorge@cdicom.com.br (11) 99822-9013