Integração de energias renováveis fortalece a resiliência de edifícios comerciais

August 18, 2025


ders-vf.jpg

Adoção de Recursos de Energia Distribuída (DERs) cresce como estratégia para eficiência, autonomia e menor dependência da rede elétrica

São Paulo, 18 de agosto de 2025 – A crescente demanda por energia limpa, combinada à busca por maior eficiência e estabilidade operacional, está redefinindo o modelo de abastecimento energético em edifícios comerciais e industriais. A solução reside na integração inteligente de fontes renováveis e Recursos de Energia Distribuída (DERs), como painéis solares, baterias, geradores e sistemas de armazenamento de energia.

Essa abordagem fortalece a resiliência das edificações ao reduzir sua dependência da rede elétrica convencional, um diferencial diante de apagões, picos de demanda e instabilidades climáticas, que são eventos que tendem a se intensificar. Além disso, a integração de DERs otimiza o consumo, permite um controle mais apurado de custos e, em alguns casos, possibilita a geração de receita com a venda de excedentes energéticos.

Nesse contexto, a Trane desenvolve soluções que vão além da tecnologia oferecendo uma abordagem personalizada para que organizações integrem DERs de forma eficiente, conectando diferentes recursos energéticos por meio de plataformas inteligentes de gestão. Essas plataformas monitoram, equilibram e priorizam o uso das fontes mais vantajosas em tempo real.

"Não basta apenas instalar painéis solares ou baterias. A verdadeira transformação acontece quando esses recursos se comunicam entre si e com o ambiente, se adaptando às necessidades da operação e às variações do mercado de energia", explica Alexandre Sermarini, Engenheiro de Aplicação e Energia da Trane no Brasil. "Nosso papel é oferecer esse elo entre tecnologia, engenharia e inteligência de dados".

Com isso, é possível manter a continuidade das operações mesmo em situações críticas, reduzir custos operacionais e aprimorar o desempenho geral dos sistemas prediais. A Agência Internacional de Energia (IEA) projeta que os sistemas energéticos descentralizados representarão cerca de 30% da geração elétrica global até 2030, indicando claramente que o futuro da energia converge para a descentralização e automação.

"A Trane atua para transformar edifícios em hubs energéticos mais autônomos, eficientes e preparados para os desafios do presente e do futuro", complementa Alexandre.

Sobre a Trane®  

A Trane – marca do grupo Trane Technologies (NYSE: TT), inovador em clima global - cria ambientes internos confortáveis e energeticamente eficientes por meio de um amplo portfólio de sistemas, controles, serviços, partes e peças para ar condicionado, aquecimento e ventilação. Para mais informações, visite trane.com.br.

Informações para a mídia

CDI Comunicação

Sarah Abrão - sarah.abrao@cdicom.com.br (11) 94821-0883

Renata Franca - renata.franca@cdicom.com.br (11) 98228-2877

Jorge Valério - jorge@cdicom.com.br (11) 99822-9013