Edifícios inteligentes: quais são as tecnologias que estão revolucionando a conectividade no setor da climatização

September 18, 2025


edifícios-inteligentes-vf.jpg

A integração de sistemas, sensores e nuvem geram economia, conforto térmico e gestão predial mais eficiente

São Paulo, 18 de setembro de 2025 – A digitalização dos edifícios comerciais está mudando o papel dos sistemas de aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração (HVAC-R). Mais do que equipamentos de climatização, eles passam a atuar como plataformas inteligentes, capazes de integrar conectividade e gerar ganhos em eficiência energética, conforto dos ocupantes e gestão predial.

De acordo com estimativas internacionais, o número de edifícios inteligentes conectados deve crescer de 45 milhões, em 2022, para 115 milhões em 2026. Tecnologias como sensores de ocupação, ventilação com controle por demanda (DCV), automação predial e algoritmos de previsão podem reduzir o consumo de energia de HVAC entre 15% e 50%, dependendo da aplicação e do tipo de edificação.

“Esta plataforma moderna, baseada em nuvem, oferece a operadores e gestores prediais uma visão unificada, com acesso simples a controles e insights. Com isso, é possível tomar decisões mais rápidas, antecipar falhas e otimizar o uso dos recursos, garantindo maior eficiência operacional e ambientes internos mais confortáveis e sustentáveis”, afirma Carlos Camargo, Engenheiro de Otimização da Trane no Brasil.

Nesse contexto, a empresa oferece aos seus clientes o Trane Connect™, plataforma em nuvem que oferece monitoramento, controle e análise de desempenho. A solução inclui diagnósticos remotos, análise preditiva e integração com sistemas já instalados. O portfólio também traz novos controladores, que ajudam a ampliar a conectividade digital em unidades rooftop, sistemas split e bombas de calor, facilitando a manutenção e melhorando o controle operacional.

Segundo estudos da companhia, edifícios conectados podem reduzir em até 40% o consumo de energia de HVAC. Atualizações em unidades modulares self-contained (MSC) também permitem até 30% de melhoria na eficiência em carga plena, em comparação a sistemas legados.

Além de economia, a conectividade traz benefícios em duas frentes principais: conforto, com ajuste preciso de temperatura, umidade e ventilação conforme a ocupação, e gestão predial, com visibilidade remota 24 horas e manutenção preditiva, prolongando a vida útil dos equipamentos e reduzindo custos.

“A adoção de plataformas como o Trane Connect™, controladores digitais ou unidades modulares mais eficientes não só promove economia e conforto, mas estabelece novos patamares de gestão predial, fundamentais para edificações modernas e sustentáveis”, afirma Carlos.

 

Sobre a Trane®  

A Trane – marca do grupo Trane Technologies (NYSE: TT), inovador em clima global - cria ambientes internos confortáveis e energeticamente eficientes por meio de um amplo portfólio de sistemas, controles, serviços, partes e peças para ar condicionado, aquecimento e ventilação. Para mais informações, visite trane.com.br.

  

Informações para a mídia

CDI Comunicação

Sarah Abrão - sarah.abrao@cdicom.com.br (11) 94821-0883

Renata Franca - renata.franca@cdicom.com.br (11) 98228-2877

Jorge Valério - jorge@cdicom.com.br (11) 99822-9013