Dia Mundial da Água: como reduzir o desperdício nas grandes edificações?

March 22, 2025


Dia-Mundial-da-Água.jpg

 

Com tecnologias avançadas em HVAC é possível combater o desperdício de água em edifícios comerciais e industriais

São Paulo, 22 de março de 2025 – O uso racional da água se tornou uma questão cada vez mais urgente, especialmente em setores que demandam grandes volumes desse recurso, como os sistemas HVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) de edifícios comerciais e industriais. Esses processos requerem volumes significativos para seu funcionamento, podendo levar ao desperdício se não houver um controle adequado.

Com quase 40% da população mundial enfrentando algum nível de escassez hídrica, conforme dados da Organização das Nações Unidas (ONU), o gerenciamento cuidadoso de água se torna essencial no setor de climatização, principalmente em grandes edifícios.

Neste contexto, a Trane tem se destacado pela implementação de soluções inovadoras que contribuem com a redução do desperdício e com a melhor utilização da água nos sistemas de climatização. A empresa investe em tecnologias que otimizam o custo ao mesmo tempo que aumentam a eficiência energética.

"Com as mudanças climáticas e o crescente consumo de água no mundo, a eficiência hídrica nos sistemas HVAC é mais do que uma necessidade. Na Trane, estamos investindo continuamente em soluções térmicas que garantam o uso responsável, não só para atender à demanda atual, mas também para proteger este recurso vital para as gerações futuras", comenta Régis Ogawa, Diretor de Serviços da Trane Brasil.

Além disso, a Trane oferece tecnologias de monitoramento inteligente, que permitem um controle mais preciso. Com sensores avançados e controles dinâmicos, pode-se ajustar o uso da água em tempo real nos edifícios, garantindo mais sustentabilidade.

Sistemas de resfriamento avançados, como torres de resfriamento de circuito fechado e de água gelada, são projetados para recircular a água, reduzindo a necessidade de reposição constante. A integração de sensores inteligentes e controles automáticos permite ajustar o consumo conforme as condições operacionais, o que contribui para uma gestão hídrica mais eficiente e sustentável.

“Unir tecnologia à responsabilidade é essencial para um futuro com eficiência hídrica. Por isso, continuaremos a oferecer soluções que atendam às necessidades do presente e construam um legado de cuidado e respeito pelo nosso setor”, conclui Régis.

Sobre a Trane®  

A Trane – marca do grupo Trane Technologies (NYSE: TT), inovador em clima global - cria ambientes internos confortáveis e energeticamente eficientes por meio de um amplo portfólio de sistemas, controles, serviços, parte e peças para ar condicionado, aquecimento e ventilação. Para mais informações, visite trane.com.br.

  

Informações para a mídia

CDI Comunicação

      
Sarah Abrão - sarah.abrao@cdicom.com.br (11) 94821-0883

Renata Franca - renata.franca@cdicom.com.br (11) 98228-2877

Jorge Valério - jorge@cdicom.com.br (11) 99822-9013