Com temperaturas mais baixas, a qualidade do ar em ambientes fechados merece atenção

April 08, 2025


Com-temperaturas-mais-baixas-a-qualidade-do-ar-em-ambientes-fechados-merece-atencao.jpg

Tecnologias HVAC garantem ambientes saudáveis durante o ano todo, especialmente nas estações mais frescas, favorecendo a saúde respiratória

São Paulo, 08 de abril de 2025 – O clima mais ameno que chega com o outono faz com que fiquemos mais tempo em ambientes fechados. A qualidade do ar nestes espaços costuma ser pior do que em locais abertos devido à baixa circulação do ar, favorecendo problemas respiratórios. Por isso, nesta época do ano, é importante buscar soluções que fortaleçam a imunidade. No mês em que se é celebrado o Dia Mundial da Saúde (7 de abril) fica o alerta para os cuidados especiais que devemos ter com relação à qualidade do ar interno.

Um dado curioso - é que pouca gente sabe - da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) é que o ar de ambientes fechados pode ser até cinco vezes mais poluído que o ar do lado de fora. Essa situação se agrava ainda mais em períodos de instabilidade climática, quando a ventilação natural é reduzida e a concentração de poluentes, alérgenos e patógenos aumenta. Sistemas modernos de HVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado), equipados com filtros de alta eficiência e tecnologias de purificação, são uma alternativa eficaz, pois removem as partículas nocivas, controlam a umidade e garantem a circulação adequada do ar, criando ambientes internos mais saudáveis.

"A qualidade do ar que respiramos tem um impacto direto na nossa saúde e bem-estar", afirma Giancarlo Delatore, Engenheiro de Aplicação Sênior da Trane, empresa inovadora em clima global, com um amplo portfólio de sistemas, controles, serviços, parte e peças para ar condicionado, aquecimento e ventilação. "Em momentos de instabilidade climática, com mudanças bruscas de temperatura e maior tempo em ambientes fechados, os sistemas de HVAC têm papel fundamental na promoção de espaços saudáveis, na prevenção de doenças respiratórias e na garantia do conforto", diz Giancarlo.

A crescente conscientização sobre a importância do ar interno para a saúde e a produtividade impulsiona a modernização e a expansão do mercado de HVAC. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e diversos estudos apontam que ambientes com ar de baixa qualidade podem contribuir para a 'Síndrome do Edifício Doente', caracterizada por sintomas como dores de cabeça, fadiga e irritações respiratórias. Nesse cenário, sistemas de HVAC eficientes, com recursos como monitoramento em tempo real, filtros de alta eficiência e controle preciso da umidade, tornam-se indispensáveis.

A Trane oferece soluções com tecnologias como inteligência artificial e Internet das Coisas (IoT), que ajudam a reduzir o impacto ambiental e melhoram a qualidade do ar, além de proporcionar uma respiração mais saudável e benefícios como:

  • remoção de poluentes, alérgenos e patógenos do ar interior
  • controle da umidade, prevenindo o ressecamento das vias respiratórias
  • circulação adequada do ar, evitando a concentração de partículas nocivas
  • aprimoramento do conforto térmico, prevenindo o estresse respiratório
  • redução do risco de doenças respiratórias, como asma, rinite e bronquite

"Na Trane, nossos sistemas de HVAC vão além do controle da temperatura. Integramos tecnologias para monitorar e ajustar o desempenho do sistema, otimizando o consumo de energia e minimizando o impacto ambiental para criar espaços mais saudáveis e produtivos", explica Giancarlo.

Sobre a Trane®  

A Trane – marca do grupo Trane Technologies (NYSE: TT), inovador em clima global - cria ambientes internos confortáveis e energeticamente eficientes por meio de um amplo portfólio de sistemas, controles, serviços, parte e peças para ar condicionado, aquecimento e ventilação. Para mais informações, visite trane.com.br.

  

Informações para a mídia

CDI Comunicação

      
Sarah Abrão - sarah.abrao@cdicom.com.br (11) 94821-0883

Renata Franca - renata.franca@cdicom.com.br (11) 98228-2877

Jorge Valério - jorge@cdicom.com.br (11) 99822-9013