Aluguel de sistemas de HVAC permite agilidade na manutenção e evita perdas na produção e no armazenamento de fármacos

June 28, 2023


2023_Release_Trane_Rental_Farmácias_VF.png

Requisitos de temperatura na indústria farmacêutica são rigorosos para garantir a estabilidade e eficácia dos medicamentos

 

São Paulo, 27 de junho de 2023 - Nas indústrias farmacêuticas, o controle de temperatura e umidade tem um papel fundamental. Isso se torna especialmente relevante quando consideramos os galpões de armazenamento de medicamentos, onde os produtos precisam ser mantidos em condições específicas para garantir a eficácia e a segurança dos medicamentos.

 

Um dos maiores desafios do segmento, de acordo com Luiz Mendes, gerente de Serviços de Locação da Trane do Brasil, empresa líder do setor de HVAC, é programar a manutenção dos equipamentos de climatização sem interromper a produção ou de forma a prejudicar o armazenamento dos produtos.

 

“Na indústria farmacêutica, a climatização dos ambientes é de extrema importância, pois muitos medicamentos têm requisitos de temperatura rigorosos para garantir sua qualidade e eficácia. As flutuações de temperatura e umidade podem causar a degradação dos ingredientes ativos, reduzindo a eficácia do medicamento e, em alguns casos, descartados pelo controle de qualidade rigoroso que esse segmento da indústria possui”, ressalta Mendes.

 

Para solucionar esse desafio, a Trane disponibiliza o serviço de instalação temporária de seus equipamentos. Além de atender o cronograma de manutenções necessárias de forma ágil, a locação evita paradas que impliquem em perdas de produção.

 

O executivo destaca ainda que os projetos de climatização podem ser desenvolvidos tanto para climatizar locais que não possuem nenhum sistema instalado, como para reforçar ambientes onde o sistema não consegue atingir a temperatura ideal.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), reguladora das normas sanitárias no Brasil, impõe diretrizes rigorosas para a climatização desses galpões e a conservação de produtos farmacêuticos. De acordo com a RDC Nº 17, de 16 de abril de 2010, as áreas onde os medicamentos são armazenados devem ser climatizadas de acordo com os requisitos do produto, a fim de garantir sua qualidade e segurança. Entre esses requisitos estão:

 

·    A temperatura deve ser controlada e registrada para garantir que ela se mantenha dentro dos limites estabelecidos. Muitos medicamentos precisam ser armazenados em uma faixa de temperatura específica, geralmente entre 15°C e 30°C.

·     A umidade relativa do ar também deve ser controlada e monitorada, pois a umidade excessiva ou insuficiente pode afetar adversamente a estabilidade do produto.

·      As áreas de armazenamento devem ser projetadas para prevenir a acumulação de poeira e sujeira, além de facilitar a limpeza e desinfecção.

·      Os registros de temperatura e umidade devem ser mantidos e revisados periodicamente.

·      Os sistemas de climatização desempenham um papel crucial para manter essas condições. Esses sistemas devem ser confiáveis e precisos, capazes de manter a temperatura e a umidade dentro dos limites definidos, mesmo em condições externas variáveis. Além disso, devem ser capazes de fornecer registros detalhados para fins de auditoria e conformidade.

 

Ao considerar tudo isso, é evidente a importância dos equipamentos de climatização na indústria farmacêutica. Eles não apenas ajudam a manter os medicamentos seguros e eficazes, mas também desempenham um papel essencial na garantia da conformidade com as normas regulatórias, protegendo assim as empresas contra possíveis penalidades e salvaguardando a saúde e a segurança dos pacientes.

 

Entre as vantagens apontadas por Luiz Mendes ao optar pela locação de uma solução customizada, estão a economia de custo e tempo, pois, alternativas como a compra do equipamento demanda alocação de recursos significativos, além do prazo de entrega, que pode ser um fator decisivo em função da necessidade imediata.

 

Sobre a Trane® 

 

A Trane® possui soluções que otimizam ambientes internos com um amplo portfólio energeticamente eficiente em aquecimento, ventilação e sistemas de ar-condicionado, serviços de construção e contratação, suporte de peças e controle avançado. Fundada em 1885, conquistou sua posição como pioneira no controle de temperatura nos últimos 100 anos. Para mais informações: https://www.trane.com/commercial/latin-america/br/pt.html. 

  

 

INFORMAÇÕES PARA A MÍDIA 

CDI Comunicação

Mônica Pileggi

monica.pileggi@cdicom.com.br

+55 11 98537-6909