Soğutma Grupları

Soğutma Grupları

Bugün dünyada büyük binaların yarısından çoğunun merkezinde bir Trane soğutma grubu bulunmaktadır. Soğutma gruplarımız yalnızca konfor sağlamaya yardımcı olmaz, aynı zamanda işletme maliyetinizi düşürür, enerji verimliliği sağlar ve çevre üzerindeki etkiyi en aza indirir. 

Soğutma Grubu sistem uygulamaları

Trane'in soğutma grubu konusundaki kanıtlanmış uzmanlığı, Bina Yönetim Sisteminde gelişmiş soğutma grubu tesis kontrol uygulamalarının geliştirilmesini sağlamıştır. Sistem kazan tesislerinde de tam olarak kullanılabilmektedir. Trane gelişmiş HVAC uygulamaları hakkında bilgi sağlama konusunda uzmandır. Örneğin, Değişken Debili Primer Akış sistemi hem ekipman yatırım maliyetlerinde hem de işletme maliyetlerinde tasarruf sağlar. Buz deposu, yoğuşma basıncı optimizasyonu, serbest soğutma, ısı geri kazanımı, su kaynağı ısı pompası sistemleri gibi diğer çözümler toplamda %60'a varan enerji tasarrufu elde etmenizi sağlar. Trane, bina ihtiyaçlarınıza göre en iyi sistemlerin seçilmesinde, tasarlanmasında ve belgelenmesinde gereken yardımı sunacaktır. En verimli sonuçlar, iyi düzenlenmiş bir boru tesisatı ile elde edilebilir. Trane hidrolik ve soğutma grubu uygulama uzmanları, teklif verilmeden önce sistem çizimlerini daima inceler. Böylece Trane kurulumun neler sunabileceğini tam olarak gösterir ve beklentilere göre bu olanakları konumlandırır. Bu işlem tamamlandıktan sonra Soğutulmuş Su Sistemi Yönetimi müşterinin kurulumuna diğer olanakları ekler:

Esneklik

Soğutulmuş Su Sistemi Yönetimi, soğutma grubunun işletimi için esnek arayüzler sunar. Birkaç tıklama ile soğutma grupları bakıma alınabilir, sıra numaraları düzenlenebilir ve dönüşümlü çalışma başlatılabilir. Aynı arayüz, işletme personelinin kurulumda geçmişte ve şu anda ne olduğunu ve gelecekte ne olacağını tam olarak anlamasını da sağlar. Operatör herhangi bir zamanda sistem tepkilerini öngörebilir. Tesis çalışmasına dair sistem grafikleri İnternet tarayıcısı ile İntranet üzerinden izlenebilir. 

Enerji tasarrufu

Soğutulmuş Su Sistemi Yönetimi, soğutma gruplarının daima en verimli çalışma koşullarında çalışmasını sağlar. Ünite teknolojisi ve çevre koşulları, parametreleri sistem çalışma koşullarındaki değişikliklere göre ayarlayan Soğutulmuş Su Sistemi Yönetimi tarafından izlenir. Değişiklik olduğunda sistem durumu algılayıp soğutma gruplarını uygun şekilde ekler veya çıkarır. Sistem pompa, soğutma kulesi ve kuru soğutucu gibi yardımcı ekipmanları da kontrol eder.

Güvenilirlik

Soğutulmuş su üretimi sizin için hayati önem taşır ve Trane sistemi sürekli olarak soğutulmuş su tedarikini mümkün kılar. Her soğutma grubunun uyarlanabilir bir kontrol algoritmasına sahip kendi elektronik kontrol cihazı bulunur. Her kontrol cihazı Bina Yönetim Sistemiyle tamamen uyumludur ve tüm çalışma koşullarını paylaşarak standart bir protokol üzerinden iletişim kurar. Bu da yönetim sisteminin sadece sıcaklıklara ve sıcaklık farklarına göre soğutma gruplarını açıp kapamasını sağlamakla kalmayıp, soğutma gruplarının maksimum kapasite, limit koşulları gibi çalışma koşullarını değerlendirip daima sistem kapasitesini izlemesini sağlar.

Birlikte çalışabilirlik/entegrasyon

Trane sistemleri BACnet® ve LonTalk® gibi açık standart protokoller aracılığıyla tüm ekipman ve yönetim sistemleriyle iletişim kurabilir. Ayrıca, pompa, sensör veya PLC'ler gibi yardımcı ekipmanlarla çeşitli entegrasyon ve veri paylaşım yöntemleri sağlayacak şekilde Modbus desteği vardır. Trane sistemleri, BACnet® MS/TP'nin yanı sıra standart LonTalk® profillerini ya da IP tabanlı cihazları da entegre etme özelliğine sahiptir. 

Koruma

Trane sistemleri, beklenmedik sistem operasyonuna karşı yüksek koruma sağlar. Operatörlere yalnızca veri izleme, ayar noktası ve diğer parametreleri yazma, grafik oluşturma ya da görüntüleme, sistem düzenini ayarlama gibi yetkiler verilebilir. Sistemdeki her işlem olay günlüğüne kaydedilir. Daha sonra tarih/operatör/cihaza göre filtrelenerek olaylar görüntülenebilir. Olaylar bilgisayar düzeyinde ya da tesis odasındaki yerel bir dokunmatik ekrandan görülebilir. 

Destek

Trane sistemleri sistemin uzaktan izlenmesini sağlar. Alarmlar aynı zamanda uzak noktalara yönlendirilebilir. İnternet/intranet bağlantısı olan her yerden trendlere, olay günlüğüne ve sistem durumuna ulaşılabilir. Devreye alma işlemi sonrasında, Trane personeli sisteme bağlanıp tüm sistem performansını izleyip gereken ince ayarları yapabilir.