Yeni Trane Kiralama Hizmetleri Portalı, Müşterilerin Geçici Soğutma Sistemi İhtiyaçlarını Karşılıyor
18 Mayıs 2013-Tesisat Market Dergisi
Bina sahipleri ve operatörleri tesislerinin ömrü boyunca herhangi bir anda geçici soğutma ihtiyaçlarıyla karşı karşıya kalabilir. İster planlı veya plansız ısıtma, ister havalandırma ve klima (HVAC) ihtiyacı olsun, soğutma çözümlerini yeterli hale getirmek için bilgilere hızlı ve güvenilir şekilde ulaşmaları gerekir. İç mekân konfor çözümleri ve hizmetlerinin önde gelen global tedarikçilerinden biri ve bir Ingersoll Rand markası olan Trane’in yeni çevrimiçi portalı, müşterilerin kiralık chiller çeşitleri hakkında kolayca bilgi edinmesine ve seçtikleri ürünlerin Avrupa, Ortadoğu ve Hindistan çapında değişik ülkelerde bulunup bulunmadığını sorgulamasına olanak sağlar. Trane’in Avrupa, Ortadoğu, Hindistan ve Afrika’daki HVAC kontrolleri, anahtar teslimi çözümler ve hizmet portföyü yöneticisi olan Sai Srikanth, “Yeni portal, müşterilerimizin geçici soğutma ihtiyaçlarını hızlı ve verimli bir şekilde karşılamaları için ihtiyaç duyacakları bilgileri sağlamaktadır. İster bir acil durum ister yenileme işi olsun, yeni portal sayesinde müşterilerimiz bize anında ulaşabiliyor, uygun bir çözüm ve yardım alarak kesinti süresini en aza indirebiliyor, kısa ya da uzun vadeli doğru kiralık çözümü bulabiliyor” diyor. 11 dilde kullanılabilen çevrimiçi portal, Trane Kiralama Hizmetleri yerel sorumlularına tek adımda kolayca erişim sunar. Planlanmış yenileme işlerinde veya beklenmedik sistem arızalarında, müşteriler www.trane-chiller-rental.eu portalındaki çevrimiçi irtibat formunu kullanarak geçici soğutma birimi taleplerini hızlıca gönderebilir. Ek ve yedek çözümler, pek çok tür tesiste kalıcı olmayan soğutma gereksinimlerini karşılayabilir. Bu tesis türlerine sağlık sektörü, endüstri ortamları, konaklama, mağaza ve eğitim binaları dahildir. Geçici soğutma ihtiyaçlarının olası nedenleri:
•Acil durumlar: Bir doğal afet veya beklenmedik ekipman arızası durumunda, kiralık çözümler gereken soğutma kapasitesini sağlar, bina sahipleri ve operatörlerinin uzun vadede en iyi çözümü değerlendirmek için zamanlarının olmasına olanak verir.
•Kapasite planlama: Tesisin soğutma yükü, mevcut sistemlerin kapasitesini geçici bir süreliğine aşacaksa, ilave soğutma ihtiyaçları ortaya çıkabilir. Kiralık chiller’lar sıcak yaz aylarında mevcut soğutma sistemlerini destekleyebilir.
•Planlanmış bakım ve kesintiler: Chiller soğutma grubu yükseltme, yenileme, değişim ve retrofit işlemleri sırasında, uzun veya kısa vadeli kiralık birimler kesintisiz soğutma sağlar. Böylece işletme operasyonunun kesintiye uğraması engellenir.
•Özel faaliyetler ve yerinde hizmetler: Geçici chiller'lar ve yerinde hizmetler; fuarlar, konserler, festivaller ve diğer özel etkinliklerde kullanılabilir.
•Özel uygulamalar: Buz pateni pistleri ve şarap imalathaneleri gibi tesisler, belirli mevsim dönemlerinde soğutma gerektirir.
Trane, müşterilerin klima sistemlerinin güvenilirliğini, verimliliğini ve sahip olma maliyetini daha iyi duruma getirmesini sağlayan çeşitli hizmet çözümleri sunar. Bu hizmetlere Trane Select™ proaktif hizmet planları ve Trane Care™ kestirimci ve önleyici bakım programları dahildir.
Trane’den Rooftop Yenilikleri
Günümüzde bina sahipleri ısıtma, havalandırma ve klima sistemlerinden ileri seviyede enerji tasarrufu ve performans bekliyor. Rooftop birimleri için doğrudan tahrikli fan, merkezileştirilmiş sistem kontrol cihazları ve açık iletişim arayüzü gibi teknolojilerin uygulanması bu beklentinin karşılanmasına yardımcı olur. Trane doğrudan tahrikli fan, rooftop birimlerinin enerji tüketimini yüzde 40’a varan oranlarda azaltıyor. Tracker™ merkezi kontrolörü ve BACnet® iletişim arabirimi, gelişmiş kontrol sayesinde daha iyi performans sunuyor.
Doğrudan tahrikli fan
Doğrudan tahrikli fan 7/24 çalıştığı için rooftop ünitesi, güç tüketiminin yüzde 40 ile 50’sini oluşturur. Trane tarafından geliştirilen doğrudan tahrikli fan, geleneksel kayışlı fan için enerji verimliliğine sahip bir alternatiftir. Bu yeni teknolojiyle çatı üniteleri zamanın yüzde 40 ile 60’ında düşük hızda çalışabilir. Bu hız değişimi, artırılmış fan verimliliğiyle birlikte yüzde 40’a varan enerji tasarrufu sağlar. Bu da müşterilerin yerel enerji gereksinimlerini ve teşvik şartlarını yerine getirmelerine imkân tanır. Kayış gerginliği ayarı ve tahrik motoru değiştirme planları artık geçmişte kaldığı için doğrudan tahrikli fanların bakımı da daha basittir. Kolay fan hız ayarı sayesinde devreye alma süresi kısalır. Değişken frekanslı tahrik motoru, motor, kaplin ve fan bağımsız olarak değiştirilebilir. Bu da toplam sahip olma maliyetinin düşük olmasına katkıda bulunur. İsteğe bağlı doğrudan tahrikli fan artık tüm Voyager™ II ve III modellerinde de bulunuyor.
Tracker rooftop kontrol ünitesi
Tüm Rooftop birimleri için bir Trane Tracker merkezi sistem kontrolörü bulunuyor. Bu ünite, mevcut bağımsız bölge sensörü denetiminin yerini almaktadır. Tracker, 12 adede kadar Rooftop ünitesini tek bir noktadan denetlemek üzere LON iletişim protokolünü kullanır. Yeni Tracker, Trane Tracer™ ZN517 ile birlikte, split sistemler ve Trane tarafından üretilmemiş Rooftop üniteleri, giriş/çıkış programlı röleleri ve bypass değişken hava debisi sistemleri için kullanılabilir. İsteğe bağlı Tracker yazılımı, Trane teknisyenlerinin uzaktan çevrimiçi izleme ve teşhis yapabilmelerini, trendleri raporlamalarını ve yapılandırmaları yedekleyebilmelerini sağlar. Trane Tracker™ MP503 Giriş/Çıkış modülü, nemlendirici denetimi ve özel egzoz/yardımcı fan denetimi gibi ek özelleştirmeler sunar.
BCI-R Bacnet iletişim arabirimi
ReliaTel (BCI-R) modülü BACnet İletişim Arabirimi, Trane Rooftop ünitelerinin BACnet iletişim protokolü kullanan bina yönetim sistemlerine (BMS) entegre edilmesini sağlar. İletişim modülü Voyager I, II ve III modelleri içinde doğrudan kontrol ünitesine bağlanmıştır.