Trane lança novas bombas de calor ar-água Sintesis™ Advantage CXAF HEat
A Trane®, líder mundial no fornecimento de soluções e serviços de conforto em espaços interiores e uma marca da Ingersoll Rand, apresenta um novo modelo de bomba de calor ar-água CXAF HEat (elevada eficiência) à sua comprovada plataforma de chillers grandes refrigerados a ar de elevada eficiência Sintesis™.
Com uma capacidade de aquecimento entre 270 e 700 quilowatts (kW), a nova unidade CXAF HEat dispõe de um avançado permutador de calor a gás do tubo de aspiração com uma elevada capacidade de aquecimento sem aumento significativo no consumo de energia, quando comparado às unidades SE (eficiência padrão). Ao mesmo tempo, proporciona maior eficiência em carga total e em termos sazonais no modo de aquecimento, dentro da mesma área ocupada e nível sonoro.
A bomba de calor CXAF pode operar com temperaturas até -15ºC, produzindo água quente a 45ºC sem necessidade de aquecimento auxiliar, o que a torna adequada para a maioria dos climas europeus e uma alternativa mais fiável e eficiente para caldeiras a gás ou combustível.
Sai Srikanth Pinisetti, responsável técnico da Trane Europa : "O portefólio Sintesis CXAF é o resultado da nossa crença na eletrificação do aquecimento como alternativa à utilização de combustíveis fósseis para aquecimento, bem como um contributo global importante na atenuação das alterações climáticas e na redução da pegada de carbono. Ao adicionarmos a nova CXAF HEat ao nosso portefólio, continuamos a oferecer aos nossos clientes opções para sustentabilidade e maior eficiência, contribuindo, desta forma, para a nossa visão no sentido de reduzir a intensidade energética do mundo."
Os clientes Trane CXAF podem beneficiar de:
- Refrigeração ou aquecimento a partir de um único conjunto - a tecnologia reversível diminui os custos de instalação e operacionais ao dar resposta às necessidades de verão e inverno com uma única unidade.
- Gamas de funcionamento até -15ºC no modo de aquecimento e 52ºC no modo de refrigeração, o que torna estas unidades adequadas para aplicações de conforto e industriais.
- Ampla gama de configurações à escolha, combinando ruído reduzido e elevada eficiência para minimizar o custo de propriedade total.
- Escolha entre três níveis de atenuação de ruído para cumprir os requisitos mesmo dos ambientes mais sensíveis em termos de ruído.
- Interoperabilidade total através da interface SmartCom LonTalk®, BACnet® e Modbus.
As unidades oferecem a melhor eficiência Eurovent Classe A da sua classe em termos de aquecimento e sazonais, ultrapassando os requisitos regulamentares mínimos. Todas as unidades no portefólio Trane Sintesis Advantage estão em conformidade com todos os regulamentos de Ecodesign europeus aplicáveis ao abrigo da Diretiva-quadro europeia relativa a produtos relacionados com energia (ErP) 2009/125/CE do Parlamento Europeu.
Para obter mais detalhes sobre o portefólio completo de chillers e bombas de calor Trane Sintesis, visite Trane.eu.
# # #
Acerca da Ingersoll Rand
A Ingersoll Rand (NYSE:IR) é uma líder mundial na criação e manutenção de ambientes seguros, confortáveis e eficientes nos mercados comercial, residencial e industrial. A nossa equipa e a nossa família de marcas — incluindo a Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® e a Trane®— trabalham em conjunto para melhorar a qualidade e o conforto do ar em habitações e edifícios, transportar e proteger alimentos e produtos perecíveis, garantir a segurança de casas e propriedades comerciais e aumentar a produtividade e eficiência industriais. As soluções Trane otimizam os ambientes interiores com um vasto portefólio de sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado com eficiência energética, serviços a edifícios e de contratação, assistência a peças e controlo avançado. A Ingersoll Rand está empenhada em práticas comerciais sustentáveis dentro da empresa e para os nossos clientes. Para obter mais informações, visite www.ingersollrand.com ou www.trane.eu.