Novas bombas de calor ar-água Sintesis™ Advantage CXAF da Trane, Desempenho melhorado e mapa de funcionamento mais amplo
As novas bombas de calor CXAF expandem a aplicação geográfica desta solução de energia renovável, dando resposta às necessidades sazonais de aquecimento de espaços de aplicações de conforto
Bruxelas, 9 de fevereiro, 2021 - A Trane®, fornecedora líder global de soluções e serviços de conforto de interiores e marca da Trane Technologies, anunciou hoje o seu portefólio melhorado de bombas de calor ar-água Sintesis™ Advantage, dando resposta à procura de soluções de aplicações de aquecimento e refrigeração de espaços sazonais ambientalmente responsáveis.
Obtendo energia do ar ambiente, com zero emissões diretas de gases de efeito de estufa (GEE), as novas bombas de calor ar-água Sintesis™ Advantage CXAF fornecem uma solução de energia renovável para as necessidades de aquecimento de espaços que tradicionalmente implicam altos níveis de emissões de carbono, e são adequadas para substituir caldeiras a combustíveis fósseis para aplicações de conforto.
As novas bombas de calor Sintesis™ Advantage CXAF fornecem mapas de funcionamento líderes de mercado e proporcionam temperaturas de água superiores com temperaturas de ar exterior inferiores, em comparação com os modelos anteriores. Os novos modelos foram otimizados para condições de carga parcial e fornecem um coeficiente de desempenho (COP) até 10% melhor e um aumento de até 15% no coeficiente de desempenho sazonal (SCOP), nos limites da mesma pegada e do mesmo peso que os seus antecessores.
No caso de necessidade de refrigeração de espaços, as novas bombas de calor Sintesis™ Advantage CXAF podem ser combinadas com um sistema de recuperação de calor integrado, permitindo aos clientes reutilizar o "calor livre" em aplicações finais de baixo calor, tais como o reaquecimento de piscinas, a desumidificação pós-aquecimento, entre outros, ao mesmo tempo que fornecem também refrigeração de conforto.
Jose La Loggia, presidente da Trane na Europa, Médio Oriente e África : Na Trane, a inovação começa com a compreensão da procura. O aquecimento é, de longe, o tipo de necessidade de aquecimento, ventilação e ar-condicionado (AVAC) que consome mais energia num edifício. Mais de metade desta necessidade é de aquecimento de espaços que proporcione conforto em edifícios, habitações, fábricas, escolas e hospitais. Com a crescente taxa de urbanização e o número cada vez maior de pessoas a passar mais tempo em espaços interiores, esta necessidade deverá aumentar. A Trane responde a isto mantendo o compromisso com o seu percurso de "Eletrificação do Aquecimento". As novas bombas de calor Sintesis™ Advantage CXAF alargam as fronteiras dos mapas de funcionamento e dão resposta à procura dos proprietários e dos ocupantes de edifícios por aquecimento e refrigeração renováveis, eficientes, fiáveis e flexíveis, mesmo a temperaturas ambiente baixas.
# # #
Acerca da Trane
A Trane – by Trane Technologies (NYSE: TT), uma empresa inovadora nas questões climáticas globais, cria ambientes interiores confortáveis e energeticamente eficientes para aplicações comerciais e residenciais. Para obter mais informações, visite www.trane.eu ou www.tranetechnologies.com.