Trane aggiunge nuovi modelli ad alta efficienza e basso impatto ambientale al suo portafoglio XStream™
Eccellente efficienza in raffreddamento e riscaldamento, diverse opzioni per il refrigerante e la più ampia copertura sul mercato in termini di potenzialità
Bruxelles, 20 febbraio 2019 – Trane ®, fornitore leader a livello globale nel campo delle soluzioni e dei servizi per la climatizzazione da interni e marchio di Ingersoll Rand, amplia il suo portafoglio XStream™ e introduce nuovi refrigeratori raffreddati ad acqua e pompe di calore acqua-acqua di media potenzialità. Le nuove soluzioni vengono fornite con tre opzioni di refrigerante per soddisfare i requisiti di sostenibilità ed efficienza delle applicazioni di raffreddamento di tipo comfort e industriali.
I nuovi prodotti XStream RTWF coprono potenzialità tra 340 e 920 chilowatt (kW) e comprendono modelli progettati con i refrigeranti a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP) R-513A e R-1234ze. L'impiego del refrigerante R-1234ze, con GWP inferiore a 1, consente all'unità XSTREAM RTWF di fornire una potenzialità termica fino a 80 °C, il che la rende un'alternativa ideale ai sistemi di riscaldamento tradizionali a combustibili fossili e una soluzione di raffreddamento e riscaldamento sicura e sostenibile.
Con le nuove aggiunte al portafoglio, i refrigeratori a vite e le pompe di calore XStream offrono ai clienti opzioni versatili, efficienti e sostenibili con potenze da 340 a 3.700 kW, la più ampia copertura sul mercato in termini di potenzialità.
"La diversificazione del portafoglio Trane XStream offre ai nostri clienti una serie di scelte di primo livello in grado di soddisfare le loro esigenze in termini di efficienza e sostenibilità per le applicazioni di raffreddamento e riscaldamento di tipo comfort e industriali", ha detto Jose La Loggia, vicepresidente e direttore generale di Trane in Europa, Medio Oriente e Africa. "I proprietari di edifici che guardano al futuro e sono alla ricerca di un investimento sostenibile saranno soddisfatti delle potenzialità e dell'efficienza raggiungibili con la tecnologia Trane XStream, combinata con la flessibilità delle diverse opzioni di refrigerante".
Le caratteristiche di progettazione dei refrigeratori e delle pompe di calore XStream li rendono adatti ad ambienti interni critici come centri di elaborazione dati, ospedali, grandi edifici ad uso uffici o applicazioni di processo industriali. Con queste soluzioni si ottiene un'efficienza ottimale con una carica di refrigerante minima, senza compromessi in termini di affidabilità, grazie alle seguenti caratteristiche:
- Scambiatori di calore con un'efficienza di massimo livello nel settore
- Evaporatore brevettato Trane a bassa carica di refrigerante (CHIL)
- Compressori centrifughi a vite e ad alta velocità con cuscinetti magnetici oil-free
- Compatibilità completa per l'impiego della portata variabile, per ridurre il consumo energetico e aumentare l'efficienza del sistema
- Funzione Trane Adaptive Control™ con algoritmi brevettati leader del settore e funzionalità diagnostiche multiple
I prodotti Trane XStream con refrigerante a basso GWP fanno parte del portafoglio di prodotti EcoWise di Ingersoll Rand, progettato per ridurre l'impatto ambientale grazie all'impiego di refrigeranti di nuova generazione a basso GWP e all'elevata efficienza di funzionamento.
Per maggiori informazioni sul portafoglio completo di soluzioni Trane, visitare il sito Trane.eu.
# # #
Informazioni su Ingersoll Rand
Ingersoll Rand (NYSE:IR) è leader mondiale nella creazione e nel mantenimento di ambienti sicuri, confortevoli ed efficienti nel settore commerciale, residenziale e industriale. Il nostro personale e la nostra gamma di marchi, tra cui Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® e Trane®, collaborano per migliorare la qualità e il comfort nelle abitazioni e negli edifici, nel trasporto e nella conservazione di alimenti e merci deperibili, per rendere sicure le abitazioni e le proprietà commerciali, nonché per aumentare la produttività e l'efficienza industriale. Le soluzioni Trane migliorano gli ambienti interni offrendo un'ampia gamma di sistemi di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione efficienti dal punto di vista energetico, servizi di costruzione e outsourcing, assistenza ricambi e controllo avanzato. Ingersoll Rand è un'azienda globale che si pone l'obiettivo di adottare pratiche aziendali sostenibili sia internamente sia nei confronti dei nostri clienti. Per ulteriori informazioni visitare www.ingersollrand.com o www.trane.com.