Nuove pompe di calore aria-acqua Trane Sintesis™ Advantage CXAF: prestazioni migliorate e range operativo più ampio
Le nuove pompe di calore CXAF ampliano l'applicazione geografica di questa soluzione basata su energia rinnovabile, rispondendo ai requisiti stagionali di riscaldamento di spazi per applicazioni residenziali
Bruxelles, 9 febbraio 2021 - Trane®, fornitore leader a livello globale di soluzioni e servizi per il comfort ambientale e marchio di Trane Technologies, ha annunciato oggi la nuova gamma aggiornata di pompe di calore aria-acqua Sintesis™ Advantage, che risponde alla richiesta di soluzioni a basso impatto ambientale per applicazioni stagionali di riscaldamento e raffreddamento.
Grazie all'energia proveniente dall'aria ambiente, con emissioni zero di gas serra (GHG), le nuove pompe di calore aria-acqua Sintesis™ Advantage CXAF offrono una risposta ai fabbisogni di riscaldamento di ambienti tradizionalmente ad elevato impatto ambientale, basata su energia rinnovabile e sono adatte a sostituire le caldaie funzionanti con combustibili fossili per applicazioni di condizionamento.
Le nuove pompe di calore Sintesis™ Advantage CXAF offrono campi operativi al vértice del settore ed erogano acqua a temperature superiori, con aria esterna più fredda rispetto ai modelli precedenti. I nuovi modelli sono stati ottimizzati per applicazioni a carico parziale e garantiscono un coefficiente di prestazione (COP) migliorato fino al 10%, congiuntamente ad un aumento del coefficiente di prestazione stagionale (SCOP) fino al 15%, con stessi ingombro e peso dei modelli precedenti.
Per esigenze di raffreddamento di ambienti, le nuove pompe di calore Sintesis™ Advantage CXAF possono essere combinate con un sistema di recupero di calore integrato, permettendo agli utenti di riutilizzare il "calore libero" in applicazioni a carico térmico ridotto, quali riscaldamento di piscine, post-riscaldamento con deumidificazione e numerose altre, garantendo nel contempo la climatizzazione degli spazi.
Jose La Loggia, presidente di Trane in Europa, Medio Oriente e Africa : L'innovazione per noi di Trane inizia dalla comprensione del fabbisogno. In un edificio il riscaldamento costituisce di gran lunga il fabbisogno più dispendioso in termini di energia nell'ambito di un sistema di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (HVAC). Oltre metà di questo fabbisogno è destinato al riscaldamento degli spazi per assicurare il comfort di edifici, abitazioni, fabbriche, scuole e ospedali. È un'esigenza destinata a crescere di pari passo con l'incremento del tasso di urbanizzazione e con il maggior numero di persone che passa più tempo in spazi chiusi. Trane risponde rimanendo fedele al suo percorso di "Elettrificazione del riscaldamento". Le nuove pompe di calore Sintesis™ Advantage CXAF ampliano i campi operativi e rispondono alla richiesta espressa da proprietari ed inquilini di sistemi di riscaldamento e raffreddamento basati su energia rinnovabile che siano efficienti, affidabili e flessibili anche a basse temperature ambiente.
# # #
Informazioni su Trane
Marchio di Trane Technologies (NYSE: TT), Trane è un leader nell'innovazione a livello globale che opera nella creazione di ambienti interni confortevoli ed efficienti dal punto di vista energetico per applicazioni commerciali e residenziali. Per ulteriori informazioni visitare www.trane.eu o www.tranetechnologies.com.