Trane lance le nouveau modèle Sintesis™ Advantage CXAF HEat Pompes à chaleur air-eau
Trane®, principal fournisseur mondial de solutions et de services de confort intérieur et marque d'Ingersoll Rand, présente un nouveau modèle de pompe à chaleur air-eau CXAF HEat (High Efficiency, rendement élevé) qui enrichit la plateforme Sintesis™ éprouvée de grands refroidisseurs à condensation par air à rendement élevé.
Avec une puissance calorifique comprise entre 270 et 700 kilowatts (kW), la nouvelle unité CXAF HEat est dotée d'un échangeur de sous-refroidissement qui augmente la puissance calorifique sans augmentation significative de la consommation énergétique par rapport au modèle SE (rendement standard). En même temps, elle délivre une pleine charge et un rendement saisonnier améliorés en mode Chauffage avec le même encombrement et le même niveau acoustique.
L'unité CXAF peut fonctionner jusqu'à -15 °C et produire une eau chaude à 45 °C sans nécessiter de système de chauffage auxiliaire. Parfaitement adaptées à la plupart des climats européens, elles constituent une alternative plus fiable et plus efficace aux chaudières à gaz ou à combustible.
Sai Srikanth Pinisetti, ingénieur responsable pour Trane Europe : « La gamme Sintesis CXAF est le résultat de notre conviction pour l'électrification du chauffage comme une manière de compenser l'utilisation des carburants fossiles pour le chauffage et contribue essentiellement à l'échelle mondiale dans la résolution du changement climatique et la réduction de l'empreinte carbone. En enrichissant notre gamme avec le nouveau CXAF HEat, nous continuons d'offrir à nos clients des options pour le développement durable et un meilleur rendement, ce qui participe à notre volonté de réduire l'intensité énergétique à travers le monde.
Les clients du CXAF de Trane peuvent tirer profit de :
- Refroidissement ou chauffage en un seul système - la technologie réversible diminue les coûts d'installation et de fonctionnement en répondant aux demandes pour l'été et l'hiver avec une unité unique.
- Des plages de fonctionnement jusqu'à -15 °C en mode Chauffage et jusqu'à 52 °C en mode Refroidissement faisant de ce modèle une unité adaptée aux applications industrielles et de confort.
- Une large gamme de configurations au choix, alliant faible nuisance sonore et rendement élevé de manière à réduire le coût total de possession.
- Un choix de trois niveaux d'atténuation sonore pour répondre aux exigences des environnements même les plus sensibles au bruit.
- Interfaces communicantes SmartCom LonTalk®, BACnet® et Modbus.
Ces unités atteignent des niveaux de rendement saisonnier en mode Chauffage inégalés (classe Eurovent A), supérieurs aux exigences réglementaires minimales. Toutes les unités de la gamme Trane Sintesis Advantage sont conformes à la directive ErP 2009/125/CE adoptée par le Parlement européen qui régit l'ensemble des règlementations en matière d'écoconception.
Pour tout complément d'informations sur la gamme complète de refroidisseurs et de pompes à chaleur Trane Sintesis, consultez le site Trane.eu.
# # #
À propos d'Ingersoll Rand
Ingersoll Rand (NYSE:IR) est un leader mondial de la création et du maintien d’environnements sûrs, confortables et efficaces sur les marchés commercial, résidentiel et industriel. L'alliance de nos salariés et de nos marques, telles que Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® et Trane®, contribue à améliorer la qualité de l'air et le confort dans les habitations et les bâtiments, à transporter et à assurer la protection des aliments et denrées périssables, ainsi qu'à augmenter l'efficacité et la productivité industrielles. Les solutions Trane optimisent les environnements intérieurs grâce à un large portefeuille de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation écoénergétiques, de services de sous-traitance et de gestion des bâtiments, de solutions d'assistance pour les pièces détachées et de systèmes perfectionnés de commande. Ingersoll Rand s’engage à utiliser des pratiques commerciales durables au sein de l’entreprise et pour nos clients. Pour tout complément d’informations, consultez le site www.ingersollrand.com ou www.trane.eu.