Bessere Innenraumqualität und mehr Wohlbefinden in Gebäuden: TRANE Wellsphere ™
Ganzheitlicher Ansatz zur Optimierung der Innenraumqualität mit den
Produkten und Dienstleistungen des Wellsphere™-Portfolios
Brüssel, 1. September 2021 – TRANE®, weltweit führender Anbieter von Komfortlösungen und Dienstleistungen in Innenräumen und eine Marke von TRANE Technologies, stellt Wellsphere™ vor. Das ist ein neues ganzheitliches Produkt- und Dienstleistungsportfolio zur Optimierung der Innenraumqualität (IEQ) von Gebäuden. Wellsphere bietet individuelle Lösungen für den Betrieb und die Nutzer in Gebäuden. Dabei konzentriert TRANE sich auf die beiden Hauptelemente der Innenraumqualität: die Luftqualität (IAQ) und der thermische Komfort – jeweils mit Blick auf das Wohlbefinden der Gebäudenutzer, der Energieeffizienz und wirtschaftliche Aspekte. „Die COVID-19-Pandemie hat uns allen gezeigt, dass die Gesundheit und das Wohlbefinden der Gebäudenutzer wesentlich für den Wert einer Immobilie sind. Die Menschen achten stärker als bisher auf die Raumluft. Immoblieneigentümer müssen stärker als je zuvor auf das Wohlergehen der Bewohner achten“, sagt Guido De Sanctis, Service Business Leader bei TRANE Europe. „Wenn Gebäudeeigentümer die Bedürfnisse ihrer Bewohner erfüllen möchten, bietet TRANE Wellsphere ihnen dazu ein ganzheitliches Instrumentarium. Die Lösungen verbessern die Luftqualität in Innenräumen ohne negative Auswirkungen auf Umwelt, Energieeffizienz und Betriebskosten. Unser Anspruch ist es, die Innenumgebung zu verbessern - ohne die Außenumgebung zu belasten.“ Gebäudeeigentümer, Bauunternehmer, Ingenieure und andere Fachleute sollen mit Wellsphere die richtigen Entscheidungen und Investitionen in Bezug auf das Raumklima treffen können. Dafür gehören zum Portfolio umfassende IEQ-Lösungen: Bewertung Eine faktenbasierte, datengesteuerte Analyse der IAQ von Gebäuden, die sich auf die wichtigsten Faktoren für die Luftqualität konzentriert: Gebäudelüftung, Feuchtigkeitskontrolle, Filterung und saubere Luft. Mit den Bewertungsprozessergebnissen gibt es Empfehlungen und umsetzbare Strategien für Verbesserungen. So können Kunden die neuesten Branchenempfehlungen für den Betrieb von HLK-Systemen erfüllen. Optimierung Zu Wellsphere gehören fest installierte oder Mietlösungen für kleine und große Flächen, basierend auf den Bewertungsergebnissen und Bauzielen: - Raumluft- und Oberflächenreinigungstechnologie Synexis®, trockenes Wasserstoffperoxid (DHP™) und AirXPro Luftreiniger - Spezielle Lösungen zur Luftreinigung in Fabriken einschließlich HEPA-Filtration, keimtötendes ultraviolettes Licht, ein photokatalytischer Oxidationsprozess (PCO) sowie maßgeschneiderte, modulare Produkte, um die spezifischen IAQ-Anforderungen von Gebäuden zu erfüllen. - TRANE Frischluftversorgungssysteme: Luftbehandlungsgeräte, Wärmepumpen und Airfinity-Dachsysteme. Überwachung Integrierte Gebäudesteuerungen, eigenständige IoT-Technologien und eine Reihe von Services liefern Echtzeitdaten, Analysen und umsetzbare Erkenntnisse für eine optimale IEQ. Die Überwachung gibt Einblicke in die IAQ des Gebäudes, einschließlich luftgetragener Schadstoffe wie Feinstaub (PM), gesamte flüchtige organische Verbindungen (tVOC), Kohlenmonoxid und Kohlendioxid. Mit TRANE Connected Services analysieren Gebäudeexperten und Energieingenieure von TRANE das Daten- und Geräteverhalten im Kontext des Gesamtsystems und seiner Optimierungsmöglichkeiten. „Für TRANE ist jedes Gebäude einzigartig und verdient daher auch einen individuellen Ansatz. Es gibt einfach keine universelle Lösung, die den Anforderungen jedes Raumes gerecht wird“, sagt De Sanctis. „Unsere Ingenieure und Techniker entwickeln maßgeschneiderte Lösungen basierend auf den einzigartigen Anforderungen eines Gebäudes. Ganz gleich, ob sie sich für eine fest installierte oder eine Mietlösung entscheiden: Mit Wellsphere können Gebäudeeigentümer und -betreiber eine fundierte Entscheidung treffen und in Optimierungen investieren, die das beste Ergebnis für die Gebäudenutzer und die größten Renditen für die Betreiber liefern.“ |
|
Weitere Informationen zu TRANE Wellsphere und dem vollständigen Lösungsportfolio von TRANE finden Sie unter www.TRANE.eu. Weitere Informationen von TRANE Technologies zur Verbesserung der Innenraumqualität finden Sie hier:
|
Über TRANE
TRANE – by TRANE Technologies (NYSE: TT ist ein globaler Klima-Innovator. TRANE sorgt mit seinen Anlagen und Maschinen für komfortable, energieeffiziente Innenumgebungen bei gewerblichen und privaten Anwendungen.
Weitere Informationen unter www.TRANE.eu und www.TRANEtechnologies.com