Trane stellt neue luftgekühlte Wasserkühlmaschinen der Sintesis™-Baureihe vor, die für eine deutliche Reduktion des Energieverbrauchs und des Treibhausgasausstoßes stehen.
Die neuen Maschinen verfügen über marktführende EER- und ESEER-Bewertungen und nutzen im Rahmen des EcoWise™-Produktportfolios von Ingersoll Rand® das Kältemittel der nächsten Generation (EER = Energy Efficiency Ratio und ESEER = European Seasonal Energy Efficiency Ratio).
Brüssel, 9. Mai 2016 – Trane, ein führender Anbieter von Kältemaschinen und –Dienstleistungen, eine Marke von Ingersoll Rand, bietet europäischen Gebäudeeigentümern durch die Einführung von Sintesis™ eXcellent jetzt eine zusätzliche Auswahl, damit die individuellen Anforderungen an die Energieeffizienz, den Gebäudekomfort und die Prozesskühlung noch besser erfüllt werden können.
Bei Trane eXcellent handelt es sich um eine neue Modellreihe innerhalb der luftgekühlten Sintesis-Wasserkühlmaschinen. Als Teil des EcoWise™-Produktportfolios von Ingersoll Rand wurden sie mit Kältemittel der nächsten Generation mit geringem Treibhauspotenzial (GWP) und einem hocheffizienten, nachhaltigen Betrieb für geringe Umweltauswirkungen konzipiert.
„Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanlagensysteme (HLK) gehen mit wichtigen langfristigen Investitionen einher, die den Kohlendioxidausstoß (CO2) eines Gebäudes deutlich verringern und die Effizienz verbessern können“, so Jose La Loggia, Konzernleiter von Trane in Europa. „Für Gebäudebesitzer spielen bei der Entscheidung für ein HLK-System nicht mehr nur der Energieverbrauch und die Effizienz der Maschine eine Rolle, es stellt sich auch die wichtige Frage zu den Umweltauswirkungen des Systems. Bei unseren Lösungen können die Kunden ganz unbesorgt sein: Unsere Systeme erfüllen oder übertreffen die Vorgaben zu Effizienz ,Treibhauspotenzial (GWP) und Umweltauswirkungen.“
Das neue Modell eXcellent eignet sich für das Kältemittel der nächsten Generation Honeywell Solstice® ze (R1234ze), dessen Treibhauspotenzial beim Einsatz in dieser Maschine kleiner als eins ist. In der eXcellent-Produktreihe kommen neben Energiesparoptionen wie die partielle oder vollständige freie Kühlung auch die effizientesten Wärmetauscher zum Einsatz. Mit einem Leistungsspektrum von 500 kW bis 1260 kW eignen sich die eXcellent-Modelle für kritische Nutzung wie Rechenzentren, Krankenhäuser ,große Bürogebäude sowie industrielle Prozesse.
Durch die Einführung der Trane eXcellent-Reihe löst Ingersoll Rand einen Teil seines Klimaschutzversprechens ein, in dessen Rahmen das Unternehmen die Energieeffizienz deutlich erhöhen und die Umweltauswirkungen durch den Geschäftsbetrieb und das Produktportfolio bis zum Jahr 2020 verringern möchte. Diese neue Lösung übertrifft die derzeitigen Anforderungen der F-Gas-Verordnung und unterstützt Kunden dabei, ihre CO2-Emissionen durch den Einsatz von extrem effizienten Systemen – mit Netto-ESEER-Werten von 5,71 und Netto-EER-Werten von 3,88 – sowie das Kältemittel Honeywell Solstice® ze (R1234ze) zu reduzieren.
Die neuen Wasserkühlmaschinen benötigen aufgrund der Microchannel-Verflüssigerregister und der kompakten, leistungsstarken, integrierten Konstruktion des Verdampfers (high-performance, integrated, low charge (CHIL), bereits aus der Trane Sintesis-Familie bekannt) mit geringerenKältemittelfüllmengen, weniger Kältemittel als die traditionelle Rohr-/Lamellen- und überflutete Wärmetauschertechnologie.
Trane stellt neue Produkte innerhalb luftgekühlter Wasserkühlmaschinen der Sintesis™-Reihe vor, die für eine deutliche Reduktion des Energieverbrauchs und Treibhausgasausstoßes stehen
Über unser Klimaschutzengagement
Im September 2014 hat Ingersoll Rand seine Klimaschutzziele bekannt gegeben – einen Plan mit dessen Hilfe wir unsere Energieeffizienz und deren Auswirkungen auf die Umwelt- unsereGeschäftstätigkeit und unserer Produkte bis 2030 (mit ersten Meilensteinen die für 2020 geplant sind) erheblich verbessern und eine nachhaltige Zukunft schaffen wollen.
Unser Klimaschutzengagement hat folgende Zielsetzungen:
- Bis 2020 eine Verringerung der kältemittelbezogenen Treibhausgasemissionen der Produkte des Unternehmens um 50 Prozent und Einsatz von Kältemittelalternativen mit geringerem Treibhauspotenzial im gesamten Produktportfolio bis 2030;
- Investition von 500 Mio. US-Dollar in die produktbezogene Forschung und Entwicklung innerhalb der nächsten fünf Jahre, um den Ausstoß von Treibhausgasen langfristig zu reduzieren
- Bis 2020 Reduzierung der im Rahmen des Unternehmensbetriebs anfallenden Treibhausgasemissionen um 35 Prozent.
Bis heute konnte durch das Klimaschutzengagement von Ingersoll Rand der weltweite Ausstoß um 2 Millionen Tonnen CO2e verringert werden. Diese Zahl entspricht dem jährlichen CO2-Ausstoß durch den Energieverbrauch von über 270.000 Haushalten oder mehr als 953 Millionen kg verbrannter Kohle. Bis zum Jahr 2030 möchte das Unternehmen den Kohlendioxidausstoß um 50 Millionen Tonnen verringern.
Weitere Informationen zum Engagement für den Klimaschutz von Ingersoll Rand finden Sie auf unserer Website.
# # #
Über Ingersoll Rand und Trane
Ingersoll Rand (NYSE: IR)
fördert die Lebensqualität durch die Schaffung komfortabler,
nachhaltiger und effizienter Umgebungen. Unsere Mitarbeiter und
Marken – darunter Club
Car®, Ingersoll
Rand®, Thermo
King® und Trane® – tragen gemeinsam
dazu bei, die Qualität und Behaglichkeit der Luft in Häusern und
Gebäuden, den Transport und Schutz von Nahrungsmitteln bzw.
verderblichen Waren sowie die Produktivität und Effizienz
industrieller Prozesse zu steigern. Wir sind ein
13-Milliarden-$-Weltunternehmen, das sich zu nachhaltigem Fortschritt
und dauerhaftem Erfolg verpflichtet hat. Die Lösungen von Trane, die
ein breit gefächertes Sortiment an energieeffizienten Heizungs-,
Lüftungs- und Klimaanlagen, Haustechnik und Bauleistungen,
Ersatzteilbetreuung und moderne Kontrollsysteme umfassen, optimieren
das Raumklima. Weitere Informationen finden Sie unter www.ingersollrand.com oder trane.com.