Trane erweitert Sintesis Advantage™ Portfolio an luftgekühlten Geräten um neue hocheffiziente CXAF-Wärmepumpen

Die neuen Wärmepumpen der Serie Sintesis™ Advantage erfüllen die saisonale Nachfrage nach Kühl- und Heizleistung mit flexiblen Konfigurationen, mit denen die Effizienz um bis zu 20 Prozent erhöht werden kann.

Brüssel, 13. Dezember 2018 – Trane®, einer der weltweit führenden Anbieter von Komfortlösungen und -dienstleistungen für Gebäude und eine Marke von Ingersoll Rand, führt die CXAF ein, eine neue Reihe an großen hocheffizienten luftgekühlten Wärmepumpen im Sintesis™ Advantage Portfolio. Die neuen Geräte können dank erstklassiger Effizienz den Kühl- und Heizbedarf von mittelgroßen bis großen Gewerbegebäuden abdecken.

„Durch das neue Modell CXAF möchten wir die luftgekühlte Wärmepumpentechnologie erschwinglicher machen und die Elektrifizierung von Gebäudeheizungen voranbringen, um den Einsatz von fossilen Brennstoffen für Heizungen zu verringern und somit die CO2-Emissionen zu senken“, so Jose La Loggia, Vizepräsident und Geschäftsführer von Trane in Europa. „Diese neue Wärmepumpe passt hervorragend zur Innovationsstrategie, unseren Kunden mehr Optionen für Nachhaltigkeit und bessere Effizienz, ohne Kompromisse bei der Qualität oder Zuverlässigkeit, zu bieten.“

Die neuen luftgekühlten Wärmepumpen CXAF der Reihe Sintesis Advantage sind jetzt in ganz Europa mit einem Leistungsspektrum von 280 bis 700 Kilowatt (kW) erhältlich und bieten im Vergleich zu den Vorgängermodellen einen größeren Betriebsbereich. Die CXAF kann bei Temperaturen bis zu -15 °C betrieben werden und erzeugt Warmwasser mit 40-45 °C ohne eine Zusatzheizung, wodurch sie für die meisten europäischen Klimazonen geeignet ist und eine zuverlässigere und effizientere Alternative zu Gas- oder Brennstoffkesseln darstellt.

Dank kompakter und modularer Gestaltung, basierend auf der Sintesis-Plattform und umkehrbarer Technologie, kann das Gerät in den Sommermonaten auch als Wasserkühlmaschine eingesetzt werden. Dies verringert die Anzahl erforderlicher Geräte in einem Gebäude und senkt die Installations-, Wartungs- und Lebenszykluskosten.

Die Sintesis Advantage CXAF bietet Kunden im Vergleich zum Vorgängermodell mehr Konfigurationsoptionen. Kunden können nun zwischen Ventilatoroptionen und Geräuschdämpfungspaketen wählen und so die richtige Entscheidung hinsichtlich Kosten, Effizienz und Geräuschpegel treffen – ein ganz auf ihre Anwendung zugeschnittenes System.

Die Geräte bieten eine erstklassige Effizienz gemäß Eurovent-Klasse A bei Heizung und saisonaler Effizienz und übertreffen sogar die gesetzlichen Mindestanforderungen. Die CXAF HEat-Version (hohe Effizienz) ist mit einem modernen Gas-Wärmetauscher in der Saugleitung ausgestattet, der die Wärmeleistung praktisch ohne Auswirkungen auf den Energieverbrauch erhöht und sowohl im Voll- als auch Teilllastbetrieb eine 20 Prozent höhere Effizienz ermöglicht als Vorgängermodelle.

Alle Geräte des Sintesis Advantage-Portfolios von Trane sind mit allen geltenden Ökodesign-Vorschriften der EU unter der ErP-Rahmenrichtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments konform.

Nähere Informationen zum vollständigen Trane Sintesis-Portfolio an Wasserkühlmaschinen finden Sie auf Trane.eu.

# # #

Über Ingersoll Rand

Ingersoll Rand (NYSE:IR) ist weltweit führend bei der Schaffung und Aufrechterhaltung sicherer, komfortabler und energieeffizienter Umgebungen in Gewerbe-, Wohnungsbau- und Industrieobjekten. Unsere Mitarbeiter und Marken — dazu gehören Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® und Trane® — arbeiten gemeinsam an der ständigen Verbesserung des Raumkomforts in Wohnungen und Gebäuden, sie transportieren und bewahren Lebensmittel und verderbliche Waren, sie schützen Privathäuser und gewerbliche Gebäude und sie steigern die Produktivität und Effizienz industrieller Prozesse. Lösungen von Trane, die ein breit gefächertes Sortiment an energieeffizienten Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, Haustechnik und Bauleistungen, Ersatzteilbetreuung und moderne Kontrollsysteme umfassen, optimieren das Raumklima. Ingersoll Rand, ein weltweit tätiges Unternehmen mit 14 Mrd. US$ Umsatz, unterstützt nachhaltige Geschäftspraktiken bei sich und bei seinen Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.ingersollrand.com oder www.trane.com.