Erneuerbar, effizient und flexibel heizen und kühlen – selbst bei sehr niedrigen Umgebungstemperaturen: die neuen Wärmepumpen von Trane.
Mit den neuen Sintesis™ Advantage CXAF-Wärmepumpen können Kunden in weiten Teilen der Welt ohne Treibhausgase saisonal heizen und kühlen.
Brüssel, 9. Februar 2021 - Trane®, einer der weltweit führenden Anbieter von Komfortlösungen und Dienstleistungen für Gebäude, stellt eine innovative Weiterentwicklung seiner Sintesis™ Advantage Luft/Wasser-Wärmepumpen vor.
In dem sie die Energie der Umgebungsluft nutzen, stoßen die neuen Sintesis™ Advantage CXAF selbst keine Treibhausgase aus. Eine nachhaltige und saubere Alternative zu klassischen Raumheizungen, die auf Basis fossiler Energieträger arbeiten.
Der Betriebsbereich der neuen Sintesis™ Advantage CXAF-Wärmepumpen ist im Vergleich zu den Vorgängermodellen noch einmal größer geworden: Bei niedrigeren Außenlufttemperaturen können jetzt höhere Wassertemperaturen erzeugt werden. Optimiert für den Teillastbetrieb bieten die neuen Modelle einen um bis zu 10 % besseren Leistungskoeffizienten (COP) und einen um bis zu 15 % höheren saisonalen Leistungskoeffizienten (SCOP). Das sind Werte, die bisher nicht realisierbar waren.
Wärme, die während der Raumkühlung gewonnen wird, kann mit den neuen CXAF-Wärmepumpen energiesparend und ohne Mehrkosten direkt genutzt werden. Zum Beispiel zur Wiedererwärmung von Swimmingpools, oder Entfeuchtung nach dem Heizen.
Jose La Loggia, Präsident von Trane in Europa, Naher Osten und Afrika : „Die Kundenbedürfnisse verstehen: Das ist seit jeher der Ausgangspunkt für Innovationen bei Trane. Menschen verbringen immer mehr Zeit in Gebäuden im urbanen Raum. Deren Bedarf nach Heizung, Kühlung und Lüftung steigt. Unsere Lösungen erfüllen diesen Bedarf nicht nur, sie arbeiten dabei besonders energieeffizient und klimaschonend. So zeigen wir mit unseren innovativen Sintesis™ Advantage CXAF-Wärmepumpen unser Engagement für die nachhaltige „Elektrifizierung der Heizung“ ohne fossile Brennstoffe.“
# # #
Über Trane
Trane, eine Marke der Trane Technologies (NYSE: TT), entwickelt als globaler Klima-Innovator komfortable, energieeffiziente Umgebungen für Innenräume im gewerblichen und privaten Bereich. Weitere Informationen unter www.trane.eu und www.tranetechnologies.com.