Компания Trane представляет новую серию воздухоохлаждаемых чиллеров Sintesis™, обеспечивающих значительное снижение энергопотребления и выбросов парниковых газов

Новая серия предлагает лучшие в отрасли значения коэффициента использования энергии (EER) и Европейского сезонного показателя энергоэффективности (ESEER). Он разработан для использования хладагента нового поколения и является частью портфеля продукции EcoWise™ компании Ingersoll Rand®.

Брюссель, 9 мая 2016 г. Компания Trane, ведущий международный поставщик решений и услуг по созданию комфортного микроклимата в помещениях и бренд Ingersoll Rand, теперь предлагает владельцам зданий дополнительные варианты для удовлетворения их требований к эффективности энергопотребления, уровню комфорта в зданиях и в технологических процессах благодаря внедрению модельного ряда Sintesis ™ eXcellent в Европе.

Trane eXcellent — это новый модельный ряд в ассортименте воздухоохлаждаемых чиллеров Sintesis и часть продукции EcoWise™ компании Ingersoll Rand, разработанной для снижения уровня воздействия на окружающую среду за счёт применения хладагентов нового поколения с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) и высокоэффективной эксплуатации.

«Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (СВКВ) — это важные долгосрочные инвестиции, которые могут значительно снизить выбросы двуокиси углерода (CO2) в здании и повысить эффективность, — сказал Хосе Ла Лоджия (Jose La Loggia), генеральный директор компании Trane в Европе. —  Когда владельцы зданий принимают решение о покупке системы, они думают не только об энергоэффективности и эффективности эксплуатации. Всё чаще перед ними встаёт важный вопрос о воздействии системы на окружающую среду. Мы разрабатываем решения, которые дают нашим клиентам спокойствие и уверенность в том, что наши конструкции не только отвечают требованиям в отношении производительности и ПГП, но и превосходят их, и это позволяет уменьшить воздействие на окружающую среду».

Новая модель eXcellent использует хладагент нового поколения Honeywell Solstice® ze (R1234ze), имеющий величину ПГП меньше единицы. Модельный ряд eXcellent также использует наиболее эффективные теплообменники, предлагаемые на рынке, вместе с дополнительными опциями энергосбережения, такими как частичное и полное естественное охлаждение. Модельный ряд eXcellent с мощностью в диапазоне от 500 до 1260 кВт подходит для помещений, где важно строгое соблюдение параметров окружающей среды — таких как центры обработки данных, больницы, крупные офисные здания и технологические процессы в промышленности.

Внедрение модельного ряда eXcellent компании Trane является вкладом в обязательства компании Ingersoll Rand по значительному повышению эффективности энергопотребления, а также по уменьшению неблагоприятного воздействия деятельности и ассортимента продукции на климат к 2020 году. Это новое решение превосходит действующие требования законодательства о фторсодержащих газах и помогает клиентам сократить выбросы CO2 за счёт комбинации чрезвычайно высоких величин производительности, достигающих 5,71 для чистого Европейского сезонного показателя энергоэффективности (ESEER) и 3,88 для чистого коэффициента использования энергии (EER), а также благодаря использованию хладагента Honeywell Solstice® ze (R1234ze).

Новые чиллеры используют меньше хладагента, чем традиционные трубчато-пластинчатые и затопленные теплообменники, за счёт конструкции с микроканальным теплообменником конденсатора и компактной конструкции высокоэффективного испарителя, требующего меньшего объёма хладагента (CHIL), известной по ассортименту Sintesis компании Trane.

 

Компания Trane представляет новый модельный ряд в ассортименте воздухоохлаждаемых чиллеров Sintesis™, обеспечивающих значительное снижение энергопотребления и выбросов парниковых газов (продолжение)

 

О наших обязательствах в отношении климата

В целях построения экологически устойчивого будущего компания Ingersoll Rand объявила в сентябре 2014 года о своих принципиальных обязательствах в отношении климата. Это план действий по значительному повышению эффективности энергопотребления, а также по уменьшению неблагоприятного воздействия нашей деятельности и ассортимента нашей продукции на климат к 2030 году (с промежуточными целями на 2020 год).

Наши обязательства в отношении климата включают следующее:

  • сократить уровень выбросов парниковых газов (GHG), связанных с хладагентом, для продукции компании на 50 процентов к 2020 году и внедрить альтернативы с более низким ПГП для всего ассортимента продукции к 2030 году;
  • вложить 500 млн долларов в научно-исследовательские работы по совершенствованию продукции в ближайшие пять лет с целью долгосрочного сокращения выбросов парниковых газов; а также
  • сократить выбросы парниковых газов, связанные с деятельностью компании, на 35 процентов к 2020 году.

К настоящему времени общие обязательства компании в отношении климата позволили избежать выброса приблизительно 2 миллионов метрических тонн CO2e глобально, что соответствует годовым выбросам CO2 от энергопотребления более чем 270 000 тысячами домов или при сжигании более 900 тысяч тонн угля. К 2030 году ожидается уменьшение экологических последствий деятельности компании на 50 миллионов метрических тонн.

Дополнительная информация об обязательствах компании Ingersoll Rand в отношении климата представлена на нашем веб-сайте.

# # #

О компаниях Ingersoll Rand и Trane
Ingersoll Rand (NYSE: IR) повышает качество жизни, создавая и поддерживая безопасные, комфортабельные и эффективные условия. Наши сотрудники и наши товары под общими торговыми марками, в том числе Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® и Trane®, содействуют повышению качества и уровня комфорта, когда речь идёт о воздухе в жилых помещениях и зданиях, транспорте, защите продуктов питания и скоропортящихся товаров, а также повышению промышленной производительности и эффективности. Ingersoll Rand — это международный бизнес стоимостью 13 миллиардов долларов, основанный на концепции мира стабильного прогресса и надёжных результатов. Решения компании Trane по улучшению условий в помещениях предлагают широкий выбор энергоэффективных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, строительных и подрядных услуг, поддержку по запчастям и упреждающее регулирование. Подробную информацию можно найти на веб-сайте www.ingersollrand.com или trane.com.