Trane étend XStream™, sa gamme de refroidisseurs à condensation par eau, avec un modèle à haut rendement et à faible incidence sur l'environnement.

eXcellent, le nouveau modèle de la gamme XStream offre des rendements extrêmes et dépasse les exigences de la loi sur les gaz fluorés avec l'utilisation du fluide frigorigène R-1234ze à potentiel de réchauffement global (PRG) pratiquement nul.

6 avril 2017, Bruxelles – Trane, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions et services de confort intérieur, et une marque d'Ingersoll Rand, offre désormais aux propriétaires de bâtiments tertiaires en Europe une nouvelle solution qui leur permet d'atteindre leurs objectifs de viabilité grâce à l'introduction des refroidisseurs à condensation par eau XStream™ eXcellent. Ce nouveau modèle offre aux clients une association de rendements extrêmes et de fiabilité élevée avec un faible impact environnemental.

Le nouveau modèle eXcellent fait partie de la gamme de produits EcoWise™ d'Ingersoll Rand conçue pour réduire l'impact environnemental avec des fluides frigorigènes de nouvelle génération, à faible potentiel de réchauffement global (PRG) et à haute performance de fonctionnement. Le modèle est disponible avec la dernière génération de fluide frigorigène Honeywell Solstice® ze (le R-1234ze, qui a un potentiel de réchauffement PRG inférieur à un lorsqu'il est utilisé dans cette conception).

« Trane continue d'innover avec des solutions qui respectent et dépassent les réglementations en matière d'efficacité et d'environnement et créent une tranquillité d'esprit pour les clients », a déclaré Jose La Loggia, le vice-président et le Directeur général de Trane en Europe. « Trane offre désormais le refroidisseur à condensation par eau le plus efficace du marché. Notre gamme unique et novatrice de solutions fiables et à haut rendement offre à nos clients une sélection multiple de technologies de pointe qui leur permet d'atteindre leurs objectifs environnementaux et de durabilité ».

Avec une plage de capacités allant de 290 kW à 2600 kW, la gamme XStream eXcellent est conçue pour répondre aux besoins des environnements intérieurs critiques tels que les centres de données, les hôpitaux, les grands immeubles de bureaux ou les applications de procédé industriel. Le nouveau modèle offre un rendement optimal avec une charge de fluide frigorigène minime et sans aucune concession sur la fiabilité grâce aux fonctionnalités suivantes :

  • Des échangeurs de chaleur performants
  • Un évaporateur CHIL Trane à conception brevetée
  • Des compresseurs centrifuges à grande vitesse avec paliers magnétiques sans huile
  • Deux circuits frigorifiques entièrement séparés
  • Le Trane Adaptive Control™ avec des algorithmes brevetés de pointe et des capacités de diagnostic multiples

Trane étend sa gamme de refroidisseurs à condensation par eau, XStream™, avec un modèle à haut rendement et à faible incidence sur l'environnement— 2

L'introduction de la gamme XStream eXcellent de Trane contribue à l'engagement pris par Ingersoll Rand d'augmenter de manière significative l'efficacité énergétique et de réduire l'impact environnemental de ses produits et de ses opérations d'ici 2020. La nouvelle solution dépasse les exigences de la loi relative aux gaz fluorés et aide les clients à réduire leurs émissions à effet de serre et leurs dépenses en énergie. Ce résultat est obtenu grâce à la combinaison de rendements extrêmes atteignant un rendement énergétique saisonnier européen (ESEER) de 9,3 et un rendement énergétique (EER) de 6,2, et de l'utilisation du fluide frigorigène Honeywell Solstice® ze (R-1234ze).

À propos de notre engagement pour le climat

Pour créer un avenir durable, Ingersoll Rand a annoncé son engagement climatique en septembre 2014 - une feuille de route visant à augmenter de manière significative l'efficacité énergétique et à réduire l'impact sur l'environnement de nos infrastructures et de notre gamme de produits d'ici 2030 (avec des étapes en 2020).

Notre engagement pour le climat vise à :

  • réduire de 50 % l'impact des gaz à effet de serre (GES) de nos produits, lié aux fluides frigorigènes d'ici 2020 et inclure des alternatives à plus faible potentiel de réchauffement global (PRG) dans toute notre gamme de produits d'ici 2030.
  • investir 500 millions de dollars dans la recherche et le développement liés aux produits d’ici 2020, afin de réduire à long terme les émissions de GES ; et
  • réduire de 35 % l'empreinte des GES de nos propres opérations d'ici 2020.

Jusqu'à ce jour, notre engagement pour le climat a permis d'éviter l'émission d'environ 2 millions de tonnes métriques de CO2e dans le monde, ce qui équivaut à éviter les émissions annuelles de CO₂ liées à l'énergie consommée par plus de 270 000 foyers, ou la combustion de plus de 2,1 milliards de livres de charbon. D'ici 2030, l'entreprise s'attend à réduire son empreinte carbone de 50 millions de tonnes métriques. Pour de plus amples renseignements sur l'engagement d'Ingersoll Rand pour le climat, veuillez vous rendre sur notre site Internet.

Les autres produits de Trane figurant dans la gamme EcoWise sont les refroidisseurs CenTraVac de la Series E™ destinés à l'Europe et au Moyen-orient et les refroidisseurs RTWD de la Series R™, les refroidisseurs CenTraVac™ et les refroidisseurs à condensation par eau Sinthesis™ destinés à l'Amérique du Nord. Les produits EcoWise répondent aux critères suivants :

  • Disponibles avec la dernière génération de fluides frigorigènes à faible potentiel de réchauffement global (PRG)
  • Maintiennent la sécurité et l'efficacité énergétique grâce à une conception novatrice

# # #

À propos d'Ingersoll Rand et de Trane


Ingersoll Rand (NYSE: IR) améliore la qualité de vie en créant des environnements confortables, durables et efficaces. L'alliance de nos salariés et de nos marques, telles que Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® et Trane®, contribue à améliorer la qualité de l'air et le confort dans les habitations et les bâtiments, à transporter et à assurer la protection des aliments et denrées périssables, ainsi qu'à augmenter l'efficacité et la productivité industrielles. Société internationale au chiffre d'affaires de 13 milliards de dollars, Ingersoll Rand s'engage pour un monde de progrès et de résultats durables. Les solutions Trane optimisent les environnements intérieurs avec un large éventail de systèmes pour le chauffage, la ventilation et la climatisation éco-énergétiques, de services pour les bâtiments et de solutions clés en main, de fourniture de pièces détachées et de contrôle de pointe. Pour plus d'informations, consultez le site www.ingersollrand.com ou trane.com.

 

À propos du nouveau site Internet Trane.eu

Consultez le nouveau site Internet de Trane (www.trane.eu) pour accéder facilement aux sites améliorés des pays européens. Le nouveau site Internet permet aux utilisateurs de trouver rapidement des informations techniques et pertinentes sur les produits et services de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) sur une plate-forme unique et intégrée.