Trane présente Airfinity™, une nouvelle gamme d'unités de toiture de haute performance

Une nouvelle gamme d'unités de toiture légères et compactes de Trane, conçues et fabriquées pour une installation facile et une meilleure efficacité opérationnelle et énergétique.

Bruxelles, Belgique, le 30 juin 2016.Trane, fournisseur mondial leader du confort intérieur et des solutions et de services sur mesure, marque d'Ingersoll Rand, présente Airfinity™, une nouvelle gamme complète d'unités de toiture pour le chauffage, la ventilation et la climatisation conçue pour se conformer aux prochaines règles EcoDesign de l'Union européenne, notamment la directive EcoDesign 2018, et pour réduire les coûts opérationnels et d'installation.

La gamme de nouveaux rooftop Airfinity propose un choix d'unités de chauffage, ventilation et climatisation prêtes à l'emploi et compatibles avec la technologie sans fil. Celle-ci a été conçue pour gagner du temps, réduire les coûts, et pour améliorer l'efficacité de constructions existantes en Europe qui nécessitent des solutions personnalisables afin de répondre aux besoins uniques de nombreux bâtiments commerciaux.

« Notre nouveau portefeuille de rooftop a été conçu avec la souplesse comme principale priorité. Les unités sont faciles à utiliser et permettent une installation, un fonctionnement et une maintenance simple », déclare Dominique Silva, chef de produit unitary chez Trane en Europe. « Les produits Airfinity permettent de gagner du temps et de réduire les coûts des clients au cours du processus de rénovation, particulièrement important pour les bâtiments commerciaux tels que les restaurants, les cinémas ou les supermarchés, pour lesquels le laps de temps d'installation, de maintenance ou de remplacement des équipements est très limité et ne doit pas affecter les heures d'ouverture. »

Les nouvelles unités de toiture Airfinity de Trane, allant de 40 à 250Kw, offrent de nouvelles améliorations durables qui contribuent aux économies d'énergie et à la réduction des coûts opérationnels du système. Cela comprend :

  • Un rendement saisonnier jusqu'à 3,5 fois conforme aux règles européennes 2018 (EcoDesign). Il permet d'appliquer des exigences minimales sur le rendement à charge partielle des unités de toiture.
  • Des compresseurs scroll à haut rendement qui travaillent en tandem pour de hautes performances en fonctionnement en pleine charge et à charge partielle grâce à la modulation des capacités.
  • Une technologie à vitesse variable des ventilateurs intérieurs pour un fonctionnement plus silencieux, régulier et efficace.
  • Des solutions de free-cooling et de récupération de la chaleur pour un coût total de possession réduit. Un module de récupération de la chaleur qui utilise une technologie de roue rotative de pointe avec un retour sur investissement de moins d'un an pour les applications typiques qui nécessitent l'introduction d'air frais, comme les cinémas, les restaurants, les entrepôts, etc. Conçu pour une installation prête à l'emploi, ne nécessite pas de costière supplémentaire.
  • Une meilleure qualité de l'air intérieur grâce à une filtration haute efficacité (jusqu'à F9) et une carrosserie double peaux.

# # #

À propos d'Ingersoll Rand et de Trane

Ingersoll Rand (NYSE : IR) améliore la qualité de vie en créant des environnements confortables, durables et efficaces. L'alliance de nos salariés et de nos marques, telles que Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® et Trane®, contribue à améliorer la qualité de l'air et le confort dans les habitations et les bâtiments, à transporter et à assurer la protection des aliments et denrées périssables, ainsi qu'à augmenter l'efficacité et la productivité industrielles. Société internationale au chiffre d'affaires de 13 milliards de dollars, Ingersoll Rand s'engage pour un monde de progrès et de résultats durables. Les solutions Trane optimisent les environnements intérieurs avec un large éventail de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation éco-énergétiques, de services pour les bâtiments et de solutions clés en main, de fourniture de pièces détachées et de contrôle de pointe. Pour plus d'informations, visitez le site www.ingersollrand.com ou trane.com.

 

Contact Information

Mike Hall

+32-475-343-463

MikeA.Hall@irco.com