Trane stellt die Lyra-Reihe vor, luftgekühlte Wasserkühlmaschinen und Wärmepumpen für den Innenbereich für eine höhere Energieeffizienz und Flexibilität

Die vierte Generation der luftgekühlten Wasserkühlmaschinen von Trane, Lyra, erhöht die Energieeffizienz und eignet sich hervorragend für Gebäude in Stadtzentren oder Wohngebieten mit eingeschränkter Dachfläche, Lärmschutzbeschränkungen und für geografische Regionen mit niedrigen Außenlufttemperaturen

Brüssel, 15. März 2018 – Trane®, einer der weltweit führenden Anbieter von Komfortlösungen und Dienstleistungen für Innenräume und eine Marke von Ingersoll Rand, stellt Lyra vor, neue luftgekühlte Wasserkühlmaschinen und umkehrbare Wärmepumpen für den Innenbereich.

Lyra verfügt über eine höhere Energieeffizienz als die Vorgängermodelle, einen größeren Betriebsbereich um eine größere Gebäudefläche zu versorgen, ist geräuscharm und kann bei Außenlufttemperaturen von bis zu -10 Grad Celsius betrieben werden.

„Gebäudebesitzer und Mieter wünschen sich effizientere, geräuschärmere und flexiblere Anwendungen und wir entwickeln Produkte, um diesen Anforderungen gerecht zu werden“, so Louis Rompré, Portfoliomanager bei Trane Europe. „Lyras Betriebsbereich ist deutlich größer, wodurch das System flexibel für mehrere Gebäudeanwendungen und in mehr geografischen Gebieten einsetzbar ist. Lyra verringert den Energieverbrauch, spart Kosten und senkt die Umweltbelastungen, mit der bewährten Qualität und Zuverlässigkeit von Trane.“

Lyra ist ein HLK-System für den Innenbereich, das über einen kundenspezifischen und schallgedämpften Luftkanal (zur Einhaltung von Lärmschutzvorschriften) mit der Außenseite des Gebäudes verbunden ist. Es eignet sich für Bereiche, in denen die Dachfläche oder der Dachzugang eingeschränkt ist, und verringert die Belastungen auf Bewohner und die Nachbarschaft. Die Reihe ist für Theater, Hotels oder Bürogebäude in Wohngebieten sowie Installationen konzipiert, die eine etagenweise Klimatisierung mit individueller Temperaturmessung benötigen, wie z. B. hochmoderne Wohnanlagen. Zudem eignen sich die Lyra-Maschinen von Trane dank des größeren Betriebsbereichs zum Heizen auch für Regionen mit niedrigeren Außenlufttemperaturen.

Die neuen Trane Lyra CGCN-Wasserkühlmaschinen und umkehrbaren Wärmepumpen CXCN ersetzen die luftgekühlten Maschinen für den Innenbereich CGCM/CXCM und CGCL. Die neuen Maschinen verfügen über eine fünf Prozent bessere EER-Bewertung (Energy Efficiency Ratio) und der Leistungskoeffizient (Coefficient of Performance, COP) ist im Vergleich zum Vorgängermodell 10 Prozent höher. Die neuen Lyra-Wasserkühlmaschinen sind auch nachhaltiger und benötigen dank des Einsatzes von Mikrokanal-Verflüssigerregister weniger Kältemittel.

Die Lyra-Reihe von Trane ist mit der geltenden Ökodesign-Vorschrift der EU konform, einschließlich der Richtlinie 2016/2281 der EU-Kommission,  mit der die Rahmenrichtlinie 2009/125/EC umgesetzt wurde.

# # #

Über Ingersoll Rand

Ingersoll Rand (NYSE:IR) ist weltweit führend bei der Schaffung und Aufrechterhaltung sicherer, komfortabler und energieeffizienter Umgebungen in Gewerbe-, Wohnungsbau- und Industrieobjekten. Unsere Mitarbeiter und Marken — dazu gehören Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® und Trane® — arbeiten gemeinsam an der ständigen Verbesserung des Raumkomforts in Wohnungen und Gebäuden, sie transportieren und bewahren Lebensmittel und verderbliche Waren, sie schützen Privathäuser und gewerbliche Gebäude und sie steigern die Produktivität und Effizienz industrieller Prozesse. Lösungen von Trane, die ein breit gefächertes Sortiment an energieeffizienten Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, Haustechnik und Bauleistungen, Ersatzteilbetreuung und moderne Kontrollsysteme umfassen, optimieren das Raumklima. Ingersoll Rand, ein weltweit tätiges Unternehmen mit 14 Mrd. US$ Umsatz, unterstützt nachhaltige Geschäftspraktiken bei sich und bei seinen Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.ingersollrand.com oder www.trane.com.