Gli innovativi progressi tecnologici di Trane si traducono in impressionanti guadagni di efficienza energetica. Aiutiamo i clienti a soddisfare le loro esigenze di riscaldamento e raffreddamento con un'ampia gamma di sistemi HVAC ad alta efficienza energetica, oltre a noleggio, servizi, assistenza e controlli avanzati.

Soluzioni di sistema termico per tutti i settori

Ultime notizie

Soluzioni di conservazione del freddo per eventi: Migliorare l'efficienza con i container Trane

Blog

Soluzioni di conservazione del freddo per eventi: Migliorare l'efficienza con i container Trane

16-01-2024 - Nel dinamico mondo degli eventi, del catering, delle fiere e dei saloni, la necessità di una conservazione del freddo affidabile ed efficiente è fondamentale. Che si tratti di preservare la freschezza del cibo per migliaia di persone durante un festival o di mantenere l'integrità dei prodotti sensibili alla temperatura in una fiera, la giusta soluzione di stoccaggio del freddo può fare la differenza. È qui che entrano in gioco i contenitori per celle frigorifere Trane, che offrono un controllo preciso della temperatura da +40°C a -70°C. Celle frigorifere Trane: precisione e versatilità Trane, leader nelle tecnologie di controllo del clima,...

Storie di successo dei clienti

La soluzione Trane Rental assicura il comfort di raffreddamento dopo che un incendio ha danneggiato un refrigeratore in un punto di riferimento di Londra

La soluzione Trane Rental assicura il comfort di raffreddamento dopo che un incendio ha danneggiato un refrigeratore in un punto di riferimento di Londra

Nel cuore di Londra, uno spettacolare edificio classificato di Grado II ha dovuto affrontare una situazione di emergenza quando un incendio ha danneggiato un refrigeratore appena installato. Questo storico edificio, originariamente costruito come teatro...

Per saperne di più

I chiller a bassa rumorosità di Trane Rental salvaguardano le operazioni del data center nella sede centrale di una banca del Regno Unito

I chiller a bassa rumorosità di Trane Rental salvaguardano le operazioni del data center nella sede centrale di una banca del Regno Unito

Un'importante banca al dettaglio del Regno Unito stava effettuando una valutazione completa della propria sede, un prestigioso edificio per uffici molto apprezzato nella City di Londra. L'edificio ospita quotidianamente un gran numero di dipendenti...

Per saperne di più

La risposta rapida di Trane Rental assicura la riapertura tempestiva di un grande negozio di casalinghi a Bucarest

La risposta rapida di Trane Rental assicura la riapertura tempestiva di un grande negozio di casalinghi a Bucarest

Quando un importante rivenditore di articoli per la casa di Bucarest ha condotto un'ispezione completa di primavera del suo grande negozio, è stato scoperto un grave guasto al refrigeratore. Con la riapertura programmata a sole due settimane di distanza,...

Per saperne di più

L'aggiornamento della tecnologia di controllo migliora le prestazioni e l'affidabilità del sistema di raffreddamento di processo del produttore olandese

L'aggiornamento della tecnologia di controllo migliora le prestazioni e l'affidabilità del sistema di raffreddamento di processo del produttore olandese

Nei Paesi Bassi, un importante produttore si affida a due impianti di raffreddamento per fornire il raffreddamento di processo nei suoi capannoni di produzione. Questi impianti sono gestiti dal Chiller Plant Manager di Trane, che supervisiona il funzionamento...

Per saperne di più

Scoprite Trane

Selettore prodotti

Selettore prodotti

Trovate il prodotto di cui avete bisogno in modo facile e veloce
Soluzioni HVAC

Soluzioni HVAC

Esplorate le nostre soluzioni HVAC per le vostre esigenze per edifici e di processo
Accordi di servizio

Accordi di servizio

Migliorare la pianificazione del budget, risparmiare energia e ridurre al minimo i tempi di inattività.
Ricambi e materiali di consumo

Ricambi e materiali di consumo

Le soluzioni di cui avete bisogno, quando ne avete bisogno, con le conoscenze necessarie per supportarvi dall'inizio alla fine.

Contattateci

Collegatevi con l'esperto locale di Trane

Vi aiuteremo a trovare la soluzione necessaria

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

×

Select Your Language

Selecting a language changes the language and content on the Trane site.

EU ANZ