Eisbahnreferenzen

Einzigartige, 3 km lange Eisbahn durch niederländischen Polder

In der Winterzeit ist das Schlittschuhlaufen im Freien ein fester Bestandteil der niederländischen Kultur. Die natürliche Eisschicht auf den Kanälen und Flüssen ist im Norden der Niederlande nicht mehr dick genug, um tragfähig und geeignet zum Schlittschuhlaufen zu sein. Deshalb hat nun ein global tätiger Anbieter für Kunsteisbahnen die längste im Freien verlaufende Kunsteisbahn der Niederlande geschaffen. Die drei Kilometer lange Eisbahn durch die niederländische Polderlandschaft ermöglicht ein Erlebnis fast wie auf Natureis. Eine weitere Attraktion ist das Driften beim Eiskartfahren.

Auf einer so großen Fläche durchgängig für gute Eisqualität zu sorgen, ist mit hohen Kosten verbunden. Aus diesem Grund sollten energiesparende Lösungen im Betrieb maximale Effizienz bringen.

Die Lösung

  • 16 luftgekühlte Mietkaltwassersätze von Trane
  • Steuersystem für die Fernüberwachung
  • Trane vermietete 16 Kaltwassersätze für den Betrieb der Eisbahn und installierte ein Steuersystem, das die Daten der Maschinen aufzeichnet, die einzelnen Daten protokolliert und für optimale Betriebsbedingungen sorgt. Remco Ribbers, Vertriebsingenieur für Mietgeräte in den Niederlanden, dazu: „Tranes intelligentes Steuer- und Regelkonzept für die Maschinen war ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal – ebenso die Unterstützung durch unsere qualifizierten Techniker. Dadurch stand einem unterbrechungsfreien Schlittschuhvergnügen in dieser Saison nichts mehr im Wege.“

     

Zwei Curling-Bahnen auf dem Weg zum Erfolg dank Mietlösungen

In zwei Curling-Bahnen in Schottland bestand ein dringender Bedarf, die HLK-Einrichtungen zu modernisieren, um Besuchern ein besseres Erlebnis auf dem Eis zu bieten und die Wirtschaftlichkeit der Anlage zu verbessern. In der Vergangenheit verwendeten Curling-Bahnen vornehmlich permanente Kühlanlagen, doch in jüngerer Zeit hat sich erwiesen, dass Mietchiller eine günstigere Alternative darstellen. In beiden Curling-Bahnen war man bereits auf eine Mietlösung umgestiegen, zeigte sich jedoch interessiert an einer kostengünstigeren Lösung für die Curling-Saison, die von August bis Ende März geht.

Die Lösung

  • RTAD 115 Mietchiller

„Bei beiden Kunden war Tranes Ruf für Zuverlässigkeit und hervorragenden Service einer der ausschlaggebenden Faktoren, dass wir bei den Eigentümern und Betreibern von Curling-Bahnen an erster Stelle auf der Liste standen“, erklärt Linda McVittie, Regional Service Account-Manager bei Trane UK. Trane stellte eine zuverlässige Gesamtlösung bereit. Die Kühlanlage wurde frühzeitig geliefert, sodass die nächste Curling-Saison mit einer perfekt gepflegten Eisgrundlage starten kann.

 

Trane UK stellt das führende Eishockeyteam für diese Saison auf Eis

Ein Freizeitzentrum hat sich mit Trane UK in Verbindung gesetzt. Die Einrichtung wird vom Gemeinderat verwaltet und durch einen Service- und Wartungsanbieter unterstützt.

Nachdem im HLK-System der Eishalle ein großes Leck auftrat, sah es zunächst so aus, als müsste sie für Reparaturmaßnahmen geschlossen werden. Das war jedoch undenkbar, da das ansässige Eishockeyteam, Tabellenführer der Division NIHL North 2, und andere Eissportler zur Fortsetzung ihres Trainings auf die Eissporthalle angewiesen waren.

Zu diesem Zeitpunkt hat der gegenwärtige Vertragspartner des Freizeitzentrums bereits einen Kostenvoranschlag für eine Mietlösung bereitgestellt, die durch einen anderen Anbieter installiert werden sollte. Der Gemeinderat hatte Zweifel am vorgelegten Angebot und entschloss sich dazu, Lösungs- und Preisangebote weiterer Unternehmen zum Vergleich einzuholen.

Die Lösung

  • RTAD 150 Mietchiller

Das Trane Mietservices-Team wurde umgehend vom örtlichen Verkaufsexperten von Trane UK vorbereitet, der einen Tag später zur Eishalle entsendet wurde, um die Arbeit zu beaufsichtigen. Das Team wurde schnell bereitgestellt und die kostengünstige Kühllösung von Trane wurde vom Freizeitzentrum positiv aufgenommen, sodass Trane UK den vierwöchigen Auftrag erhielt, eine RTAD150-Wasserkühlmaschine als Mietgerät bereitzustellen, die der Aufgabe, die Nutzbarkeit der Eisfläche aufrecht zu halten, mehr als gewachsen war. Die Installation des Geräts wurde direkt nach der Annahme des Kostenangebots durchgeführt, wodurch dem Freizeitzentrum genügend Zeit zur Verfügung stand, um den Schaden an ihrem fest installierten Kühlsystem reparieren zu lassen.

 

Für die Anmietung einer Mietanlage jetzt anrufen

 

+43 2236 378 400 00