英格索兰当选CDP“应对气候变化领导企业”

戴维森,北卡罗莱纳州,2016年11月7日 —— 创造舒适、可持续发展及高效环境的全球领导者英格索兰公司(纽交所代码:IR)宣布,入选全球非营利组织CDP(CARBON DISCLOSURE PROJECT碳排放披露项目)年度 《全球气候变化报告》评选的“应对气候变化领导企业”,并荣登CDP气候绩效领导力指数“A- 等级排行榜”。CDP年度《全球气候变化报告》及气候绩效领导力指数旨在评估企业当前阶段应对气候变化的环保表现。

入选CDP气候报告A或A-评级,旨在表彰通过全球性的努力将全球气温升高控制在2度以内的企业领袖,这也是《巴黎气候变化协定》规定的最高临界温度值。在《联合国气候变化框架公约》的指导下,该协定旨在稳定大气中的温室气候浓度,防止人类行为对气候系统造成的威胁。入选CDP气候绩效领导力指数高等级排行榜的公司均公开做出了“气候承诺”,并致力开展减排措施,以实现全球气候目标。

“为了实现《巴黎气候变化协定》规划的目标,企业必须将可持续发展深植于业务运营的每个环节,并联合行业伙伴共同研发更加环保的解决方案。”英格索兰能效和可持续发展中心执行董事W. Scott Tew表示,“非常荣幸能够荣获CDP授予的‘应对气候变化领导企业’,这是对英格索兰长期致力于解决全球能源需求问题,并通过减少碳足迹实现公司气候承诺的高度认可。 ”

CDP拥有全球环境信息披露系统,并根据《巴黎气候变化协定》修改了评估范围与测量方法。CDP《全球气候变化报告》根据企业的环保表现和信息披露设立了等级指数,以评估企业在碳减排方面的表现。目前,这一等级指数已成为企业记录气候行动表现的基准。

“企业和投资者面临的选择已变得前所未有地清晰,这就是在碳减排的全球趋势中抓住机遇,引领企业走上可持续发展的经济转型道路;或者继续墨守成规地开展业务,导致企业面临重大风险。”CDP首席执行官Paul Simpson说道。

此次当选“应对气候变化领导企业”彰显了英格索兰在积极研发节能方案,努力寻找有助于减少有害温室气体排放的替代制冷剂研发领域的成果。2016年,英格索兰公司还入选富时社会责任指数、道琼斯可持续发展全球指数及北美指数,并当选《绿色建造者》杂志“环保领袖”企业。

英格索兰的“气候承诺”

2014年,英格索兰发布了在2030年前减少公司产品和运营所产生的温室气体排放的“气候承诺”。该承诺保证:

          到2020年, 减少产品中制冷剂的温室气体足迹50%。到2030年,在公司的产品系列中采用低全球变暖潜能值(GWP)的替代品;

          到2020年,投资5亿美元开展产品相关的研发,以实现减少温室气体排放的长期目标;

·         到2020年,减少35%与公司运营相关的温室气体排放。

截至目前,英格索兰的“气候承诺”已减少了约200万吨二氧化碳的排放,这相当于超过27万户家庭每年因能耗而产生的二氧化碳的排放量,或相当于超过9.45亿公斤燃煤产生的二氧化碳排放量。

为履行“气候承诺”,英格索兰发布了EcoWise™系列产品,该产品组合采用新一代、低全球变暖潜能值的制冷剂和高能效运营系统,以减少产品对环境的影响。到2030年,公司预计将减少5000万吨的碳足迹。

 

 

# # #

 

关于英格索兰

英格索兰(Ingersoll Rand,纽约证券交易所代码:IR)通过创造舒适、可持续发展及高效的环境来全面改善生活质量。我们的员工和旗下品牌:Club Car®英格索兰(Ingersoll Rand®)冷王(Thermo King®)特灵(Trane®)共同致力于改善民用住宅和楼宇建筑的空气品质及舒适度,运输和保护食品及其他易腐品安全,并提高工业领域的生产率和效率。作为年销售额逾130亿美元的全球性公司,英格索兰致力于建设一个持续进步、基业长青的世界。更多信息,请访问 ingersollrand.comirco.com.cn

 

 

媒体联系:

Dan Berei, Ingersoll Rand

704-655-5018, dand.berei@irco.com